オイル入りガス缶のレビュー

平均満足度 4.71 (136件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイル入りガス缶 デンゲン
デンゲン
889 / 税込 978
136件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-28
用途:
エアコンガス、オイルの交換
対象商品:
34913566

車両のエアコンガス交換およびオイル交換で使用。
可もなく不可もなくですが、コンプレッサーの作動音が気持ち静かになった気がします。
ちゃんとしたメーカーのものなので、問題ありません。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
ガス量が、このての添加剤の倍。

ガス量が、このての添加剤の倍ですので、こちらを選びました。

2025-08-15
用途:
車屋に持ち込んで交換

数年単位でこちらにお世話になっています。
品質、性能まったく問題ありません。
おすすめです。

2025-06-28
用途:
車エアコンガス補充に使用

HFC-134a冷媒ガスを補充するのに同時に使用、カーエアコンを故障させないのに
には必需品ですね。コンプレッサーの音も喜んでいるように感じた。

伊藤塗装 様2025-09-08
用途:
20年超えの軽バンに

若干、コンプレッサー音が静かになったようです。効きはあまり感じないですがオイル入れて安心感はあります。

有限会社オートリファイン・アニー 様2024-07-16
用途:
エアコンオイル補充用
対象商品:
34913566

エアコンの危機が悪いなど、ガス抜けで効かない時
オイルと同時にガスも50g補充できて、これだけで
効きが戻る時があるのが良い
この種の商品で、ガス量が一番多いのも助かる

4人が参考にしています
2024-06-15
用途:
エアコンコンプレッサーオイルの補充
対象商品:
34913566

感想としてはDIYでできるなら2年前くらいに注入しておけばよかったと後悔。なんとなく冷えていたのが昼間でもキンキンに冷えています。

3人が参考にしています
2024-06-04
用途:
自車メンテナンス
対象商品:
34913566

ガス補充時にオイルも補充しました。
何の問題もなく使用できています。満足しています。

1人が参考にしています
2024-04-30
用途:
カーエアコンのガス補充
対象商品:
34913566

初めて使用しました。特に問題なく簡単でした。
オイル入りなのかエアコンの音(異音)が小さくなったよう。

SIDE-7 様2023-07-31
用途:
暑い夏を乗り切るためにエアコンを自分で治しましょう!
対象商品:
34913566

ずっとエアコンが効かない車に乗り続けてきました。
3年前にガスを入れてから、もうそのままで我慢していたけど、
今年の夏はもう我慢できず、自分でDIYでガス注入するべく購入しました。
まあ、古い車なので、普通にエアコンガスを入れる前に
オイルも入れてやったほうがいいかと考えて、これを購入して注入。
その後、通常のエアコンガスを注入し、無事にひえひえの状態になりました。
こんなに簡単にできるのなら、本当にもっと早くすべきで、
我慢していたことが馬鹿らしいです。

4人が参考にしています
2023-09-15
用途:
エアコンのメンテナンス
対象商品:
34913566

酷暑対策で2年に一度くらいの割合で注入してます、エアコンは快調でよく冷えます、比較的高価なエアコン添加剤の中では安価でコスパが良いためこれからも愛用していきます。
使用車スバル ステラRS スーパーチャージャー (RN1)

TK企画 様2023-06-28
用途:
間違いないブランド
対象商品:
34913566

エアコンオイル補充に活用しています。安心のブランドで間違いないです。エアコンコンプレッサーの作動を滑らかにします。リピートします

1人が参考にしています
2023-09-03
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
34913566

エアコンの効き、作動音は改善されたと思います。特に効き始めが早くなりました。 因みに5万キロ走行車です。
個人的にはもう一本入れてもいいかと考えてます。

1人が参考にしています
2023-08-03
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
34913566

夏場、コンプレッサーに負荷がかからないようにいれてみました。効果はどうかわかりません。

2024-04-24
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
34913566

安価ながら、何の問題もなく使用できました。満足しています。

2023-04-13
用途:
作業用
対象商品:
34913566

カーエアコンコンプレッサーにて使用 コンプレッサーの動作が良好になった気がします

1人が参考にしています
一般社団法人 動物愛護団体 愛の肉球会 様2023-02-02
用途:
車のエアコンのメンテに使用しています。
対象商品:
34913566

リピーターですが、今回で3回目の購入です。
問題は一切有りません

2022-11-22
用途:
オイルとガス補充
対象商品:
34913566

デンゲンの製品は間違いがないと思い購入、エアコン作動時の音が小さくなったのがわかった。

2022-08-09
用途:
エアコンメンテナンス時
対象商品:
34913566

エアコンオイルを入れた時は、毎年入れると、コンプレッサーのメカニカル音が小さくなる感じです。冷え方も、とても良いと思います。毎年シーズンに入れるのかよくわかりませんが、毎年入れています。
個人的感想てすが、わかる方いましたら、ご教授宜しくお願いしまふ。

6人が参考にしています
株式会社セレモニーまつだ 様2022-09-12
用途:
補充
対象商品:
34913566

10万キロ超えた車に、補充してますがコンプレッサーの音が静かになったような感じです。満足です。