ブースターパックのレビュー

平均満足度 3.87 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブースターパック MTO
MTO
23,980 / 税込 26,378
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップにライト付
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社石松自動車 様2026-02-04
用途:
お客様のバッテリー上がり/中古車のバッテリージャンピング

リチュウムタイプのジャンピングは軽量で便利なのですが、完全に上がったバッテリーはジャンピング保護の為1V以下のバッテリーでは作動しないように作ってあるとメーカーのお問い合わせ窓口で言われました。
このブースターは無駄な装備がなくどんな状態のバッテリーでも始動させてくれるので長年使用しています。今回は10年経って内部のバイク用のバッテリーを2回交換して使っていましたが内部腐食も出てきましたので買い替えることにしました。これで3台目の買い替えです。注意するのはプラスマイナスを間違えたりワニクリップをショートさせないでください。そういう保護機能は無いようです。

2023-05-05
用途:
トラックがバッテリー上がった時
対象商品:
34910267

1台目が寿命で電圧が下がってしまったので2台目を購入しました。
結構使えますよ。

八王子中央ホンダ株式会社 様2022-09-13
用途:
イグニッションON作業時
対象商品:
34910251

ACアダプターが数回使用して充電しなくなった。
本体は使いやすい。

2019-07-20
用途:
展示車のバッテリー上がりなど
対象商品:
34910242

バッテリー容量などおおむね今まで使っていたのとそん色なく満足です。
ただ、ワニ口のつかむ所が無いところと
今時電球はないだろ~ってので★-1
上記2つが改良されれば★5です。

1人が参考にしています
2018-11-09
用途:
重機の始動用
対象商品:
34910267

今回で2台目の購入です。 24ボルトは中々無く、値段も手頃ですので気兼ねなく使ってます。 ただライトはすぐ壊れますが・・。

河守モータース 様2017-03-15
用途:
バッテリー上がりの出張作業
対象商品:
34910242

2台目ですが、価格・性能ともに十分使用に耐えられます。

2016-11-25
用途:
バッテリー上がり時
対象商品:
34910242

お手頃な値段と大きさで大活躍中です。いざという時にないと困る一品です。

1人が参考にしています
2022-06-10
用途:
バッテリー上がりの車両の移動
対象商品:
34910267

購入後3か月で使用できなくなりました。
使用頻度は月に1、2回でしたので過酷な使用状況ではなったと思いますが。。

3人が参考にしています
2017-01-27
用途:
緊急時
対象商品:
34910251

重量感はありますが、思ったより使いやすかったです。

美濃産業株式会社 様2019-02-27
用途:
トラックのバッテリー上がりレスキュー
対象商品:
34910267

買って2年もしない、しかも3~4回しか使わずに内蔵バッテリーが上がった。使えない。

6人が参考にしています
2017-04-09
用途:
バッテリー上がり時のジャンピングに使用
対象商品:
34910242

以前も同じものを使用していましたが、壊れたため再度購入しました。
長年使っていたので、いい時期でしたし気に入っていたのでリピートです。

2015-12-21
用途:
作業機
対象商品:
34910251

コードの長さ良し、パワーもあります。欲を言えばメインスイッチがあればベストですね。

2015-01-29
用途:
大型車の始動
対象商品:
34910267

高性能です

2021-08-28
用途:
自動車販売店にて使用
対象商品:
34910251

画像は普通に見えますが実物はめちゃくちゃデカい。
多分普通のB19くらいのバッテリーが入ってる。
充電中はガス発生の記載もあるし。
電気的性能はまだ使用前なので不明です。
にしてもデカい。これはないわ…

2014-08-06
用途:
駐車場でのバッテリあがり時に使用
対象商品:
34910251

自走式4階建の駐車場を管理しているため、コンセントを気にすることなく使用できるのはとても助かります。
外車にも対応でき、スムーズに作業できます。

松山システム 様2017-12-05
用途:
建設重機バッテリーあがり対策
対象商品:
34910267

まだ使ってません、バッテリーあがりがないですので。

2017-09-28
用途:
通常業務
対象商品:
34910251

デカくて重いので置き場に困るが、が値段以上にパワフルです。

1人が参考にしています
2017-06-30
用途:
バッテリーあがり車のジャンピング作業
対象商品:
34910242

本体は満足しておりますが、付属の充電器が半年程で故障し、問い合わせた所、「保証はありません」との事でした。
故障は仕方ないですが、充電器に保証が無いのは注意です。

2人が参考にしています
2013-07-26
用途:
中古車の車両移動の際
対象商品:
34910242

非常に軽くて使いやすいです。

株式会社サンライズオート 様2016-04-19
用途:
バッテリ上がり
対象商品:
34910242

最悪