ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼のレビュー

平均満足度 4.12 (130件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。 【用途】ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
130件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-01-16
用途:
ブレーキのピストン戻し
対象商品:
34935993

プライベーターがわざわざKTC等を買わずとも、使用頻度が低ければ、このレベルの作りで十分と思います。以前、市中の工具屋で買った、外国製のスプレッダーと遜色ないですし、二丁掛けすれば、車の4ポッドのキャリパーにも十分対応出来ます。6ポッドになるとわかりませんが。

1人が参考にしています
2014-08-30
用途:
弊社の整備業務の使用工具として
対象商品:
34935993

今まで、ハスコ製のピストンスプレッダーを使用してきたのですが、予備の工具として購入しました。
今まで使用してきた工具と比べると、ボルト部が細く、若干ピストン収縮時に不安を感じます。
しぶいピストンに使用すると破損しそうな気がします。
まだ新しい軽自動車のブレーキに使用したときには、普通に遜色なく使用出来ました。

1人が参考にしています
2013-10-23
用途:
ブレーキピストンの押し込みや出し入れ
対象商品:
34935993

安価な割にしっかりした作りだと感じた。違和感なく使用できる良品

2013-10-11
用途:
リアパッド交換ように・・・
対象商品:
34935993

愛車がブレンボ装着車の為、フロントはKTC製品を持っていますが、リアが対応していないので、リア用に購入しました。金額のわりには十分、使えます!

2013-09-15
用途:
マイカーの休日整備
対象商品:
34935993

試しにフロントブレーキのパッドの押し戻しをやってみましたが使い勝手はとても良いです。今まではウオーターポンププライヤなどを流用していましたので当然かな?
耐久性は持つ少し使ってみてから...

2013-06-02
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
34935993

私は軽自動車のブレーキパッド交換に使いました。結構ずっしりと重量感があります。ややがたがありますが、使用に際しての不具合、不都合はまったくありませんでした。次に使うのはいつなのだろうか?と思う製品でしたが、自分で作業できる満足感と工賃の節約を考えると非常にお得だと感じました。

2015-01-22
用途:
自分用
対象商品:
34935993

以前から使っていた物が壊れたので、安さで購入しました まだ 使用していないのでわかりません。

2014-07-28
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
34935993

リーズナブルな価格で作業も全く問題ない品質です。オススメです。

有限会社八洲商事 様2019-04-13
用途:
バイク ブレーキキャリッパー整備
対象商品:
34935993

スライドシャフトの径とスライドアーム?側の穴の径が違う為アームがハの字になってしまい使えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の場合は、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

2015-12-14
用途:
自動車整備
対象商品:
34935993

問題ありません。

NFSサービス 様2015-10-13
用途:
車のブレーキピストン戻し
対象商品:
34935993

開いてしまう商品が多いのですが今のところ問題は起きていません

2015-12-14
用途:
自動車整備
対象商品:
34935993

問題ありません。

2014-05-18
用途:
一般整備
対象商品:
34935993

低価格なので材質的に気になっていましたが可なりしっかりしています。

2013-01-05
用途:
ブレーキ交換工具
対象商品:
34935993

すばらしい。安いのに意外ときちっと出来ている。 レビューでガタがあるとあったが問題なかった。 今後サイズの大きいタイプの4ポットに対応できるよう幅90mmのタイプを開発していただきたい。

2014-01-02
用途:
車・バイクのメンテナンスに
対象商品:
34935993

問題なく使用できました やっぱりあると便利です

2012-12-16
用途:
片持ち2ポッドのブレーキ交換
対象商品:
34935993

作業性は良好です。いとも簡単にパッド交換ができるようになりました。
これまでメガネスパナをテコの原理でキャリパーを押していましたが、2ポッドだと同時にはなかなか引っ込まずに面倒な作業になっていましたが、このピストンスプレッダーですと2ポッド同時に縮めることが可能です。

上原工業 様2016-02-16
用途:
オートバイで使用しました
対象商品:
34935993

オートバイのキャリパーで使ってみました。
開くときは問題なかったですが、その後に戻りが悪く取り外しに時間がかかりました。
ガイドが1本なのでちょっと無理があるかもしれません

1人が参考にしています
2012-01-12
用途:
ブレーキパット交換時
対象商品:
34935993

値段の割にしっかり働いてくれました。軽自動車に使いました。とりあえず、不具合も無く、スムーズに作業も行えましたので、満足しています。普通車には使用してませんので、機会があれば使ってみます。

2013-12-02
用途:
ブレーキパット交換
対象商品:
34935993

少しネジが堅いですが問題無く使用できます。

丸直石油株式会社 様2013-09-16
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
34935993

作りは頑丈そうで良いと思います。
開け閉めの際に少し引っかかるようで動かなくなることがありますが、価格を考えると満足いく商品ではないでしょうか。