エンジンオイルのレビュー

平均満足度 4.77 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル RAMCO
RAMCO
11,980 / 税込 13,178
日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。 【用途】大型車、欧州車に適しています。
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-08
用途:
旧車のオイル交換

過走行車、旧車のへたってきているエンジンには
このくらいの粘度がちょうど良いです。
真夏の暑さにも耐えることができました。
また、エンジンノイズが小さくなった気がします。
特にしばらく乗らなかった後の始動時に起きたタペット音が
すぐ収まるようになり燃費もほんの少し伸びました。
今後も使い続けるつもりです。
欲を言えば4L缶販売があればベストです。

2024-05-22
用途:
車のオイル交換
対象商品:
46759815

旧車には、これ位の粘度が丁度いい!
乗っていても若干良くなった気がする!

1人が参考にしています
2024-05-31
用途:
自家用車の整備用に使っています
対象商品:
46759815

自家用車の整備用に使っています。次回もリピートさせて頂きます。

2024-05-25
用途:
スクーター通勤快速車の定期メンテ用
対象商品:
46759815

チョットだけランクを上げてみたがトルクアップを感じる安いオイルで早めに交換していく

松尾農場 様2024-04-08
用途:
18万キロの普通車
対象商品:
46759815

トヨタガソリンエンジン 1AZ-FSEに使用。
オイル減りが減少しました。
SL/CFと規格が古いですが、コスパで満足です。

2023-05-19
用途:
自動車整備
対象商品:
46759815

他の方のレビューにもありましたが、低年式、多走行には適していると思います。
試しにこの商品よりランクが上の韓国製100%科学合成油を使ってみましたが、アイドリング音も特に解消される事もなく、不安だったのですぐに全部抜き取りこのオイルに入れ替ました。
結果は静かになり、交換して正解でした。
やはり国産の製油所の製品なので安心感があると思います。
普通にストリート走行と普段の買い物ぐらいなら5000キロ毎交換でこのクラスで十分だと思いました。
今後リピートするつもりです。

5人が参考にしています
2023-08-01
用途:
シングルハイフンのディゼル車に
対象商品:
46759815

古いM社のディゼルエンジン車の交換用(毎6L)にコスパ重視で選択、今迄はTやC社のOILを使用していたが、コロナで価格が跳ね上がり、試しに購入、音やレスポンス等の性能や使用感は変わらず、トラブル無し。

1人が参考にしています
2023-06-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
46759815

手頃な鉱物油が少なくなってきたため大変重宝しています。

2023-01-19
用途:
定期交換用
対象商品:
46759815

以前、同じブランドの20w-50を使ったことがあり、エンジンノイズも無くなり高回転域でも大満足でしたが、少々硬すぎたためか燃費が悪くなってしまったので今回は10w-40にしてみました。全く問題ありません。最近、エンジンオイルの価格高騰の中この価格は、非常にありがたい。

3人が参考にしています
カーショップたなべ 様2022-12-30
用途:
古い車のオイル交換
対象商品:
46759815

今回は再購入です。古いムーブに使用しておりますが、明らかにパワーアップします。
お値段が少し高いのが難点ですがモノタロウさんが1番安いです。

2022-07-08
用途:
バイク・車の整備
対象商品:
46759815

旧い車のオイル交換に使用しています。鉱物油で10w-40、この品質で安価なので助かっています。

1人が参考にしています
2021-06-30
用途:
旧車のエンジンオイルとして
対象商品:
46759815

複数回購入のユーザーです。W210とW203のベンツに使用しています。M104エンジンとは相性が良く5000キロもしくは半年ごとの交換で、使い始めて5年5万キロトラブル無しです。総走行距離は間もなく20万キロになります。総走行距離4万キロのM271エンジンには使い始めてまだ半年も経ちませんが、オイルの汚れが早い気がします。交換サイクルを早めにして様子を見たいと思います。安価で気軽に使えるオイルなので値上げされないことを望みます。

1人が参考にしています
堀口動物医院 様2021-10-05
用途:
20年走行の乗用車に使用しました。今まで5W-40を使用していました。交換直後のせいもあると思いますがエンジン音が静かになりました。
対象商品:
46759815

今のところございません。鉱物油ですので古い車に合うと思います。

2020-04-24
用途:
車に
対象商品:
46759815

古いメルセデスに使用したが問題無く使用出来た。
他のオイルを使い始めたが、比べてみてまた使用するか考えたい。

1人が参考にしています
2019-11-11
用途:
多走行の車両のオイルとして使用

10W-40の硬度も丁度よいオイル。
旧車や多走行車は、合成油ではオイル漏れの原因にもなるので、あえて「鉱物油」を使用中。
いろいろな車両で使用してみましたが、高速道路での長時間の巡航などでも特に熱ダレなどもしたことがないので良いのでは似かと思います。

5人が参考にしています
カネナカ石油 様2019-10-14
用途:
高級車のオイル交換最適です。
対象商品:
46759815

普通のオイル交換は5,000kmですけど、このオイルだと
1,000kmオーバーしても大丈夫ですね。

2人が参考にしています
2018-11-03
用途:
オイル交換
対象商品:
46759815

匂いは臭いですが、旧車にはいいオイルだと思います。2度目の購入ですが安価なのが魅力ですね。

n 様2018-07-25
用途:
オイル交換
対象商品:
46759815

20万キロ超えのサンバーですが、エンジンの調子が良くなった気がします。

2018-03-30
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
46759815

大変コストパフォーマンスが高い。今まではドイツ製のFuchsオイル 15W-40(車両がメルセデスベンツなので)を使っていたが、このオイルで交換頻度を7000kmから3000kmに短縮してしばらく使ってみたい。

1人が参考にしています
2018-10-20
用途:
オイル交換
対象商品:
46759815

オイル上がりが原因でオイルが減っているのでこの粘土のオイルを探していました。少しは改善されたと思います。