チャンネルブラシ J型のレビュー

平均満足度 3.97 (233件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チャンネルブラシ J型 モノタロウ
モノタロウ
239 / 税込 263
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
233件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-06
用途:
塗装剥離、さび剥離

塗装剥離、さび剥離に使用しています。先端の曲がりぐわいが私の使用にはとても向いていて使用しやすいです。また、価格も手ごろなので毎回再注文しています。

2025-10-27
用途:
自転車の錆取りに使用しました。

自転車の錆取りに使用しました。
錆クリーナーを塗布してこちらのブラシでガシガシとこすったらしっかりと錆がとれました。範囲が広いから錆以外の部分の塗料も剥げてしまいました。
私は想定内で塗料を塗り直そうと思っていたので問題ないですが、同じような用途で考えている方は事前に考えておいた方が良いと思います。
金額が安いから使い捨てでも良いかな。良い買い物でした。

合同会社三友電気保安サービス 様2026-01-27
用途:
錆び落とし、汚れ落とし

100金のワイヤーブラシをよく使ってますが、ブラシの密度が全く違います。大きさも使いやすい大きさで、先が湾曲してるので直線のものより少し高くてもこちらを使う方が作業しやすく、短時間で完了します。

2026-01-24
用途:
足回りやブレーキキャリパー等に使用
対象商品:
63867537

こびりついた泥汚れや、ブレーキダストを対象パーツの材質と汚れに応じてブラシの材質を選びながら使用できるセットなので、使い勝手がいいです。

2026-01-07
用途:
機械清掃

普通にいいものです。
使い続けているとたまに頭が抜ける事がありますが直ぐ直るので問題なし

2025-10-27
用途:
トラックのシャシーの錆落とし
対象商品:
35098472

安価ですが過不足無く使える商品だと思います。耐久性も不満無し。リピートします。

2026-04-04
用途:
普段使い

値段の割にクオリティが高いと思います。問題なく使えます。

2025-07-22
用途:
商品の研磨時

穴形状の商品の研磨にI型しか保有がなく、穴箇所の研磨ができる商品を探していました。J型で研磨できるか試してみたいと思います!

1人が参考にしています
2025-07-21
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35098481

毛足の長さ、量ともに程度良く、グリップも握りやすく力が入りやすい。 手ごろな価格で良い品物と感じます。

2025-05-01
用途:
プラグ等の清掃

ワイヤーブラシのみで安易に清掃してましたが結構器具を痛めていたのでこのブラシで優しくやってからワイヤーもと 購入しました。

2025-03-19
用途:
フライヤー、バットの清掃

角度の在るナイロンブラシ、フラヤー、バットの隅々まで傷を付けずに綺麗に清掃ができます。感謝しております。

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
マシンの簡単な清掃に

マシンに切粉などが付着した際の簡単な掃除に使っている。
J型なので、先がマシンにカチカチ当たらないので使いやすい。
もっちょっと柄が長いともっと良いかな。

1人が参考にしています
2026-02-02
用途:
整備

ブラシの密度がスカスカで使うなら力加減が必要。使えない。

2025-04-24
用途:
錆落とし

思ったより幅が細めのため、狭い場所でのさび落とし金属磨きに活用できそうです。

2025-04-07
用途:
バイクメンテナンス

バイクメンテナンスに使用。
対応も良かったのでOKです。
今後も頼む予定です。

2025-01-09
用途:
機械の清掃・メンテナンス作業に使用

機械清掃・メンテナンス時に使用しています。
ナイロンブラシより清掃力は強力ですし、傷も付けないので重宝しています。
但し、時々ブラシ部分から軸が抜ける場合があります。
(全てではないので使い方によるのかも?)

2025-10-31
用途:
機械メンテナンス

十分機能している
コストパフォーマンスも良いと思う。
消耗品はやはりコスパを重視するので助かります。

2024-11-16
用途:
車整備の錆落とし
対象商品:
35098472

値段も安く、適度に腰があるので軽い錆落としには丁度良い。

オカサト 様2025-02-21
用途:
バイクフロントフォークサビ落とし
対象商品:
35098481

全ては落ちませんでしたがサビは落ちてる様子はありました。

2024-10-22
用途:
エンジン磨きに使用

アルミの白錆がよく落ちます。安くていい商品です。普段のバイクメンテにもい各所に使えてすごく良いです。