POWER1 ULTIMATE 2Tのレビュー
- 用途:
- ガソリン混合用に
バイクの2サイクルオフロードに使用しています。
安心のカストロールブランド
- 用途:
- バイクに使用
昔から2ストロークのバイクにはカストロールのオイルを使用してます。
混合、分離どちらでも使えるので良いオイルです。
- 用途:
- ラジコンosガソリンエンジン2スト60cc 純正ピッツマフラーpropeller wood24×8サイズ
クロッツオイルより安い知人からお勧めされ貰いましたした 実際50:1ハイオク 添加剤ワコーズフィルド1と混合し93インチ;機体を地上で回したら6980prmまで まわりました上空では ハーフスロットルで十分飛行可能です smoke炊いてる分パワー若干落ちますが エンジンスロットルレスポンス良さ トルクが出ましたね 満足してますエンジンは5年使用してます プラグは問題なく 良好です ありがたいです かなりかわりましたね
- 用途:
- 空冷2サイクルエンジンの混合用
- 対象商品:
- 35100825
混合比30~50:1で使用。カーボンは薄くて、汚れも少なくメンテナンス時にピストンや燃焼室への付着が非常に少ない。リング膠着も無く加速時のスロットルレスポンスは最良である。
- 用途:
- 50ccのスクーターに
- 対象商品:
- 35100825
農機具用のオイルを入れたら煙が凄過ぎて急遽購入。こちらは煙が少なくて良いです。匂いはいつもの2ストの香りで若干甘い系です。ウチに来た商品も、どうしたらこんなにベコベコになるんだってくらい缶がヘコんでました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 35100825
今まで、YAMAHA RS赤缶を使用していますが、一度使ってみたかったので購入しました。
今後、試してみます。
- 用途:
- オイル補充時
2サイクルエンジンの混合用オイルに使っています。レースの時など高回転域までエンジン回転数を上げる250cc以上のバイクには昔からこのオイル一択です。少し値段は高いですがそれ相当の効果があるのでこのオイルしか使っていません。ほのかに甘い香りがするのも良いところです。
- 用途:
- ボアアップした2スト63ccのエンジンで使用
- 対象商品:
- 35100825
混合オイルタンク、ガソリンタンクへ少量撹拌したものを併用して使用しており、走行距離も3000km近くになりましたが安定した性能で大変満足です。
また、一般の店などと比べても格安なのでいつも大変お世話になっております。
昨今のオイル高騰から、125ccの2ストオイルもワコーズ2VRからこちらへ替えようかと思います。
若干カーボンの垂れはありますが、こまめな清掃をしていればさほど気にならないレベルかと思いますね。
- 用途:
- 古い2STオフロードバイク用
- 対象商品:
- 35100825
バイクが古いのでおそるおそる使い始めましたが、問題なく使ってます。
ちょっとハードな使い方をしても全く問題ありません。調子良いです。
価格面でも以前に使っていたものの半額くらいで助かってます。
- 用途:
- 2stトライアルマシン TRRSに使っています。
- 対象商品:
- 35100825
100:1で使用しています。
煙が少なくエンジンの始動性も良好です。
今後も使い続けたいと思います。
- 用途:
- 2STバイク用オイル給油
- 対象商品:
- 35100825
2ストロークエンジンオイルは最近すっかりメーカーからの供給が減った気がします。そんな中でもカストロールは変わらず出し続けているので助かります。オイル性能も十二分かと。
- 用途:
- バイクのオイル補充
- 対象商品:
- 35100825
今回もリピートなのですが、2サイクルエンジンの古いバイクなので、このオイルを入れています。 吹け上がりがとてもいいと思います。 排ガスは、カストロール特有の昔の懐かしいにおいがします。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 35100825
色々と試しましたが、一番良いです。
高回転時のピストンコーティング保護は素晴らしいです。
このオイルで焼き付きいた事はありません。