ブースターケーブルのレビュー
- 用途:
- 自動車整備、軽作業
- 対象商品:
- 35116873
ケーブル長さが3mで、コンパクトよい。それと、安い
欲を言えば、保管用で、元箱をも少し頑丈なものにしてほしい
- 用途:
- 車用のバッテリーから機器への給電
車用品にバッテリーから給電するために買いました。
ワニ口部分が全体的に樹脂で覆われているので安心です。
- 用途:
- 非常時の備えとして
- 対象商品:
- 35116891
持っていても損は無いですが、そこまで使用頻度もないためモノタロウ製をチョイスしました。
ずば抜けて性能がとかは無く、これがあれば大半の方は十分かなと思います。
クリップ部が貧弱な印象ですが、常日頃使う訳では無いため個人的には問題ありません。
取り回しは80Aくらいまでが使い勝手良いと思います。
- 用途:
- バッテリーあがりのいざと言う時
- 対象商品:
- 35116891
20年前ホームセンターで買ったモノの代替えとして購入。アルミ芯なので比較的軽い、クリップも割とシッカリしてる。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35116873
長期放置のスクーターのメンテナンス用で購入スクーターはセルの消費電力が少ないのでこの商品位が丁度良い感じ取回し楽だし余裕で使える、なんせコスパが良いのでお勧めです。
- 用途:
- バッテリーの充電
有事に使用できるよう車に常備します。安くて良い品物と思います。
- 用途:
- バッテリー上がりの車の始動
- 対象商品:
- 35116882
会社の車の室内灯を点けっぱなしにしてバッテリーが上がってしまった時に自家用車のバッテリーと繋いで始動出来ました。コードの長さも十分でしたが専用のケースがあれば収納性が良いと思います。
- 用途:
- 車のバッテリー同士を繋ぐ時に
- 対象商品:
- 35116907
まだ使用していないんだけど、大丈夫だと思う。
今迄持っていた物は短く、使い辛い事があったので、これに買い換え。これは長いので良いと思う。
- 用途:
- バッテリー上がりに備えて
- 対象商品:
- 35116891
バッテリが上がってしまうことに備えて、軽自動車に載せておくことを目的に購入しました。
商品の箱には、ケーブルが丸めてコンパクトに梱包されています。コンパクトで嵩張らないことは常に載せておくという点において都合がいいです。
バッテリが上がらないのが一番ですが、お守りとして持っておくと安心だとの感じています。
- 用途:
- いざという時の為に
- 対象商品:
- 35116882
たまにしか使わないので毎回人に借りてましたが、モノタロウに1,000円以下で売ってあったので購入しました。
安いのに普通に使えて満足です。
クリップの被膜が外れ易いのでボンドで貼り付けた方が良いでしょう。
- 用途:
- バッテリーあがり他
- 対象商品:
- 35116907
他社のモノを使ってましたがヒビ割れがすごくなったので購入しましたが、ケーブルの硬さは柔らかくて使い易いです。あとはどのくらいもつのか期待してます。
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 35116873
バイク修理の際、バッテリーや電気回路をつなぐ為に使用。細くて軽いし、クリップも小型でバイクのバッテリーにもちょうど良いです。
- 用途:
- ニッケルタブのスポット溶接機製作時の電源コードとして使用
- 対象商品:
- 35116873
リチウムイオンバッテリーにニッケルタブをスポット溶接するための溶接機を自作するために使用。12Vバッテリーへの接続コードとして高容量の電線が必要だったが、ちょうど安いブースターケーブルがあったので助かった。
- 用途:
- バッテリー上がり時の緊急対処用
- 対象商品:
- 35116907
既存のものが古くなったため、購入。経験上、道の形状やバッテリー配置位置によっては3mでは長さが不足する事があり得たため、5m仕様を選択。5m仕様の商品は作りがとてもしっかりしているため、長く使えそうです。
- 用途:
- 軽自動車への常備用として購入
- 対象商品:
- 35116873
ほかに所有する自家用普通車同様に、自家用軽自動車へ常備しておく用途で購入しました。実際にはまだ使用していませんが、比較的安価に必要な電気容量(A)のケーブルが入手できてよかったです。
- 用途:
- 増えた車にも車載しておきたいので
- 対象商品:
- 35116882
乗用車までつなげるものを購入。今まで持っていたもの?は何だったのか?確認してませんが、コンパクトです。小さい段ボール製の箱に入って届きます。そのまま車載はできない見栄えなので…何か入れ物買います。
- 用途:
- 耐圧試験のアース線
- 対象商品:
- 35116873
ケーブルの被覆が柔らかで線を引き回しが楽です。また、アース線として使用しますので今回購入した線の太さがあれば十分目的を達成することが出来ます。安価でありよい製品です。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 35116891
今まで使用していた物が劣化して銅線むき出しになっていたため買い替え。
ホームセンター等で購入しても結構いい値がするので、こちらはコスパいいかと思います。
- 用途:
- 各車への常備品として!
- 対象商品:
- 35116891
当方の乗っている複数の車に、それぞれ備えておくために買い求めました。
この品物であれば大型トラックは別としても、そこそこの24V車まで使用出来ますので安心です。
備えあれば患いなしという事ですね!