ブースターケーブルのレビュー
- 用途:
- バッテリー上がり時用に取り合えず。
- 対象商品:
- 35116891
他ブランド品の同価格帯は40A前後のものが多く、マイナス20℃近い気温ではジャンプの際にコードの容量が足りず普通車でもセルが弱くかからないケースもあります。大容量でとりあえず車載用にという場合は、価格と通電容量(100A)を考慮すると十分です。
使用頻度が多い場合は、クリップが価格相応と感じましたので星4としました。
- 用途:
- エンジン始動時
- 対象商品:
- 35116873
ブースターケーブルは、なるべく 50Aより80Aを買った方が 良いですよ
50Aは、軽自動車から普通自動ですが だいたい 軽自動車程度と考えた方が良いと思います。80Aであればスムーズに普通自動車は、スムーズにエンジンが始動します。 50Aは、電線が細い 50Aと80Aの差額より安心感があります。
- 用途:
- バッテリー上がりの対応として
- 対象商品:
- 35116882
ケーブルは経年劣化するので予備として購入。通常のお店で購入するよりも安価に購入することができた。(50Aの価格で80Aが購入できるので)見た感じは良い品という印象
- 用途:
- エンジン式高圧洗浄機
- 対象商品:
- 35116891
車と繋ぐのに使いました。100A以上がお勧めです。容量が低いと抵抗になってしまいます。銅線と比較すると線が柔らかくて使い易いです。耐久性は今後に期待します。
- 用途:
- 車のバッテリー上がりに使用
- 対象商品:
- 35116891
作業車を増車したため、常備品として購入しました。
バッテリー上りは今のとこらないので、使用しておりませんが、見た感じ、普通のものと変わりありませんので、問題ないと思います。
- 用途:
- モノタロウPBは安くて助かります
- 対象商品:
- 35116873
ブースターケーブルとして知る限り最安値レベルだと思います。ジャンプスターターは所有していませんが、いざバッテリー上がりに見舞われた際には釣り用の14.4V電動リール用のバッテリーを所有しているので、これで解決できそうです。
24Vの電動リールを使いたい際にも12V鉛電池の直列接続で24V接続にも、こちらのケーブルで対応できそうです。
- 用途:
- バッテリートラブル時
- 対象商品:
- 35116907
常時車内に積載してます。経年劣化で被覆がヒビ入るので、消耗品として定期交換しています。お客さんやご近所さんのバッテリー上がりで、毎年何回も活躍しています。100A 5メートル仕様が使い勝手が良く、様々なケースに対応できます。
- 用途:
- バッテリーあがり
- 対象商品:
- 35116882
以前購入した ブースターケーブル
数年車内のラゲッチスペースに置いてたら
赤ケーブルのラバーがボロボロ
黒ケーブルの損傷は ありません
このブースターケーブルは ボロボロにならないといいなぁ~
しかし この軽さは 凄いね