耐重量インスタントセメントのレビュー

平均満足度 4.18 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐重量インスタントセメント 家庭化学
家庭化学
459 / 税込 505
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-06
用途:
施工の季節は重要
対象商品:
35202203

コンクリ土間の割れ修繕に使いました。
練りやすく施工自体は出来ましたが、数日経ったら表面にひび割れが発生し、修正が必要でした。ただ実用には全く問題ないので満足です。
やはり今年の冬はかなり寒く、路面温度は更に低い影響だと思われます。
説明書きにもある通り、仕上がりを重視される場合は冬場の屋外施工は止めた方が良いです。

伊藤塗装 様2025-09-08
用途:
ブロック補修

割れたブロック補修で無理かと思ったのですが固くしっかりついて満足です。

2024-07-30
用途:
車庫の入り口の側溝上蓋の段差解消に
対象商品:
35202203

以前施工した段差の解消のために斜めにもったところが、ポロポロと崩れてきたのでこちらで施工しなおした所、しっかり固まりGOODです。

2024-05-23
用途:
確かに、カチンカチンになる
対象商品:
35202203

強度は最強レベル。しかし、施工前のもともとある土台のコンクリートと接着しない時麺がどうしても出てきてしまうので、別売りの粘着液を先に塗ってから乾かしその上に塗り込んでいった方が長持ちする

小畑ガレージ 様2023-09-10
用途:
修繕
対象商品:
35202203

丈夫と言う事で説明通りに施工したがヒビが入ってきた。この後どうなるのか。

2021-05-21
用途:
私道のコンクリートの橋のひび割れ
対象商品:
35202203

私道のコンクリートの橋にひびが入ってきたので補修に使いました。強力な接着剤のような感じでヒビの間にしっかり入りました。、1年ぐらい経ちましたが変わりなく維持できています。あと砂利が飛び散らないように薄く塗って固めていますが、これも経過良好です。

2021-01-22
用途:
土間一部陥没
対象商品:
35202203

土間のクラックや陥没部に使用しました。粘りけがありコテで抑えるとコテにくっついてきて綺麗に仕上がらない。
レベラー感覚で使うと良い守です。強度はそこそこあります。

飯塚貴夫 様2024-05-23
用途:
コンクリート床の補修
対象商品:
35202203

コンクリー床の欠けや破損の補修に最適となりますが、水でのねり具合が微妙で水が少なめですと補修に使用しにくく、緩いと乾燥後割れが出来ます。

株式会社 友 建 様2021-10-04
用途:
駐車場スロープ、水抜き用側溝補修
対象商品:
35202203

以前からセメントで補修を繰り返ししていましたが、車の出入りが激しく、またスロープ
になっているためすぐに欠けて、割れが広範囲に広がり割れたコンクリートが散乱し最悪の
状態の繰り返しでした。安く済ませようとすると思った通りにはならず、何かいい物はないかと探していました。固く強い物・・・。
その前に800円位の物を買って使ったところ非常に良く、満足していましたが値段が高く、広範囲に使用出来ないので、他に同等のものでと探したいたらこれを見つけました。
価格が以前の半値なので、とりあえず1袋買って使った所、最高です。
直ぐに10袋購入しました。追加で6袋と・・・。
仕上がりは文句なしの出来です。車でもトラックでも何の問題もなくガッチリ固まり、大満足。補修には絶対おすすめです。

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
アスファルト舗装路と側溝の間の隙間に充填する
対象商品:
35202203

過去 モルタルでトライしたが、接着力が弱くて満足な結果は得られなかった。この製品の強度に期待した結果は良好。但し、量が思ったより少なく、硬化時間も早いため、素早い作業が要求される。

文房 夢類 様2015-11-20
用途:
舗道と車庫との境目の段差の欠け
対象商品:
35202203

修理箇所から考えて、強度のあるセメントがあったらいいなと思っていました。はじめて使用するものだったので、水をメジャーで正確に計って加えた、ところが足りない感じがした。しかし追い水はいけない、と書いてあったので、我慢して使いました。施工はコテが使えず、手で押さえるようにして仕上げました。足許なので、ぎゅうぎゅうと抑えた。翌日、しっかりと固まった所を見たとき、すごい、これは頑丈だ、と思わず頬が緩みました。また使いたいです。

1人が参考にしています
2020-11-09
用途:
床面の補修
対象商品:
35202203

使いやすくて良いのだが量が少なくてコスパが悪い。量を増やしてもっと割安になればと思う。

1人が参考にしています
2018-02-05
用途:
住宅の駐車スペースの陥没補修に

同社の超強度モルタルを以前使用した際にとても使い勝手・仕上がりともに良かったので、今度はこちらも試してみようと購入してみました。
3cm×50cm×50cm程度の陥没の補修で7袋使用しました。
一般的なセメントよりも粘土・ペーストっぽいので上からコテ圧を掛けて形を整えるように作業しました。
規模の大きい補修ではなかったのでこのくらいの硬さは逆に扱いやすかったです。
ここで注意すべき点は追い水をしたくなりますが説明文にも書いてある通り硬化不良の原因になりますので注意してください。
実際に混ざりが悪かった所に水を加えたら今度はゆるくなってしまいました。
間を空けずに一袋ずつ規定量の水としっかりと混ぜていくとダマになりにくいです。
24時間後に軽自動車・普通車で何回か施工した部分を通過してみましたがヒビ割れることもなくしっかり固まってくれました。
また色々と補修したいです。

3人が参考にしています
2017-10-15
用途:
車庫の補修用
対象商品:
35202203

到着時破損済み。袋に小さな穴が空いていまして箱から取り出し時で漏れていました。作業まで日時がありますので穴から湿気を含みどうなるかわかりません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-09-06
用途:
外階段が、大きく欠けていたので補修しました。
対象商品:
35202203

粘土を使用している感じで、作業はやりやすかった。最高気温25度ぐらいで、6時に作業を終え17時に踏んでみたら硬かった。晴天で、日の当たりの良い場所です。

1人が参考にしています
アニヴェルセル株式会社 様2015-10-10
用途:
路肩の破損部分
対象商品:
35202203

つかいやすい

1人が参考にしています
2012-12-09
用途:
床面補修
対象商品:
35202203

水道メーター周りに大きくヒビ、隙間が出来ていたのでこの製品で補修しました。
施工後半年経過しましたが問題なし
表示にあるように普通のインスタントセメントより強い感じがします。

2人が参考にしています