消音グラスウール(スタンダードタイプ)のレビュー

平均満足度 4.29 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,298 / 税込 1,428
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-18
用途:
2輪車のメンテナンス
対象商品:
66570762

2サイクル車の純正サイレンサーのオーバーホールに使用。大きめサイズにしたので2本分は余裕で交換できた。

2022-09-20
用途:
汎用サイレンサーにバッフルに
対象商品:
66570726

消音材としてはこれが一番耐久性があるように思います 巻き付け針金も同梱で良いですが も少し針金が長いとよいと思います

1人が参考にしています
2021-02-23
用途:
オートバイのマフラーに使用
対象商品:
66570762

巻きやすいし、消音効果も替えるまえより静かになりよかったです、ただ、付属のステンワイヤーがもう少しながいとありがたいです。

2020-07-08
用途:
純正交換
対象商品:
66570762

純正交換代換えとして使用しました。全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2020-04-24
用途:
バイクのサイレンサーリペアー
対象商品:
66570744

とても作業しやすく、取り付けることができました。また、マフラーの不快な音がとても上品な音に変わりとても満足したいます。

1人が参考にしています
2020-03-29
用途:
バイクの修理
対象商品:
66570762

KDX125プロスキルのサイレンサーメンテのために購入。割引クーポンが使え、しかも納期が早く助かります。商品も使いやすく、ちょうど良いサイズでした。

株式会社丹祥堂 様2020-05-23
用途:
サイレンサー修理
対象商品:
66570744

フリーカット出来るので使いやすく、リーズナブルです。

1人が参考にしています
2017-06-07
用途:
良かったです
対象商品:
35153623

排気音がなかなかうるさくなり、そろそろ交換時期と思いショップにいったが在庫がなく、こちらで購入しました。排気音も静かになりレスポンスもこころなしかよくなり満足しました。

1人が参考にしています
2017-04-29
用途:
サイレンサーのメンテナンス
対象商品:
35153632

オイルでべとべとになる2ストロークエンジン用のサイレンサーメンテナンスに使用した。 グラスウール交換をすることで排気音の軽減もあるがオイルがしみ込んだグラスウールよりも軽量化にも恩恵がある。もう少しサイズの大きい設定がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2017-03-12
用途:
サイレンサーがうるさくなったとき
対象商品:
35153614

パンチング消音タイプのサイレンサーに、このグラスウールをまいたら効果絶大でした

2016-06-13
用途:
オートバイの補修
対象商品:
35153632

デイトナ製品で安価に購入出来てよかった。

特売で購入出来ました。

2015-12-09
用途:
オートバイの消音のためのグラスウール交換
対象商品:
35153614

使用したいサイズにちょうどピッタリなためとても使いやすい。

2014-10-20
用途:
バイクのサイレンサーoh
対象商品:
35153632

サイレンサーのOHに使用しました。
値段、耐久性共に文句ありません。

2017-12-10
用途:
サイレンサー 100φ×450 差込60.5φに使用しました。
対象商品:
66570762

飛散防止布がついているのでカットは楽でした。
が、1週間ほど走行後に布からグラスウールが外れてしまい再度巻き直しが必要となりました。
きつめに巻いてワイヤーで全体を確実に固定したので以降はずれていません。
高音を消したくフワッと巻くためグラスウールの上下にしかワイヤーで固定しない使い方なので私には不向きでした。

アミテクニカル 様2014-06-29
用途:
オートバイのサイレンサー
対象商品:
35153632

従来メーカー品を使用してたが比較しても遜色ない。むしろマットが付いているので取り扱いがし易い。

2013-12-13
用途:
バイク整備
対象商品:
35153632

2ストのサイレンサーメンテに使用しました
前回は残りものを使ったので少し巻数が足りなかったせいか、大して走らないうちにうるさくなってしまいました
外してみたら内側が焦げていました(これは走り方のせいかもしれません)
リベットを外してまた打ち直すのがそこそこ面倒なので今回は長寿命を期待して、まず別途用意したスチールウールを巻いてからこの製品をふんだんにサイレンサー容積を満たすようきちきちにまきましたらビチビチという嫌な破裂音をキッチリ消音でき心地よい音になりました
継続購入がわからないとしたのは表裏を確認して巻いて行ったのですが、やり方が悪いのか衣服にウールが大量に付着したため、もっと良いものがあればそれを試したいと思っているからです
また耐久性はこれからの判断となるので、とりあえず満足度は下げて評価しました

2人が参考にしています
2013-12-12
用途:
2サイクルマフラーのサイレンサーのリペア
対象商品:
35153614

定番商品として、必要にして十分の品だと思う。消耗品なので、後10%程安価だと助かるが…。