ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付のレビュー
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
2018-03-19
- 用途:
- 炭酸水ボトル蓋に取付
- 対象商品:
- 35315271
本来の使用法ではありませんが満足しています。いままでは日東工器マイクロカプラを使っていましたがオネジの長さが短くて苦労しました。本製品は隔壁用のため厚みのある蓋でも楽に取り付けられます。M12 ピッチ1.0のナットが錆びやすいとの投稿もあり、当方も炭酸水下では直ぐに錆びました。代替品(これも本来の使用法ではありませんが)として「ナット(M12小型トグル用)注文コード:75800697」や、「丸ナット(M12ブッシング用)注文コード:75801747」が代用可能です。いまのところ錆びてはいません。ガスケットは丸ワッシャー(シリコンゴム)M10とかG1/2継手パッキン(EPDM)など使い分けています。
10人が参考にしています
2017-10-23
- 用途:
- ガス充填
付属のナットがすぐに錆びる。
代わりの同サイズの錆びないナットが見つからない。
使用には問題ないが本体は錆びないのにナットだけがすぐに錆びるのが残念でならない。
他社の似た様な商品にすればよかった。
3人が参考にしています
2017-03-02
- 用途:
- 炭酸水作成
- 対象商品:
- 35315271
CPPE7-6と合わせて使用。脱着が片手で出来とても使いやすいです。プラグを外せばペットボトル内の圧力を保持出来ますが、プラグ接続時はペットボトルを振ると内容物がホース内に逆流することがありますので、炭酸化する内容物によってチェックバルブ等と使い分けた方が良いです。
1人が参考にしています
2015-08-20
- 用途:
- 炭酸水の自作に
- 対象商品:
- 35315271
ペットボトルのフタに穴を開け使用していますが、漏れることなく
きっちり密閉できています。あと、やはりワンタッチは接続が楽でいいですね。