12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.47 (131件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ
GSユアサ
4,498 / 税込 4,948
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。 【用途】バイク用バッテリー
131件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中央自動車工業 様2020-11-24
用途:
バイク
対象商品:
35337294

とても良いバッテリーです、買いやすい値段でいいと思います。

広栄自動車鈑金 様2020-02-11
用途:
バイク
対象商品:
35337285

使いやすいで長持ちしそうです。
今後もよろしくお願いいたします。

2022-07-19
用途:
配送が悪い
対象商品:
35337285

バッテリーと記載があるにもかかわらず、濡れる所に置かれた。外ダンボール梱包はもちろん、中のバッテリー箱、バッテリーまで濡れていた。いつから置かれたのかわからないがバッテリーを濡らしていいわけがない。電圧測定はしたて問題は無いが(残量は不明)、火災の原因になりかねないと思います。単に配達すれば良いと思っている配達員もいる為、配達員へわかりやすく注意事項を明記などしてほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署にご意見申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

オートリンクス 様2020-02-23
用途:
原付バイクのバッテリー交換
対象商品:
35337294

最初、梱包箱にバッテリー液が別途必要と書いてあり間違って注文したと思い注文商品の説明に小さく書いてあり恐る恐るそのまま取り付けしました。今のところ問題無いようです。梱包の箱の記載等を直した方が良いと思います。

2019-10-06
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35337285

色々考えた結果、安心だろうユアサにしました。
そのまま使えるとの事でしたが、念のため再充電してから使用してます。
今のところ必要にして充分。
発送も早くて助かりました。

2020-10-02
用途:
バイクのバッテリー交換バイクを買って初めての交換しました。
対象商品:
35337321

注文した翌日に届いたので助かりました、直ぐ取替えました。

2019-09-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
35337294

日本製で丈夫で長持ちします。価格もそれなりで気に入っています。

池田商店 様2019-08-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35337285

以前からつけてたバッテリーと同一の商品で、カブのニュートラル時のランプが以前より明るくなりエンジンのかかりも良くなりました。

株式会社ニューリーフ 様2020-09-07
用途:
バイクに使用
対象商品:
35337312

GS商品であり、安心して使えます。特に問題なく使用しています。

2020-01-14
用途:
スズキK50バイクのバッテリー交換
対象商品:
35337285

交換用のボルトナットもついておりスムーズに取り換えられました

2019-04-29
用途:
スクーターの交換バッテリー
対象商品:
35337285

信頼のGSユアサのバッテリー性能も良く長持ち安心です。

2019-02-04
用途:
ホンダtodayのバッテイリー
対象商品:
35337312

金額の違いから、台湾ユアサにしようかどうか迷ったのですが、バイクを使用するのがほとんど自分自身ではないので、信頼性を重視してこの商品にしました。やはり安心感が違いますね。

2021-04-24
用途:
バイクバッテリー交換
対象商品:
35337346

納品されたのですが上部角がつぶれている輸送事故があり液漏れしていました。
モノタロウに写真で状況説明送信。佐川急便に連絡してくれとの事。
モノタロウからは代替品が既に送られていたみたいで、
佐川急便が破損品引き取り時に、代替品が納品されました。

有限会社道本モータース 様2020-04-22
用途:
自動車整備業
対象商品:
35337285

頻繁に注文しているが、信頼できるし、比較的安価でクレームも少ない

げんごろう工房 様2019-08-16
用途:
交換用
対象商品:
35337285

液が封入してあるのでめんどういらずです。問題ありません。バッチリです。

プロダクツ・サプライ 様2017-07-26
用途:
ちょっとした外出
対象商品:
35337285

渋滞の時間にスクーターで出掛けることが多いので、スムースな始動の出来るバッテリーは助かります。

木村電気管理事務所 様2017-03-09
用途:
バイク
対象商品:
35337294

国産製品でした 原付だからと今まで安価な中華製を使用してましたけど持ちが悪いか?液漏れするか?今回はGSユアサにしました始動性良いです

1人が参考にしています
特定非営利活動法人東京都子ども会連合会 様2018-10-11
用途:
バイクバッテリー交換
対象商品:
35337285

レビューで不安な投稿がありましたが特に問題なく大変助かりました。

1人が参考にしています
2023-01-14
用途:
オートバイ修理
対象商品:
35337285

ここで購入した全く同じ商品が6年経って少し弱くなって来たので購入、交換しました。最初搭載した車両が廃車となり、一時全く使用していない時期もありながら他車に載せ替え、トータル6年持ったのは驚きで、やはりバッテリーはケチらずGSユアサだなと再認識した次第。

2人が参考にしています
2022-01-04
用途:
早期に昇天
対象商品:
35337285

コスパ重視で購入しましたが、驚くほど寿命が短かったです。たまにしか乗らない方にはお勧めできません。