12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
【用途】バイク用バッテリー
2017-02-15
- 用途:
- スズキレッツ5にて搭載使用
- 対象商品:
- 35337285
始動のスムーズで、ホームセンターやバイク屋で探す安物よりも安いという点も重要です。
自分で液を注入しなくてよいので、ゴミ等の手間も無いです
日立ステージプランニング 様2017-01-23
- 用途:
- ミニバイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337312
さすがGSの品質で、交換後1年半経過したが、今冬を無事乗り切れることを祈っています。(本格的寒冷がこれからなので)
2024-05-31
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 35337355
オートバイのバッテリー尾刈りで使いました。高価なバッテリですが、メーカー推奨だけあって気持ちよくエンジンがかかりました。
1人が参考にしています
2021-06-20
- 用途:
- パイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337285
商品到着時、少し液漏れしていて充電器で充電したら中々充電開始にならなかったので心配しました、1日程、充電して使用しました、今の所問題なく使用できております。
エイフィールド 様2015-04-17
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 35337285
この価格は魅力的です。同じものをホームセンターでは2倍強の値段で販売していますから。使用に関しては今のところ全く問題なしです。
1人が参考にしています
2016-04-13
- 用途:
- ヤマハ アクシス トリート125に使用
- 対象商品:
- 35337294
安くてもキチンと働いてくれていて、快調にセルスタートできています。
2-3年後にきっとお世話になると思います。
また、よろしくお願いします。
2014-06-15
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337294
装着されているバッテリーを充電しながら使用していましたが、とうとう充電ができなくなって、お世話になった次第です。 ラジオのPRで貴社の名前には、馴染みがありましたが失礼ながら "ももたろう" と思っていました。 溶着して直ぐ、一発始動したので品質にも価格にも満足しています。 3番目の質問の意味が良く分からなかったので "わからない" としましたが、これからも末永くお世話になろうと思っています。
2014-09-17
- 用途:
- カブなどの不動時に
- 対象商品:
- 35337285
信頼のおけるメーカーです。以前から使用していますが年数による寿命以外トラブルはありません。お薦めです。
2人が参考にしています