12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.47 (131件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ
GSユアサ
4,498 / 税込 4,948
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。 【用途】バイク用バッテリー
131件中 121~131件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-05-02
用途:
老朽化したバッテーリーの交換
対象商品:
35337285

やはり新品は良いですね!快適なカブライフを楽しめそうです。

2013-01-30
用途:
バイクのバッテリー交換に使用しました。
対象商品:
35337285

問題なく使用しでき金額も満足する物でした。

2012-08-14
用途:
50cc todayのバッテリー交換しました。
対象商品:
35337285

電圧を測定したら12.2Vでした。
0.5Aで4時間充電(12.8V)して使用しています。
バッテリー液を入れて時間が経っていたのかな?
自分でバッテリー液を入れたらもう少し電圧が上がっていたとおもいます。

1人が参考にしています
2012-12-10
用途:
バイク
対象商品:
35337285

商品使用感OKです。

2012-06-20
用途:
譲り受けたオートバイのバッテリーが死んでいたので、交換のために購入しました。
対象商品:
35337285

やっぱり信頼のブランドです。なんも抵抗なく元のように装着するだけですからね。値段も絶対にお得ですよね、ショップ等では考えれない価格ですから、お財布にエコなモノタロウさんです。

2012-04-09
用途:
原付バイクのバッテリー交換
対象商品:
35337294

「バッテリー液入り」、「充電済み」とのことで購入しましたが、届いた商品にはその旨の表示がなく、商品の箱には「液の注入と充電が必要」と
書いてあり迷いました。土曜日の作業でしたので電話で問い合わせすることもできなかったため、購入時の「バッテリー液入り」、「充電済み」を信じて取り付けたところ、セルがきちんと回ったので事無き終えました。
念のため、バッテリー液入り」、「充電済み」と別書きいただければ助かったと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

天理教清東分教会 様2012-04-19
用途:
バイクバッテーリー交換作業
対象商品:
35337285

商品到着し、商品を確認。即交換できるように電解液を既に入れてくださっていたところが、これまでのネットショップではなかった点であり、モノタロウさんの気の利いたところだなと思いました。商品はもちろんメーカー純正品で申し分ありませんでした。

2012-04-17
用途:
バイクのバッテリーとして使用。
対象商品:
35337285

本来、メーカーが指定したバッテリーとは、メーカーおよび型番が違うが互換品としたバッテリーだが、問題なく使用できた。
純正品は価格が高いがこれは性能面から見ても純正品とそん色なく、価格は安いので、こちらを選択購入した。おすすめ商品である。ただし、長期的な見解は今後判明するであるう。

城田自動車商会 様2012-05-22
用途:
バイクに使用
対象商品:
35337285

今のところはいいです、後は耐久性です

2012-02-02
用途:
カブに使用いたします。
対象商品:
35337285

できるだけ長持ちしてほしい。

2012-06-02
用途:
アクシス90
対象商品:
35337285

GSユアサのバッテリーと言う事で購入しましたが、
今までで交換したバッテリーの中で、一番持ちが悪かったバッテリーです。
無名なブランドのバッテリーのほうが倍以上持ちました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。