第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)のレビュー

平均満足度 4.61 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン
セメダイン
979 / 税込 1,077
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。 【用途】1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など
118件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-05
用途:
金属パイプの固定
対象商品:
35343323

燃料パイプが1cm程残して切れてしまって少し太めのパイプを差し込んで固定かなり盛って使いました。満足する程、強固に固定できました。もう少し粘度が高いともっと使い安いかも。

2025-10-05
用途:
金属板同士の接合

アルミ板と鉄板の接合のために購入
商品説明に書かれている通り、ものすごい強度で接着します
(完全に固まってしまえば相当な荷重でもはがれることはないと思います)
塗り始めてから固まるまでが意外に早いのでご注意ください
接着時にはみ出した部分が汚れとなり、固まるとどうしようもなくなりますので
接着直後に速やかにふき取ることをお勧めします

2人が参考にしています
2025-12-12
用途:
バイク・自動車のメンテナンス
対象商品:
35343323

アルミニューム部分の接着に使用。
しっかりと接着できてますが溶接のような接着力を必要な部分には不安かも。

株式会社須藤オルガン工房 様2025-09-06
用途:
金属の結合

驚異的な接着力を最近知った。
従来 鑞付けをしていた部分でもこれに替えることができる部分が多数。
使い方に注意は必要であるが、実に便利。

株式会社橘昌文銭堂 様2025-10-03
用途:
ゴルフクラブの接着
対象商品:
35343323

ゴルフクラブのヘッドの接着に使用しているが今のところ問題ない

2025-01-17
用途:
金属と金属の超強力接着!

アルミどうしの接着にいつも使っています。アルミと鉄の組み合わせも良く使います。溶接機がないので、接着剤でがまんと思いきや、この接着剤は溶接並みの強度と言っても過言ではないほど、はがれません。金属の表面をやすりで軽くならしてから接着すればより強く接着できます。

4人が参考にしています
水谷技研 様2024-08-09
用途:
試作品の手直しに使いました
対象商品:
35343323

建設機械の試作品の手直しに使いました。
当初、溶接やロー付けを検討しましたが、
工程に時間ががかかるため、少々不安はあったものの、
ダメ元でメタルロックを使ってみました。
結果、かなり強固に接着し、無事試験ができました。

1人が参考にしています
ゼネラルカーゴ 様2025-04-08
用途:
多用途に
対象商品:
35343323

色々使い勝手が良さそうなので購入しました。
車やバイクのパーツ補修にあると便利です。

2024-05-05
用途:
作品製作
対象商品:
35343323

SGAでは後発だが、においも少なく、攪拌が十分であれば硬化不良も現在までに生じていない。粘度も適正で、使い勝手は良好。

2024-03-04
用途:
金属と金属の接着
対象商品:
35343323

使用方法も簡単で非常に便利な接着剤。あとは持久力?かな・・・

1人が参考にしています
2024-02-13
用途:
樹脂製品の破損補修
対象商品:
35343323

金属を中心とした接着の製品だが、古いグラインダーのスイッチノブ(ベークライト?)の破損補修に使用。極めて強固で、整形したら期待以上の仕上がりになった。

3人が参考にしています
2023-12-09
用途:
脚立破損修理
対象商品:
35343323

大変強く接着し強度も今のところ問題なし。金属接続の一つの手かも。

1人が参考にしています
2023-10-18
用途:
スーツケースのアルミ製伸縮バーの補修
対象商品:
35343323

伸縮する機能を害せず、切れたアルミ部分を強く接着することができました。

2人が参考にしています
フジノオートサービス 様2023-08-06
用途:
メンテナンス
対象商品:
35343323

金属系にかなりの効果を発揮する安定のメタルロックです。
安心の接着です。

1人が参考にしています
2023-07-30
用途:
普段使い
対象商品:
35343323

非常にいい商品です!
普段使い続けておりますが大丈夫です!
かなり強力なぼんどです!

1人が参考にしています
2023-11-14
用途:
ゴルフクラブの組み換え
対象商品:
35343323

硬化も早く使い易いです。キャップを閉める前にふき取った方が良いですね。固まって緩まなくなります。

1人が参考にしています
2022-12-12
用途:
アルミフェンスの溶接が外れた部分の補修
対象商品:
35343323

アルミフェンスの溶接が外れた5φ程度の棒材の補修で使用。非常に強力な接着力でした。接着の際に細かい作業が必要だったためかなり時間がかかりましたが、冬で気温が低かったせいで硬化時間が適度に伸びたため逆にやりやすかった。夏の作業では素早く接着する必須がありそう。

2人が参考にしています
株式会社横河ブリッジ 様2023-01-09
用途:
鉄製の置物の接着
対象商品:
35343323

鉄とも接着できる優れものです。鉄でも着く信じられませんでした。
びっくりしました。

3人が参考にしています
2022-07-14
用途:
車の簡易板金
対象商品:
35343323

フロアの穴あきに対し、金属板の取付けに使いました。良いですね確り付きます。溶接すべきところこれで十分かなという強度が出ました。必要時はまた購入します。

3人が参考にしています
2022-09-13
用途:
機械のメンテナス時に使用
対象商品:
35343323

機械のステンレス部分の接着に使用しました。普通の接着剤ではダメなので、あってよかったです。

1人が参考にしています