第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)のレビュー

平均満足度 4.61 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン
セメダイン
979 / 税込 1,077
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。 【用途】1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など
118件中 101~118件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-25
用途:
バイク
対象商品:
35343323

溶接できない箇所やボルト止めできないところに使用しました。

1人が参考にしています
2014-06-18
用途:
部品の接着
対象商品:
35343323

乾燥時間が速くて良い。おそらくリピートします。

2014-05-25
用途:
自転車の修理
対象商品:
35343323

カーボン製のフレームにアルミの部品を接着するのに使いました。完璧です。2液混合タイプはやはり強力で頑丈です。

2016-09-05
用途:
メタロック
対象商品:
35343323

メタロックにロックしますのでどうですか?

2013-09-13
用途:
リシャフト
対象商品:
35343323

ゴルフのリシャフト用に購入。
他のボンドもあるのですが使用量が丁度良いし残りのボンドも乾燥しにくくコストパフォーマンスが良いし
御社は価格も最安値なので助かります。

1人が参考にしています
有限会社タックコーポレーション 様2013-05-22
用途:
アルミの面を固定するのに便利で使用してます 空気清浄機のセルの修理です
対象商品:
35343323

今までアルミどおしの固定で高価なものはあったのですが簡単に使用でき助かっております。しっかりと固定でき
又価格も安価なので修理作業に使用するするのに超弁です。これからもリピートしたいと思っております。

1人が参考にしています
2019-08-05
用途:
洗面台の排水金具の修理
対象商品:
35343323

排水栓金具が破損したため、ステンレスワッシャをダメもとで接着。想像以上によくくっついた。

グレゴ不動産販売 様2016-02-26
用途:
アルミ製屋外テーブルの折れた脚の接着
対象商品:
35343323

屋根から落下した氷塊化した雪がアルミ製の屋外テーブルを直撃、脚が轢断しました。この接着剤で日常使用には支障のない程度に接着できました。このテーブルの上に載ってみようとは思いませんが、テーブルに飲食物を置いて普通に使っています。

2012-09-09
用途:
金属の接着
対象商品:
35343323

わりとさらっとしていて混ぜやすい。強度はまずまず。量もまあこんなもんでしょう。

2015-10-16
用途:
ゴルフクラブの改造 ヘッドとシャフトの接着
対象商品:
35343323

以前はエポキシ2液接着剤を使用していたが精密秤を使用して1対1の比率で正確に混合しないと、充分な強度が得らない場合がある。しかし、この接着剤はアバウトの混合比でも充分な強度が得られるので、秤を使用しないぶん作業が楽になった。

1人が参考にしています
2015-12-04
用途:
接着に
対象商品:
35343323

接着に使用 問題無し

2015-11-08
用途:
バイクのエンジンに使用。
対象商品:
35343323

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

2013-05-06
用途:
ナット取り付け
対象商品:
35343323

ナット埋め込み固定用に使いましたが小さな部品でも大変強力に接着出来る。
二液混合型としては固定に10分以上かかるので即席で使う接着剤としては不向き。
粘度は低めなので垂れやすいが硬化中に成型や切削が簡単出来るため埋め込みや
穴埋めなどでは使い勝手良いです。(ただし混合後の色が黒のみなので目立つのが難点)
間違えて接着すると薄利不可能な程強度があるのでトルクをかける環境では理想的でした。

4人が参考にしています
E.T.Laboratory 様2011-01-23
用途:
ステンレスや鉄の小物の接着
対象商品:
35343323

一般にエポキシ系のものがポピュラーだが,エポキシは粘りが強く,また塗りかさが厚くなるため使いづらいこともある。この商品は粘りがほとんど無く,薄く塗り伸せるので小さな部品を接着する際は重宝する。速乾ではないが硬化後の強度は十分である。ただし色が黒なので表から見える部分には注意を要す。

2015-09-09
用途:
バイクのバックミラー補修
対象商品:
35343323

接着力は、書いてあるほど強くなかった。

2人が参考にしています
2017-11-08
用途:
1/6バイク模型(ダイキャスト製)のハンドル修理
対象商品:
35343323

バイク模型のハンドルが折れてしまったため修理しました。ハンドルに極細ドリルで穴を開けて補強用芯材を入れて接着しました。ガッチリとくっ付きました。ハンダで修理も考えたのですが、接着剤の方がとても綺麗に修理できました。

2014-06-03
用途:
門扉のアルミメッシュの接着
対象商品:
35343323

今年の大雪で門扉のアルミメッシュの接合部が取れて、下部が押すと開くような状態となりました。
そこを押して犬が外に出てしまいました。
溶接してあったようですので、ロウ付けしようかと思いましたが、ロウ付けは今までしたことが有りません。
アルミは特に難しいとのことでしたので、練習してからやろうかと思っていたときに、この接着剤があるのを知り、試しに接着剤で付けてみようと思い購入しました。
近所のホームセンターにはこのような接着剤は置いて無くて、初めて知りました。
使用したところ、想像していたよりも強度があり、手でつかんで引っ張っても接着部分は外れませんでした。十分実用になると思いました。
接着箇所が30カ所もあり、はじめ多めに混合してしまい、硬化時間内に作業が間に合わず、次からは少量で数カ所ずつ接着しました。

1人が参考にしています
フジパンQSR株式会社 様2014-06-06
用途:
金属の接着
対象商品:
35343323

購入後数ヶ月未開封の状態で、使用した所Å材(黒色の物)が硬化して使用できずに捨てました。
メーカーの質問欄にて、問い合わせを行ったが一切返答無し、最悪の商品です。
購入後すぐに使用する事をお勧めします。

2人が参考にしています