Verity BIKEのレビュー

平均満足度 4.55 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Verity BIKE Verity(ベリティ)
Verity(ベリティ)
5,198 / 税込 5,718
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。 【用途】2輪用。4サイクルエンジン用。
71件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-25
用途:
バイク(空冷1300ccエンジン)のエンジンオイル交換
対象商品:
35449662

エンジンが空冷なので、鉱物油でオイル粘度も適度に固く丁度よい。

2025-07-26
用途:
旧車バイクに使用

ヤマハFZ400RやSRXの旧車に使用。旧車に相性抜群です。定期的に購入しております。

2023-04-29
用途:
バイクのオイル
対象商品:
35449662

初めてこのオイルを、購入しました!値段も安いし!良いオイルに、出会いました。又購入したいです!

2人が参考にしています
2021-08-21
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35449662

1977年式スズキGS750Eの定期メンテナンスに継続使用中です。
メカニカルノイズの低さ、クラッチのタッチ、ミッションの入り、オイルにじみ、そしてコスト全て合格です。
E社の20W50と使い比べてみましたが、個人的にはこちらが気に入っています。
今後も使い続けるでしょう♪

3人が参考にしています
2021-07-19
用途:
夏用オイルとして購入
対象商品:
35449662

通常10W-40を使用している単気筒バイクの夏用オイルとして購入。
7月18日に高速5割、快走路4割、渋滞1割の比率で700キロを走行しましたが、高回転連続運転でも熱ダレせず、シフトフィーリングも硬くならずかつ燃費も良好でした。
今回はお試しの為4Lを購入しましたが無くなり次第、20Lを購入予定。
おすすめできます。

3人が参考にしています
2021-07-09
用途:
2000~3000kmオイル交換時
対象商品:
35449662

40年以上前のバイクですので、鉱物油でSL以上MA以上で価格を考えたらこれしか考えられませんね。夏場なら尚更。

4人が参考にしています
2021-09-07
用途:
オートバイメンテナンスに使用
対象商品:
35449662

空冷大型エンジン付きのオートバイに使用しております。コスパ面は良いです。

2021-07-07
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35449653

エイプ100のオイル交換に使用。夏場のエンジンにピッタリでした。

2021-01-19
用途:
旧車バイクのオイル交換
対象商品:
35449662

旧車バイクに使っています。コスパサイコーで性能も問題なしで、リピートしたいです。

3人が参考にしています
2021-01-06
用途:
メンテナンス
対象商品:
35449662

20年程前のバイクのエンジンからのオイルにじみが発生したので
100%化学合成オイルが原因かと思って、寒い時期ですが、
この100%鉱物油を試してみました。
エンジン音などは静かで、ギアの入りもスムーズです。
始動性も悪くありません。
ただし、オイルが硬いせいか燃費は1割ほど悪くなった感じですが、
まだ500kmなのでもう少し様子を見ています。
期待しているオイルにじみが治ってくれないかと願っています。

1人が参考にしています
2020-09-12
用途:
旧車のオイル交換
対象商品:
35449662

CB250とC92に使用
今夏は初めてオーバーヒートをした為、粘度を上げてみました。
エンジン始動、走り、ミッションの入りは良好です。
後は、距離を走って状況を見極めたいと思います。

1人が参考にしています
2021-02-15
用途:
旧車にはこれ一択
対象商品:
35449662

鉱物油で上が50規格の物が、昭和の空冷四発には必要。
合成油は簡単に滲んでしまうので、これ一択。

1人が参考にしています
2020-05-30
用途:
旧車のオイル交換
対象商品:
35449662

70年代の旧車バイクのオイル交換に使用。
ワ◯ーズなどの高いオイルも良いですが旧車なので早目の交換(1000キロ毎)にはコスト的に安くて助かります。
色んなオイルを試して来ましたがこのオイルが一番調子が良いです。
価格、品質 早目の交換サイクルしている旧車オーナーには良い商品だと思います。
贅沢を言えば鉱物油の粘度のバリエーションがもう少し有れば文句無しです。

1人が参考にしています
2020-07-18
用途:
1982製ヤマハの750ccツィンエンジンに使用
対象商品:
35449662

投入して3000キロ走行しましたが以前使用したオイルよりもノイズが低くミツションの入りもよくなりました

1人が参考にしています
2020-05-15
用途:
バイクのオイル交換時
対象商品:
35449662

1997年式のリッターバイクでそれほど古くはないが、硬めのオイルが欲しくて選びました。
他社の2,500円/リッターのオイルからの変更なので、どれくらいもつのか楽しみです。

嵯峨運輸株式会社 様2019-12-01
用途:
XJR1200
対象商品:
35449662

年式の古い空冷エンジンでこまめに交換するにはコスト的にもいいとおもいます。

1人が参考にしています
イトウプランニング 様2020-02-13
用途:
排気量750ccのオートバイ
対象商品:
35449662

約1500Km毎に交換してます。もう少し長持ちしますと嬉しい。

高木建築 様2021-01-13
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35449662

値段も安いし最高です。
二回交換してますが満足です(^^)

2019-07-29
用途:
昭和空冷750の交換用として
対象商品:
35449662

もう定番です。ホンダウルトラGPが好きでしたが廃盤になり永く経ちますが、そこを埋めてきてくれたオイルです。エンジンノイズも気になるレベルではないですし、シフトタッチも良好です。油温も上がりにくい気がします。

2019-07-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35449662

初めて使用いたしましたが、旧車にも最適です。
又利用したいです。

2人が参考にしています