オールステンレスホースクランプ MAHタイプのレビュー
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
2025-02-10
- 用途:
- オイルホース固定
オイルホース固定で使用。ホームセンターに置いてなくて助かりました。品質も問題ないです。
2023-06-14
- 用途:
- 浴室排水口に取付けるゴムエルボをホースリングでしっかりとめた。
- 対象商品:
- 35479035
浴室排水口に取付けるゴムエルボが、排水の勢いで外れないようにとめるのに役立った。
2014-06-23
- 用途:
- 水フィルターのホース固定
- 対象商品:
- 35479044
オールステンレスは錆びの心配が無く安心して使えます。
良い商品だと思います。
一か所残念なことは締めネジの六角が一般の六角レンチで合わないことです。
試してみると3ミリのネジと4ミリのネジの間のように見えます。
こんなサイズは手持ちに無いので、結局マイナスドライバーで締めることになります。
マイナスドライバーは横滑りが大きく、片手でクランプを持って強く締めると、滑った時に怪我をすることが有ります。
プラスネジにするとともに、六角のサイズを一般的なものにしていただきたい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
2014-07-03
- 用途:
- 車の冷却水系
- 対象商品:
- 35479035
ホースはTRIDONしかないと思っています。長年色々な用途に使用していますが、ホームセンター物とは別物です>
1人が参考にしています
2015-09-22
- 用途:
- 燃料ホースの締め付け
- 対象商品:
- 35479035
使用範囲(Φmm) 6~15とあるが、全く問題なく使えるのはせいぜい12~15mmでしょう。
10mm以下になると金具が変形して円状ではなくいびつな形になってしまいます。
10mm以下で使うことを想定していたのですが使うのをやめました。
12~15mmのホースで使うまで保管しておきます。
2人が参考にしています
2014-06-16
- 用途:
- エアー吸引混合に使っています。
- 対象商品:
- 35479035
ステンレス製で錆を気にせず使えて大変便利です。
値段も安くて満足しています。
締め付けるネジはマイナスで外側が六角。この六角が対辺6㎜で普通の六角レンチが使えません。調べてみると3.5㎜のネジ頭に相当するそうです。せめて3㎜か4mm用なら使いやすいのに残念です。
株式会社エーエス工業 様2013-09-02
- 用途:
- トヨロンホースとホースニップルの接続
- 対象商品:
- 35479044
マイナスドライバーで締めるようになっているが プラスでもできるようにしてほしい