12Vバッテリー全自動充電器のレビュー

平均満足度 4.60 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12Vバッテリー全自動充電器 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
   
オートバイから小型船舶まで幅広く対応。バッテリー活性化機能搭載。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電状態からセルスタート機能へ自動で切り替え。コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。オープン・密閉型(シールド)・ドライセルバッテリーに対応。
62件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-11-04
用途:
家のバッテリー1年間充電をタイマーで使用しています
対象商品:
35482903

良いです

2015-10-25
用途:
デープサイクルバッテリーの充電
対象商品:
35482903

2台目ですが満足

2014-08-31
用途:
乗用車のバッテリー充電
対象商品:
35482903

どうかなと言う思いで充電してみましたが、ばっちり充電できました。満足です。

2013-12-19
用途:
停電Backup用バッテリーの充電用
対象商品:
35482903

購入したデザインと異なる物が納入されました。メーカーおよび性能に違いは無いので使用していますが、説明がほしいですね。またWeb上の写真も変更しておいてほしいです。
使用感は自動で充電し、そのまま放置状態でトリクル充電されるので停電用Batteryの充電に最適で満足しています。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。新しい画像を手配し変更させていただきます。
ご使用に合わないようでしたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。

2013-10-09
用途:
バイク、車、農機の充電に使用
対象商品:
35482903

非常に使い方が簡単で50ccのバイクから車及び農機具至るまで、この1台で出来る。
特に農機具は年間の使用頻度が少ないので、使う時に困らぬように常に満充電しておくことが出来ると期待してます。

2013-09-20
用途:
自動車バッテリー充電
対象商品:
35482903

配線、ケースなど作りは華奢な感じはします。
LEDでの充電状態表示も直感的に見やすくOK。
配線が収納できる事は、思いのほか便利。

2014-01-12
用途:
オートバイと乗用車用バッテリーの充電用
対象商品:
35482903

操作が簡単で分かりやすく、色合いも良い。長く使えそうです。

2013-10-16
用途:
車両電源とは別に個別バッテリーを搭載しているためその充電ように購入しました。
対象商品:
35482903

コンパクトて軽く、使用感も全く問題ありません。ただ、わがままを言わして頂けるなら、常に車両に搭載しているので、全体的にへらべったい重心の低い構造だと私にとってはありがたいです。

2013-09-07
用途:
乗用車用バッテリの劣化防止
対象商品:
35482903

大変使いやすい。DC12Vでも作動できると、バッテリ内臓のパワーステーションの電源が使用できるので、コンセントが無い駐車場でも電圧低下したバッテリに充電できるようになる。

2013-09-17
用途:
農機充電
対象商品:
35482903

コンパクトで使いやすい

ホームセンター中山 様2013-11-03
用途:
太陽光発電のバッテリーを充電しています
対象商品:
35482903

自動で充電されるので ほっておいても安心できます

2018-01-30
用途:
軽四自動車のバッテリー充電
対象商品:
35482903

軽四のアイドリングストップが出来なくなり補充充電をと
購入し、充電しましたが無理でした。セルスタートが出来る機能が有り
多機能を便利との考えましたが、やはりISSバッテリー対応の充電器を購入すべきだったと思う次第です。

2013-04-17
用途:
乗用車バッテリーの充電
対象商品:
35482903

大変コンパクトで使いやすく、コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。数台のバッテリーに充電をかけてみましたがすべて復活しました。
ただもう少し電源コードが長いと助かります。でも気に入ってます。

株式会社LBH 様2013-05-16
用途:
バイクのバッテリーの充電
対象商品:
35482903

古いバイクを3台所有しており、どれも時々しか乗れないので
ツーリングまえに充電するように購入しました。軽くてコンパクトで使いやすく
バッテリーを外さずに充電ができ、終わると勝手に切れてくれるので楽チンです。
1度、充電した物にまた、充電してみたらランプが着いてすぐ切れたので安心してつかえるなと思いました。

2013-03-14
用途:
整備中自動車の補充電
対象商品:
35482903

良いと思います。◎
・低価格
・120Aまでのバッテリーに対応(ベンツのバッテリーの多くは100A)
・密閉式バッテリーにも対応
・冷却ファンが無いので静か
・軽量で持ち運び便利
◆耐久性はどのくらい持つのかな??

有限会社千年家具 様2013-04-21
用途:
バッテリーを複数保管している為、メンテナンス用として
対象商品:
35482903

長期保管で放電しないように、充電用に使っております。左記の用途としては活性化もするようですし良いです。放電しきったバッテリーは複数試しましたが駄目でした。。

有限会社丸光 様2013-12-16
用途:
バイクのバッテリー充電
対象商品:
35482903

とても使いやすく、簡単に使用でき、便利です。

2012-12-28
用途:
農耕車の充電
対象商品:
35482903

表示が見やすく、性能価格どれをとっても満足です。改善点としては、コードを出したときに完全に蓋が閉められると安心します。

1人が参考にしています
2013-05-01
用途:
バイク 機械のバッテリー充電
対象商品:
35482903

商品は良いのですが 確認ランプが暗く見えにくい
その他は良いです

2012-10-28
用途:
乗用車(在庫車輛)の充電
対象商品:
35482903

コンパクトで配線も全て本体に格納できるので場所も取らないし具合がいいです。
バイクにも使えるし、手元の在庫車輛で完全にバッテリーが上がった車輛も全て復活しました。
値段の割にいい商品だと思います。

1人が参考にしています