12Vバッテリー全自動充電器のレビュー

平均満足度 4.60 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12Vバッテリー全自動充電器 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
   
オートバイから小型船舶まで幅広く対応。バッテリー活性化機能搭載。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電状態からセルスタート機能へ自動で切り替え。コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。オープン・密閉型(シールド)・ドライセルバッテリーに対応。
62件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
car shop T-PROS 様2013-10-05
用途:
充電
対象商品:
35482903

非常に使いやすく簡単です。

株式会社 棟梁 様2012-12-14
用途:
自家用車のバッテリーの充電
対象商品:
35482903

簡単で使いやすかった。軽くて持ち運びも楽で、エンジンルームにもおけて便利でした。

1人が参考にしています
2012-08-15
用途:
比較的容量の大きなクルマ用バッテリーから小さな原付用バッテリーまで、多種類のバッテリーの充電
対象商品:
35482903

原付バイク用の小さなバッテリーでも無理なく充電できるし、比較的容量の大きなディーゼルエンジン用バッテリーでも十分に充電できました。かなり弱っているバッテリーでも、回復機能が働いて、見事に復活しました。常に無理なく充電している感じがして、いい充電器だと思います。それでいてこの価格なので、いうことなしです。

1人が参考にしています
有限会社 岸本 電気 様2012-09-09
用途:
ソーラーパネルとの併用使用しています。バツテリーえ充電しています。。
対象商品:
35482903

もう少し出力ケーブルお太くして見てください。。

2人が参考にしています
2013-05-20
用途:
バイク用バッテリーの充電
対象商品:
35482903

コンパクトで便利

2012-09-25
用途:
レース用バイクの充電
対象商品:
35482903

さっきまで充電していて 一回はずして
10分後位に また充電すると半分までメモリが下がっている事がある。
メータを信用してよいのか?
値段なりの商品でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2012-07-18
用途:
ディーラーの屋内展示車に使用。
対象商品:
35482903

バッテリー電圧が7.5V以下では充電できないのがちょっと不満。使用してみるとオートストップ付きで便利な充電器です。ケーブルもしまえますし。

MonotaROからの回答

劣化により電圧が低下したバッテリーへの充電はできかねます。
下記③の場合です。
■バッテリー電圧低下の主な原因
①自己放電状態
②バッテリー補充液の減少
③内部抵抗値の上昇(サルフェーション等)

2012-07-15
用途:
バッテリー充電時に使用。
対象商品:
35482903

バッテリーを車から外さずに充電出来る所と、バッテリー活性化機能が付いているとの事で購入しました。今の所は故障や不都合もなく、満足しています。

1人が参考にしています
2012-05-16
用途:
補助充電
対象商品:
35482903

季節的に使用する機械の充電用に購入しました。自動機能で便利です。クイックスタートはまだ使用していません。コードが本体に収納できる点も良いと思います。

みくに商事有限会社 様2012-10-04
用途:
12Vオートバイ用充電
対象商品:
35482903

コードが内臓できるのは◎
操作が分かりやすい

1人が参考にしています
植田産業 様2012-05-13
用途:
自家用営業者他10台の車に使用。
対象商品:
35482903

最近購入したAcDelcoの充電器では肝心の5A帯がないので改めて本製品を
購入した次第。Monotaroサイト全体に言えることだけど 製品がどのように
使われるか、プロ向け、セミプロ、素人向けをはっきり分けた方が購買層に
適所に販売できるのではないかと常々思っています。
でないからある人は満足だし或る人からはぼろくそ書かれたりするのです。
いわばもっと商品を知って販売する必要があるということです。
でないといつか必ずMonotaroサイトも飽きられてしまうでしょうね。

8人が参考にしています
とみや かたやま 様2012-04-23
用途:
自家用車 農業機械
対象商品:
35482903

処分しようと思っていたバッテリーを試しに充電してみました。見事復活しました。活性化機能が効いているみたいです。本体もとても軽量で取扱いも簡単です。

有限会社ジェイエイそおアグリサービス 様2012-02-15
用途:
会社所有車及び農業機械のバッテリー充電に使います。
対象商品:
35482903

充電器が着荷したその日に、偶然にも従業員の乗用車のドアが完全に閉まってなく、バッテリーが上がっており、ブースターケーブルを探していたのをみて、ケーブルは無いけど充電器が先ほど着荷しているので使ってみることになり、わずか5分程でエンジンが始動して当人は感謝していました。急いでいたので充電器をバッテリーにつけたまま始動しましたが
使い方としてはどうなのかな?
ブースターケーブルもたまに必要ですので、ついでの時モノタロウさんから購入したいと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
充電中にセルスタートランプが点灯している状態でございましたら、充電器をバッテリーにつないだままエンジンを始動致しますと、自動で充電状態からセルスタート機能に切り替わり、エンジンの始動補助を行える商品となっておりますので問題ないと思われます。
又、ブースターケーブルもご検討頂けましたら幸いでございます。

株式会社山本急配 様2012-07-26
用途:
夏場のバッテリー弱りを補強
対象商品:
35482903

電源コードをあと1M程欲しいかな

2012-06-29
用途:
バッテリー充電
対象商品:
35482903

必要な機能を備え、且つ小型で邪魔にならず使用できる。

2012-04-28
用途:
車載バッテリの充電
対象商品:
35482903

送られてきてすぐ使えましたし、一晩で充電が完了したので性能的には十分です。

2012-02-12
用途:
車、バイクの冬期バッテリー充電
対象商品:
35482903

初めて充電器を使ってみましたがこれは初心者でも使いやすいです。バッテリーにつないだら車用,バイク用をセレクトするだけ、またバッテリーの状態がランプで表示されるので充電完了か一目でわかります。
あとはケーブルが本体に収まるのがポイントですね。

コシミズモータースポーツ 様2012-01-19
用途:
長期預かる車両が多いためバッテリーあがりが多い。
対象商品:
35482903

コンパクトで持ち運びしやすい、セルスターターも小さいのに力ずよくて安心して使用できました。

1人が参考にしています
2012-01-11
用途:
バイク・乗用車・24V除雪機・トラック
対象商品:
35482903

軽量・コンパクトで使いやすい。
欲を言えば、1万円程度で24V対応・電圧計付きなら、尚最高\(^o^)/

2011-11-19
用途:
いろいろなバッテリーに使っています。
対象商品:
35482903

全部任せて充電が安心してできます。とてもお勧めです。