ラバーブレーキホースのレビュー

平均満足度 3.45 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラバーブレーキホース ALCANhands
ALCANhands
3,998 / 税込 4,398
純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-09
用途:
ホース交換で利用

バイクのリヤブレーキホース交換で利用しました
ステンメッシュホースでは硬すぎ、ダイレクトすぎて操作がシビアになるので
あえてのラバーホースを選択しました
飛び抜けて、という感じはありませんが、操作に神経質になることはありません
良い製品だと思います

2022-08-01
用途:
オートバイのカスタム時
対象商品:
35503124

400ccオートバイのアップハンドルへのカスタム時に使用しました。長さのラインナップが充実しているので、丁度いい長さの物が選べて良かった。

2020-11-06
用途:
RZ350 メンテナンス
対象商品:
35502932

ゴムホースの耐久性やフィッティング部に鉄を使用しているところが気に入ってます
長さもちょうど良かったです

1人が参考にしています
モアナヘアー 様2023-08-31
用途:
アップハンドルに交換
対象商品:
35502941

エリミネーター400 SEに取り付けました。他でセットの40mm買ったが少し長さが足りなく45mmでジャストでした。

2021-10-09
用途:
バイクのブレーキホース交換用に
対象商品:
35502941

450mmはフロント二又下。550mmはリヤブレーキ用
長さは純正品を測定して合わせています。
メッシュにしなかったのはフロントは純正ラバーホースで気にならなかったため。
と、飛び出し車にきれいに対応停止までできたこと。
リヤは以前パニックブレーキでロックさせたことがあり、ガンと効くのが怖かったから。
馴染みのストロークがいいと判断したためです。

1人が参考にしています
2019-03-16
用途:
普通に使えますが改善要望も。。
対象商品:
35502957

純正同様のタッチで使い心地としてはいいです、もう3回程買ってます。
さらに改善してもらえればもっと素晴らしい商品になるかと思います。
①まずはホース長さの1/3でいいので防護用のゴムを外周につけてからカシメてもらいたい。
②バイクの場合、上側の取り付けはバンジョーボルトが横向き、下側は縦向きに装着する場合が8割以上だと思いますので、カシメの向きの上と下で90°程ずらしてカシメてもらいたい。
現状の同じ向きのジョイントだと上記の状態で取り付ける時にかなりホースをひねって取り付けるのでかなり無理がありホースにストレスがかかる。ストロークした時に変なヨジレ方をする。
③特注で割増でいいのでホース全長と防護ゴム、バンジョーのカシメ取り付け角度などオーダー出来たら、完璧な商品です。

10人が参考にしています
斎藤 様2016-06-27
用途:
オートバイのブレーキホース
対象商品:
35503045

純国産で出来ているのもあってか、品質は全く問題ありません。非常に気に入りました!

2013-02-13
用途:
バイクのブレーキホース交換

いくらエア抜きしてもエア噛みします。バンジョーのカシメに緩みがあると思われ。
危険なので即刻使用を中止しました。こんな危険な製品は販売元で回収してほしい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2012-08-05
用途:
ホースの延長
対象商品:
35503054

格安メッシュ交換予定でしたが、カシメ、テフロン性能に疑問あり購入
バンジョー角度1種類しかありませんが、ラバーなので、いかにも!というカスタムではなく、ノーマルっぽい感じで良いのでは。
ほとんどの人この商品の存在知らないと思います。
交換といえば、メッシュというイメージ
制動効果はノーマルとどちらも変わらないのに
ラバーの方が取り回し楽だと思うのは私だけでしょうか?

8人が参考にしています
2012-07-07
用途:
FZR1000 3GM アップハンドル化に使用した
対象商品:
35503011

メッシュ系の硬いタッチは嫌いなので、純正に近い、「ぐにゅっ」としたタッチを期待して購入しました。が、期待より柔らか過ぎです。
①「エアーがぬけてないんじゃないの?」と思えるほど、ブレーキレバーが握れます。
②ブレーキレバーを握ると明らかに膨張し、ホースがよく動きます。
③クラッチの切れも悪くなったのかギアの入りが悪くなりました。
社外品のラバーホースはほとんど見かけないので貴重だとは思いますが、購入には注意が必要です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2012-08-31
用途:
FZR1000 3GM アップハンドル化に使用した■追記■
対象商品:
35503106

使用開始後2ヶ月経過しました。
フロントブレーキ用2本、クラッチ用1本のうち、フロントブレーキ用1本の左キャリパー側のバンジョーカシメ部から、ブレーキオイルニジミが発生しました。
日々、ニジミはひどくなり、怖くて使用中止しました。
この商品は購入すべきではないと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。