ドライメットLF(t0.5)のレビュー

平均満足度 4.75 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライメットLF(t0.5) オイレス工業
オイレス工業
139 / 税込 153
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-07
用途:
オートバイのシフトペダルに使用

メーカー違いのオートバイ・シフトペダルを流用する際、軸穴径が1mm違ったため、t0.5ということで径調整にちょうどよかったです。
実際には商品仕様の内径・外径よりも1mm大きい状態でしたが、少し広げることで軸穴部分に収まりました。
もちろん「あたり」は均一ではないと考えられますので、耐久性に問題が出る可能性があります。
そのあたりは様子見です。

2024-04-01
用途:
機構部の軸受
対象商品:
35511691

オイレス#80をよく使用していたが、一部こちらに切り替え。省スペース化できるため非常に良い。耐久性はこれから確認。

2024-03-22
用途:
機械の修理
対象商品:
35511664

細かい部品が一個単位で買えるので、とても助かります。

cozycycle 様2022-04-26
用途:
バイク整備
対象商品:
35511673

プチ加工? プチ改善? に使いました。
安価で有効な耐久性改善になりました。

2020-08-10
用途:
ガバガバの回転軸クリアランス再設定
対象商品:
35511707

寸法は出ています。キチキチに入れるには樹脂がめくれやすいです。当初はかなり回転抵抗がありますがそのうち落ち着いてきます。

2015-10-16
用途:
バイク整備
対象商品:
35511716

バイクのシフトシャフトに使用しました。
ベアリング取り付けのスペースがない部分に
使えます。本体が薄いので場所を取りません。
作動性も良好です。

3人が参考にしています
2013-05-22
用途:
電動機(家庭用台所換気扇)の軸受交換
対象商品:
35511691

換気扇の回転が重くなり交換しました。
初めから付いてた軸受は、真鍮で8φ長さ10mmを9φに穴を広げて電動機のケース両内面に装着しました。
運転した感想ですが、静か、滑らか、でいい感じです。
10mmのブッシュに5mmを使用したので耐久性は分かりません。

1人が参考にしています
2012-09-04
用途:
ホームベーカリーのパンケースの修理
対象商品:
35511707

リーガル(エムケー精工も同じ)のパン焼き器のパンケースの軸受けが磨耗して結果オイルシールが破れました。パンケースを買い換えるしかないかと思っていたのですが、ダメもとで10mmの軸受けを11mmまで広げこの0.5mm厚ドライメットを上下に入れたところガタがなくなり見事に復活しました。オイルシールもここで買ったダブルリップの170円のものでOKでした。なお0.5mm厚のこれでないと上下が入りません。そして下のワッシャをひとつ省くとぴったりです。