スーパーゾイル スプレーのレビュー

平均満足度 4.89 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーゾイル スプレー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
859 / 税込 945
サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
80件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
清水石材店 様2026-03-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578523

スーパーゾイルは以前から使用してまして
非常に効果的なので今回はこのスプレーを
購入してみました。
ワイヤーなどに使用するのが楽しみです。

2026-03-02
用途:
初期始動
対象商品:
10939382

二輪、四輪扱います。
初期始動には、プラグホールから噴霧してクランキングします。
スーパーゾイルエコも昨今で初めてますが、内容量はスプレー式のが添加量多いですね。
…30数年前からあるゾイルはありました。
それが結果なのかと思います

2025-05-29
用途:
注油

リピートです。大きいと使い切らないので小さいタイプを購入しています。安定のゾイルスプレーいつも使用してます。

Kデリバリー 様2025-03-14
用途:
バイクメンテナンスの時
対象商品:
35578523

備えあれば憂いなし!!こ!つかっておけば問題起きない。

2024-10-20
用途:
ベアリング組み換え等

ベアリング交換、チェーンのメンテ、2stエンジンのオーバーホール等に
最適です組み換え初期に吹き付けておけば安心感が違います

2023-07-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578523

バイクのエンジン組み立て時に使用しています。金属表面をコーティングしてくれるので、組み上げて最小に始動する際、オイルが回るまでの保護をしてくれるので安心です。スプレー式で使い易いのもいいですね。

2023-04-18
用途:
自動車の整備時
対象商品:
35578523

高いレベルでの安定クオリティですが、もう少し安いと助かります…

2023-01-20
用途:
バイクメンテナンス用
対象商品:
35578523

バイクメンテナンス用に使用しています。
駆動部分の必需品です。

2023-01-03
用途:
エンジン保護
対象商品:
35578523

プラグを外し、シリンダー内に吹き込んだあと暫く空キックをし馴染ませました。ピストンリングの動きが良くなったのか、明確に圧縮が戻りました。

2人が参考にしています
2023-03-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
35578523

前から気になってた商品でした。とても良い商品でこれからも重宝します

アーチャー企画 様2021-12-18
用途:
可動部
対象商品:
35578523

どの様な可動部に付けて行けばいいか塗布方法は、追々考えていきます。

1人が参考にしています
2022-03-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
10939382

エンジンやギアなどの組付け時に。使いやすくて高性能です。
フタからノズルがポロっと落ちるのでそこはなんとかしてほしいです。

2022-01-13
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
35578523

バイクのメンテナンスに使用しています、とても良い潤滑剤です。

2021-12-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35578523

OILスプレーです。メンテナンス時の部品組付け時に使用しています。
動きがよくなりゴム部品のダメージも少ないです。

2021-06-16
用途:
2サイクルエンジンの排気バルブOH
対象商品:
10939382

リピート購入です。
これまで腰上を分解清掃していましたが、チャンバーだけ取り外して、見えている部分を清掃し、これをスプレーすることで、きちんと低速/高速が切り替わる状態が維持できるようになりました。
純正パーツが入手困難になって以降、このような手入れ方法で調子が維持できるのはパーツ温存の意味合いからも好ましいと思います。

2021-06-06
用途:
ホイールベアリングのボールベアリング部の保護や回転部の表面改善等
対象商品:
10939382

噴いたときエアゾル特有の泡が発生しますが周囲に飛び散りません
またゴロついてたスクーターのボールベアリングに噴いて馴染ませると徐々にゴロつきが薄くなってきていることが分かった
ベアリングのグリス交換の際に清掃後ゾイルスプレー噴いて馴染ませたあとにグリスを充填すると抵抗も最小限になり好影響を発揮するかと思います。

2021-03-07
用途:
レストア車両のシリンダーやクランクシャフトの初期潤滑
対象商品:
35578523

趣味でレストアを行っていますが、レストアが必要な長期放置車両は、シリンダー内部の油膜がなく、そのままクランキングしてしまうと、シリンダーないに無駄にダメージを与える可能性があります。
このような不要なトラブルを避けるため、必ずこのゾイルスプレーをプラグホールから吹き付けておくようにしています。
そのほかにもクラッチワイヤーやアクセルワイヤーなどの潤滑にも使えるため、汎用性が高い製品です。

1人が参考にしています
2021-06-30
用途:
修理作業
対象商品:
35578523

MRO1500LBIのシリンダ-に吹き付けてみました、エンジン回転が上がった感じがしました
速攻性がある商品と思います。

2021-06-07
用途:
バイク整備
対象商品:
35578523

リピートです。前回も使ってよく、リピートしております。エンジンの組み付けには重宝します

2021-04-18
用途:
バイクのレストア
対象商品:
35578523

古いバイクをレストアするのに購入しました。ネットで調べたらヒットしたので!バイク屋さんも使ってるので信用できますね