円すいころ軸受30200番台のレビュー

平均満足度 4.69 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ
モノタロウ
339 / 税込 373
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-12
用途:
ホンダの1960年代旧車に使用

特に問題はなく取替ができた。使用した感想ではないが、少額の商品でも7、000円以上の購入で購入月の送料が無料なのは有難い。

TOWARDS-FUTURE株式会社 様2024-06-21
用途:
回転部に使用している
対象商品:
35628862

安価と思われます。又、機会があれば再度購入します。

2023-04-26
用途:
ボートトレー整備整備
対象商品:
35628844

ボートトレーラーのハブベアリング交換に使用しました。大手メーカーとなんら変わらなく問題無く使用出来ます。ボートトレーラーは水中に入れる事多いので、定期的なメンテ必要ですので、コスパの良いこの商品で十分でしょう。

1人が参考にしています
2023-02-13
用途:
オートバイ足回り
対象商品:
35628835

商品は確かなもので、郵送もとても早く安心した買い物ができました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2022-09-01
用途:
オートバイのステムベアリングに使用予定
対象商品:
35628844

毎度のことながら、汎用ベアリングはモノタロウ一択ですね。
特殊なベアリングでない限り大体手に入ります。
残念な点は、検索かけると関係ないベアリングもいっぱい出てきてしまう所かな。
もう少し探しやすくなるとなおよい!

4人が参考にしています
祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35628835

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2022-06-15
用途:
ロータリー修理部品
対象商品:
39325903

純正品は納期が遅く高いためこちらを購入しました。
交換後は異音もなく問題ないです。

2021-05-31
用途:
機械修理に使用
対象商品:
35628835

機械修理に使用。安価だが乗り物に使わない分には
特に心配になることはない。機能は果たしている。

株式会社熊田水産 様2021-05-15
用途:
機械メンテ
対象商品:
17661823

いつもながら間違いのない商品です。
発送が早いのが一番たすかってます。

MacRF Laboratory 様2021-04-03
用途:
ストレートシャンク受け
対象商品:
35628835

廉価であるが、低速回転用途なので問題は見当たらない。ガタはないので高速回転でも問題ないと思われる。

2020-09-12
用途:
工具の修理
対象商品:
35628835

工具に使われているベアリングの交換に使用。耐久性はわかりませんが、使用頻度も高くないので、モノタロウブランドのベアリングを使ってみました。
今のところ、問題なく使えています。

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
自作の旋盤
対象商品:
17661823

ボールベアリングから円すいコロにかえて、静かになりました。強度も上がったと思います。

2020-01-27
用途:
卓上旋盤の軸受けに使用
対象商品:
35628844

卓上旋盤の軸受けに使用。
安いからしかたないと考えるべきか、ブレが許容範囲だからよしとするべきか、円錐コロが真円で無くガタツキが微妙にある。
以前別のベアリングで交換して頂いたが、殆ど変わらずメーカー基準に達していない物を、MonotaROが安く仕入れているのでは??っと思ってしまう。

1人が参考にしています
ピデスアート 様2019-11-18
用途:
機械のベアリング交換
対象商品:
39325894

長年使用していたロールベアリングが軋み出してきたので交換の為に注文しました。
サイズを選べるので重宝しております。

有限会社ティアンドティシステムズ 様2019-10-23
用途:
耕作ロータリーのメンテナンス
対象商品:
35628862

今回始めて使用させていただきましたので強度については不明ですが使用感は非常に良い。

河守モータース 様2019-07-03
用途:
機械の修理
対象商品:
35628862

ベアリングは信頼できる製品で、寸法もきっちり会いました。

2020-05-14
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
35628844

交換部品が増えてベアリングの消費が激しかったので、安価でも使用に問題ないのでまた購入したい。

2019-03-14
用途:
自作工作機械の軸受け
対象商品:
39325903

6200番タイプのサイズでスラスト荷重がかけられる。
リーズナブルな値段で気に入っているが忙しいのでラジアルのまま使用しているがそのうちに交換したい。

2019-04-24
用途:
回転台に使用
対象商品:
35628844

簡易的な回転台として使用。
分離型なので、メンテナンス性が良い。

2019-02-11
用途:
オートバイのリアハブベアリング交換。
対象商品:
35628844

アウターレースはめ込みに苦労しましたが精度もよく抵抗もなく使用感ありました。