深溝玉軸受 6900番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.77 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ
モノタロウ
219 / 税込 241
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-08
用途:
オートバイの修理
対象商品:
35628993

有名ブランド品より圧倒的に安価です。以前から使っていますが不具合はありません。

株式会社浜松マイコン工房 様2023-08-16
用途:
自転車のハブ用
対象商品:
52908319

自転車のハブに使用しているベアリングが雨の影響と思われる劣化で動きが悪くなったため交換。
安価、速やかにに入手出来てき満足です。

1人が参考にしています
2023-08-29
用途:
キャリーカートのホイール修理
対象商品:
35628941

永年愛用しているSifflerのキャリーカート(XB-325,XP-325)を20年間ほどの間に10台近く使い潰してきました.コンパクトに折りたためること,アルミ製で軽いこと,静音で滑走するゴムタイヤ付きの樹脂ホイールが気に入っているのですが,初期型に比べると中期以降はコストダウンが進んでホイールベアリングが華奢な簡易型になってしまっています.そのせいか1年ぐらいでホイールがぐらつき,しまいにはバラバラになってしまいます.この簡易ベアリングの耐久性の低さに悩んで,JIS規格品と交換してみました.すると耐久性が段違いに上がり,ホイールの円滑さも長期にわたって維持されるようになりました.ゴムタイヤは減ってくるのでホイールごと交換するのですが,ベアリングはJIS規格品にしてから一度も交換せずに使い続けています.

2022-11-30
用途:
ラジコンヘリ用パーツ
対象商品:
35628957

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

白ヤギ工房 様2022-10-12
用途:
車いすの修理部品
対象商品:
52908303

価格、性能バッチリです。あとは、耐久性の確認が、できたらリピート確定です。

2022-08-15
用途:
機械の修理等に使用
対象商品:
35628941

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

2022-08-14
用途:
安価ですが、
対象商品:
35628957

安価ですが、十分スムーズに回ります、とても良いと思います、

2021-10-03
用途:
JB23ジムニーのベルトテンショナーのベアリングの交換
対象商品:
35629036

JB23のベルトテンショナーは純正だとASSY交換となるようなのですが、ベアリング単体かつモノタロウブランドだとさらにコスト削減できますので良かったと思います。

エステック株式会社 様2021-07-25
用途:
●電動工具の修理
対象商品:
35628984

中古で購入した電動工具の修理に使用。以前は他社製品を常用していたが、最近では値段の安いモノタロウ製を使うようになった。これまで使って問題なかったので、ファーストチョイスになった。モノタロウベアリングは本当に助かっている。

2020-07-16
用途:
機械の修理
対象商品:
35629045

コンプレッサーを中心とした機械の修理をしています。
故障のほとんどが、消耗品の交換とベアリングの損壊です。
お値打ちで大変助かっています。

TAKO技研 様2020-03-29
用途:
加工治具の部品として使用
対象商品:
35628993

設計変更等により 他サイズのものが急に必要となった場合でも 迅速で安価に購入できるので たいへん助かります。

K‘s商会 様2020-06-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35628993

安く手に入るし普通に他メーカーと同様に使えるので重宝しています。

Smart 様2019-05-21
用途:
EVCar作成用に使用
対象商品:
35628966

ホームセンターでたまに見かけますが、まさかモノタロウでこの価格で手に入るとは?年間走行回数が少ないので十分です、今回もリピート買いです。ホームセンターでまともな物を買うとこの価格では無理ですね。

2019-05-06
用途:
作業機械のメンテナンスによる部品交換
対象商品:
35628966

今のところ支障なく作動しています。今後、耐久性がどのくらいか?
大型連休中に部品の不良が発覚し、機械メーカー等が休みで困っていましたが、モノタロウでは休み中でも発送していたので、連休明けすぐに機械も動かすことができ、大変助かりました。

2019-04-23
用途:
旧リモワスーツケースの2輪キャスターに使用
対象商品:
35628941

沖縄在住です。
自宅付近のベアリング専門店だと値段が2倍以上しました。モノタロウで4個購入ですが、送料\500増えてもまだお釣りが出るので、速攻購入。
沖縄だと商品到着予定日の計算が少しずれるようです。 急ぎの場合は要注意です。

2018-10-22
用途:
リューターの交換用ベアリングとして使用
対象商品:
35628941

リューターのリペアとして使用しました。本当は専用設計のベアリングですが内径・外径が同じなので使用しました。測定はしていませんが挿入時の感じから同じ様な径の精度だと思います。

2019-03-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
17661647

この商品は2回目の購入ですが他のどんなところよりも安くしかも使用に際し特に問題も無い物でした。

2018-10-10
用途:
モーターの回転部分のベアリング
対象商品:
35628975

異音もなく問題無く使用出来ております。コストパフォーマンスが良いのでこれからも買いたいと思います。

1人が参考にしています
2020-01-24
用途:
物置のベアリング交換
対象商品:
35628941

まったく問題ありませんでした、なめらかに動作するようになりました。

山下事務所 様2017-06-07
用途:
セルモーターのベアリング
対象商品:
35628975

安価で、代替品に十分対応しており、大変満足している。純正品を購入する必要はないと思える。