イグニッションコイルのレビュー

平均満足度 4.27 (111件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イグニッションコイル HITACHI
HITACHI
5,098 / 税込 5,608
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
111件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
伏見オートサービス 様2019-01-11
用途:
軽四のIGコイルパンク交換
対象商品:
18766134

プロの部品屋さんが、お勧めするメーカーなので、安心して使えます。もし、冬の山道などでのトラブルだと思うとゾッとしますね。
どこの車屋さんも言います。ダイハツのIGコイルは、良く壊れると。だから純正以外の品が欲しかったんです。

3人が参考にしています
2021-02-09
用途:
リフレッシュメンテナンス
対象商品:
18766335

形状は同じで取り付け、動作は問題ありません。本体にプラグ番号が記載されていますがRJ1(R1S)ですと番号が合わないようです。こちら素人ですので細かい型番や製品の対応はわかりかねますので参考にされる場合は自己責任でお願いします。

2017-11-15
用途:
エンジンのメンテナンス
対象商品:
35682744

17万キロを走破し、エンジン不調の原因はプラグかと思いましたが、コイルでした。
ホンダ純正と同じ日立製で安心です
エンジンの回転が安定し、振動がなくなりました。まだまだ走れます!

2021-02-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
18766213

ホンダのデスビの中に取り付けるタイプのコイルですが、コイルを固定するナットの溶接の位置が微妙にずれているため、ボルトが貫通せず、加工無しでは取り付け不可能でした。

1人が参考にしています
2021-02-13
用途:
交換
対象商品:
18766134

L910sムーヴでイリジュウムプラグと使用すると、3000回転でガタツキます。ディーラーに修理に出したら、純正品の日本電装に交換されて直りました。初めから純正品を買うべきでした。

2017-05-05
用途:
イグニションコイル不調につき交換。
対象商品:
35682735

家内のフィットのエンジン不調、原因はイグニションコイルにあり、去年の車検時に1個交換9月の事でした。わずか8か月で再びの発生、これからも有るかもしれないので、8個全て交換することにしました。ディラーでの交換も考えましたが、費用の事もあってモノタロウさんから購入しました、日立製です、純正も同じ日立製なので安心です。結果1~2万円の節約になったのかな?訳わからない安いアジヤ製より安心のメイドインジャパンに限ります。追伸、注文がゴールデンウィークの中日で、発送が休み明けとの、メールでしたが5日に届きました、助かりましたありがとうございました。非常に良心的なショップだと思います。

2018-01-29
用途:
既設イグニッションコイル不良による交換
対象商品:
35682421

まだ取付けてから時間がたっていないのではっきりした事は言えませんが、今のところチェックランプ等が点灯することもなく異常はみられません。実際今回不調時の走行距離は約22万Kでしたので、純正品は結構持った方だと思います。今回購入させていただいた商品も日立製(日本製)なので信頼性はあると思うのですが、今後何キロ不都合なく走れるかは、楽しみです。また20万Kぐらい持つのでしょうか。次回また交換する時改めてレビューしたいと思います。

2020-11-02
用途:
サンバーTT2に取り付け
対象商品:
18766335

取り付けして、数日でいきなりエンジンが吹けなくなり、2番3番だめになりイグニッションコイルをもとの物にしたらなおった。

1人が参考にしています
ひまわりハウス 様2020-07-19
用途:
プラグと共に交換しました。
対象商品:
18766448

他の人のレビューにもありましたが、爪が無い?ので、上手くコードとかみ合いませんでした。途中で一つ外れてしまい大変でした。邪道ですが、コイルを差し込んだ後、細いワイヤーで何周か巻き付けました。車検の時(民間車検です)担当者の人に、理由を伝えたところ、確認して貰いました。問題ないとの返事を戴き、無事車検も通りました。古い車なので、次回は無いと思いますが、今度は爪の合うのを選ぶつもりです。

2019-03-30
用途:
保有車両のメンテナンス
対象商品:
18766344

純正品と変わらず使用できる。純正品よりも安価でありがたい。

2015-09-11
用途:
整備
対象商品:
35682744

社外部品で少し不安でしたが、さすが日立さん問題なしです。

1人が参考にしています
オートキャロル 様2016-06-08
用途:
自動車整備
対象商品:
35682665

価格が安いので部品商経由よりコストが抑えられる。急ぎの仕事でなければこちらで買います。

1人が参考にしています
2014-11-04
用途:
エンジン不調の修理
対象商品:
35682726

物の形が純製と同じ物で良かったです。

1人が参考にしています
2020-08-17
用途:
エンジンのメンテナンス
対象商品:
18766256

加速のフーリングが改善。燃費も元に戻り、エアコン付けてもエンストしなくなりました。

2019-01-09
用途:
整備
対象商品:
18838104

純正品よりコスパがいいです 問題なく使用しております。

2016-02-25
用途:
壊れたコイルと交換 AK12マーチ
対象商品:
35682437

4気筒エンジンのうち1気筒が不調になりました。
4気筒の全部のイグニッションコイルを交換しました。
同時にプラグ交換もしました。
元通りのパワーと燃費になりました。
純正よりも安くて良いですね。
保証書もついてますが、補償期間は十分持つでしょう。

2019-04-24
用途:
車検整備
対象商品:
18766256

まったく問題ありませんでした。たいへん満足しました。

北口自動車 様2018-08-21
用途:
修理
対象商品:
18766134

中古使って直ぐ壊れたので、新品にしました。値段は高かったけど、メーカーの2年の保証が付いていたので購入しました、二年間経ってみないと、感想はないけど。

2017-03-24
用途:
車の修理
対象商品:
35682717

車の調子が悪く、コイルが悪いと診断され交換して試運転した所完璧に治りました!
安く治ったので、満足です!

2019-03-16
用途:
ホンダ車に
対象商品:
35682744

純正品と何ら違いません。耐久性はこれからですが多分大丈夫でしょう。