ガソリンフィルターL型のレビュー
- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
- 35683995
旧車のタンクにサビが散見し始めたので、とりあえず予防整備の為ヒューエルホースの間に付けました。
ホースが短くL型でどうにか繋げられました。
中が見えるのでどれ位異物を除却出来るか様子を見てみようと思います。
- 用途:
- ブローバイホースタンク
ブローバイタンクを経由させて最後にエアクリーナー側に戻す際、最終フィルターとして使用。タンクを経由させても黒くなりますのでスロットルバルブ汚れ防止としてはかなり有効です。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 35684004
オートバイのガソリンホースって大体どこかで90度曲げるのでそこにこのフィルターを付けるとすごくきれいに収まります
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 35683995
いろいろ所有している古いバイクでは、キャブレターのニードルバルブにゴミが詰まってオーバーフローをおこすことが時折あるので使用しています。
ストレートタイプのものに比べて若干割高ですが、スペース的にこれでなければ収まらないものもあるので助かっています。
ボディ全体が透明で、濾過されたゴミを確認しやすいのも良いと思います。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 35683995
出口からキャブまでのホースの取り回しが直線ではないので折れ曲がってしまうことがあったがこの商品はL字になるのでそれを回避できる。ちょっと大きいのでレイアウトするのに邪魔になることもあるだろうが許容範囲内。
- 用途:
- セロー225 1989年型に
- 対象商品:
- 35684004
セロー225(1989年型)は、ガソリンコックの出口とキャブレターの入り口までの距離がかなり近く、一般的なストレートの形状のガソリンフィルターを付けるのがなかなか難しいので、このL型が比較的便利です。
同じセロー225でも、大雑把に分けて前期型、中期型、後期型のガソリンタンクの形状がそれぞれ異なり、コックとキャブレター間の距離や角度も微妙に異なるのかもしれませんので、購入前は実車を良くご確認ください。
- 用途:
- 自分のバイクに使用
- 対象商品:
- 35684004
L型のフィルターはフェールラインに使いやすく、重宝しています。定期的に交換するパーツなので、在庫として注文しました。安価に購入できて良かったです。
- 用途:
- バイクに
- 対象商品:
- 35684004
そろそろ交換の為買いました。ブランド違うかも知れませんが、同じL型のタイプは七年以上、十年未満位使いました。まだ使えたと思いますが、転ばぬ先のなんとやらで交換しました。二、三年位な気持ちで使ってます。また買います。
- 用途:
- 2馬力船外機のゴミ除けフィルターに使用
- 対象商品:
- 35684004
トーハツ2馬力船外機には燃料ホースの中に小型フィルターが内蔵されてますが、キャブレター取り外しの際にねじれルことが多く、燃料詰まりをおこすことがあります。このため燃料タンク下部のホースを切断し、本機を取り付けることで純正フィルターが不要になります。燃料詰まりをおこすこと無く快適に作動しています。海上での燃料詰まりは生命に危険なトラブルであり安全走行に重宝させて頂いてます。
- 用途:
- バイク整備用、ホンダGB250クラブマン
- 対象商品:
- 35684004
燃料タンク~キャブの途中に挿入。フィルタ本体は、位置的にはキャブの真横に、タイラップを用いてバイクフレームに固定。このとき、フィルタ出口が地面と平行になるので、走行中にエアをかんだりして給油が止まらないか気になりましたが、今の所全く問題は発生してません。
- 用途:
- 旧車バイク メンテナンス
- 対象商品:
- 35683995
ヤマハ RZ125 1GV、RZ50 5R6に使用しています。フューエルラインの取り回しの関係からL型を使用。限られたラインですが、上手く取り付けられました。ストレート型だと難しい場合には重宝します。
- 用途:
- バイク修理ゴムホースガソリンホースに取り付け
- 対象商品:
- 35684004
ちょうどいいです。ガソリンタンクの不純物などをカットしてくれる。頼もしい部品です。