ポリライトリムテープのレビュー

平均満足度 4.47 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリライトリムテープ Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)
599 / 税込 659
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
62件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-28
用途:
20インチ小径自転車の交換用リムテープとして

【実測重量】1本目:13.65g/2本目:14.15g
【総評】適度な厚みと柔軟性のおかげで、嵌め易さと保護性能を両立しているようです。柔軟な素材ゆえに、ニップル穴がある程度(深さ1-2mm程度)へこみますが、このリムテープの厚さのおかげで淵がなだらかな曲面となっており、パンクの原因とは全くならないので心配していません。(※実際にいつも凹んでいるが今まで一度もパンクしたことはない。)
仮にこのニップル穴の変形を全く許せないとなると、嵌めるのに難儀するような固いリムテープしか使えなくなるので、私としてはこのポリライトリムテープが最良のバランス点だと感じています。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
35713657

DT Swissのリムテープを、100psiで1年間運用してリムホールの凹みがひどかったので、こちらに交換しました。
取説に、耐圧800kPa(116psi)との記述がありました。十分だと思われます。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
自転車用26インチ(ETRTO559)タイヤのスポーク穴端面からのチューブ保護
対象商品:
35713666

26インチ×幅15mm(品番:PL2615/注文コード:35713666)を税別\699円で購入。
【実測重量】①17.00g/②19.60g (2個体を計測)
【総評】他社製のリムテープに比べて、①柔らかくリムに嵌めやすいこと、②透明素材なのでリムのスポーク穴に対して適正な位置でカバーしているかが容易に分かることは、この商品の優れた点です。
その柔らかさゆえに、長期間使用していると(ダブルウォールリムの)スポーク穴に沿って型がついたように幾分凹みます。でもその変形によって鋭利な部分が発生するということは全く無いので、保護性能は十分です。
実際、MAVICのXC717リムに装着して700km以上走りましたが、本来必要とされるリム内幅より幾分狭い(※幅18mmを買えば良かった)にも関わらず、チューブをしっかりと保護してくれましたし、構造上最も強度が低いであろうバルブ穴の部分も、伸びたり裂けたり溶着が剥がれそうになったりする気配は無いので、耐久性に不安はありません。
また、公称重量の22gに対して、実測値がかなり軽量だったことも高評価です。
なお、注意点として、この「26インチ用」はETRTO559サイズのH/Eリムに適合するサイズであり、いわゆるママチャリの「26インチ」であるETRTO590サイズのW/Oリムには適合しません。(※この商品なら他社製よりも伸縮性があるので強く引っ張れば入りますが、設計的には本来のサイズではありません。) ママチャリの26インチなら「650A」と表記された製品が適合します。
総合的に価格を考慮した満足度は★5つです。

2人が参考にしています
2023-09-04
用途:
ママチャリのリムテープ交換
対象商品:
35713666

26インチのママチャリパンク修理のついでに
元々のテープと同じ幅の15㎜で交換しました。
18㎜と迷いましたが、15㎜でサイズもピッタリでした。
適度な厚みでチューブが守られそうです。
2本入りなのでよかったです。

1人が参考にしています
宇夫形 様2023-08-11
用途:
バイクの整備 タイヤ交換時に更新
対象商品:
35713666

サイズ的にも、現行のものとピッタリの仕様でしたので簡単に装着可能でした。

2023-02-03
用途:
タイヤの交換時
対象商品:
35713666

厚みがあるのとチューブとの張付き防止に使っております。耐久性も申し分ないのでMTBやロードバイクでは必須です。

1人が参考にしています
2022-12-22
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
35713641

自分の自転車のタイヤに合うかどうかがわからず色々な人に確認して購入した。
適合とかが明確になっていると助かります。

2022-08-31
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
35713657

柔らかくて組みやすいけど、そのかわり耐久性はシマノより低いです。
好みで判断って感じ。

2人が参考にしています
2022-12-20
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
35713641

メーカー品なので、サイズさえ間違えなければ、問題ありません。

2021-10-24
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
35713675

BS WILD WEST(1990)のリムバンドとして購入しました。パナレーサースーパーチューブ仏式への交換に合わせて、エアー圧が高くなるので今までのゴムリムバンドだとニップル穴部分がへこんでいたためこのポリライトリムテープにしました。

2022-01-21
用途:
リム交換又はタイヤ交換時
対象商品:
35713666

もともと使用していたゴム製のリムテープと比較すると高額ですが、それ以上の耐久性がありそうです。まだ使用していないので星は3つですが、他の自転車用にも、このリム―テープを購入するつもりです。

有限会社 ユザラインサービス 様2021-10-18
用途:
ロードバイクのタイヤ交換時
対象商品:
35713657

伸びるので装着しやすいし、した後もカチッとして良い

2021-03-18
用途:
パンク知らずに改良
対象商品:
35713675

モノタロウのいいとこはそれなりに良いものをセレクトしているところかと思う。このリムテープは5Bar程度では2年間の使用でも全くスポークの穴で窪まない。この「たこ焼き穴」はパンクの原因の一つで、モノタロウがこのテープを扱っているのはありがたい。

2人が参考にしています
M's Kitchen Cargo 様2021-06-02
用途:
クロスバイクのタイヤ用に
対象商品:
35713641

適度な厚みと弾力性が、チューブを守ってくれそうで安心感があります。また次回もお願いします。

2021-09-23
用途:
パンク修理
対象商品:
35713675

安心のパナソニック製で性能、耐久性問題無し。買って良いったです。

2021-06-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
35713641

タイヤ交換の際、同時に交換するため購入しました。さすがパナレーサー製です。問題ありません。

2020-11-01
用途:
パンク修理の際に
対象商品:
35713657

伸びが良く、使いやすい。ホームセンターなどよりも安く変えて満足。

2020-04-09
用途:
リムテープ交換
対象商品:
35713684

乗り始めてから10年以上使用していたので今回交換しました。タイヤ・チューブ交換のたびにリムテープも交換を推奨されていましたが。パンクの頻度も少なかったので古いテープに信頼が有りました。今度のテープの評価はこれからになりますが、取り付けた感じは、弾力性がありスムースに取り付けられました。剛性も厚みも有り十分信頼できるのではないかと感じています。

1人が参考にしています
2020-05-31
用途:
自転車のメンテナンスに
対象商品:
35713657

値段も手頃で、しっかりしたリムテープです。装着も特に問題なくできました。装着のときにはしっかり伸ばして装置し、リムの溝の真ん中に落とすようにすればよいです。

1人が参考にしています
2020-06-02
用途:
タイヤ、チューブ交換時
対象商品:
30376587

自転車のリムテープ交換時
リムテープがよく伸びて、取付がやりやすい。

1人が参考にしています