自転車用チェーンのレビュー

平均満足度 3.94 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自転車用チェーン KCM(加賀工業)
KCM(加賀工業)
679 / 税込 747
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
32件中 21~32件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-16
用途:
交換部品
対象商品:
36573327

値段も手頃だし、交換したばかりなので感想を書けるほどではないんですが、良かったと思います。

2016-03-31
用途:
自転車のチェーン
対象商品:
36573336

前3段後ろ8段の通勤自転車に使用してます。         後ろのチェーン規格が合わないので下りの変速がうまく行かないです、登りの軽くなるほうはうまく行きます。わかって購入したので仕方ないです。
一番重い11ギヤが歯飛びします、使わない所なので問題ないです
2500キロ持てば良いと思っています。どこのチェーンもそのくらいで1%伸びてしまいます。交換してから現在の走行キロは800キロです。

1人が参考にしています
2015-06-16
用途:
補修用
対象商品:
36573327

自転車のチェーンはいつもこちらを使用しております。良い製品です。

2013-01-06
用途:
自転車 補修
対象商品:
36573311

一般車の補修用として購入しました。
この商品には、コネクタは付属していました。
パッケージ、値段、本体共に満足しています。
耐久性は不明ですが、実績がある国産メーカー製ですので、
期待しています。

2013-07-15
用途:
自転車屋ですので、自転車修理に使います。
対象商品:
36573327

価格的に、妥当な商品だと思います。

問題なく使用できます。

1人が参考にしています
2013-09-17
用途:
古い自転車の補修
対象商品:
36573311

取り付けも簡単で非常に満足です

アートテクニカルモータース 様2015-11-04
用途:
自家用
対象商品:
36573327

普通。

2014-10-12
用途:
自転車チェーン
対象商品:
36573327

シングルスピードの自転車のチェーン交換に使用しました。

商品写真欄にチェーンの構造が記載されていましたが、チェーンのつなぎ目に1コマずつ交互に
記載のないワッシャーのような部品が挟み込まれていました。

初めに使用していたメーカーと同じものをと思い、交換前に使用していたKCM(加賀工業)の
製品を購入しましたが、ギアとかみ合わず、全く使い物になりませんでした。
同じメーカーの物を購入したのになぜ使えなかったのでしょうか。違う規格の物が送られてきたのかと思いました。

自転車は別社製品のシングルスピード用チェーンに取換えたところ、問題無く動作しました。
本製品は二度と購入しません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

有限会社カーム 様2014-12-19
用途:
自転車のチェーンとして使用
対象商品:
36573327

安価であるため、強度的に劣るのではないかと思われたが、使用感は良くチェーンの伸びも普通であった。

2012-08-12
用途:
自転車補修用
対象商品:
36573327

以前購入したときはパッケージ入りだったのに、今回は裸のチェーンにただのビニール袋に入れて送られてきました。普通のビニールだったので口が開いており、梱包用の詰め物紙やダンボールの底部にチェーンの油がべとべとにこぼれて付いていました。以前はmonotaroの梱包は素晴らしいとレビューしましたが、今回はここで撤回させていただきます。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

ミロクワークス 様2013-02-27
用途:
シングルスピードのスポーツバイク
対象商品:
36573311

平均破断強度kgf(KN): 1000[9.81]とあり確かにかにチェーンが切れることはありませんでしたが、
チェーン交換後10キロも走らないうちにチェーンのリンクが渋くなってしまい使用することが出来なくなりました。
今まで3回ほど購入したのですがすべて駄目になりました。
耐久性に問題があると思います。
YBNのチェーンはこうなることはありませんでした。
もう買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2011-12-07
用途:
自転車チェーン交換
対象商品:
36573311

一般車用に購入しました。長さもちょうどでチェーンカットの必要もなかったです。