スクーターミニバイクタイヤのレビュー

平均満足度 4.42 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スクーターミニバイクタイヤ CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)
6,898 / 税込 7,588
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。 【用途】スクーター、ミニバイク
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-12
用途:
タイヤ交換
対象商品:
36573117

十分満足です
しいて言えば保護のテープを外すのに時間掛かりました

桔梗家 様2021-03-12
用途:
普通に交換
対象商品:
36573144

前輪後輪頼んで片方だけ先に届き少し心配はありましたが値段、製品、ご対応全てに満足しています。ありがとうございました。

鈴木 様2021-05-03
用途:
結構使えます
対象商品:
36573126

リード125に使用。
減りもそれほど早くなく、グリップもまずまずです。
次も購入予定です。

2019-09-02
用途:
ゴリラの交換タイヤとして。
対象商品:
36573074

後輪は、4000km走行で、山が0.5mmになりました。前輪は、後輪の3倍ぐらい持っています。

3人が参考にしています
2020-05-08
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
36573135

安価で十分な性能があり、耐久性も問題なく満足しています。

カーサービスコーポレーション 様2018-07-06
用途:
通勤用スクーター
対象商品:
36573117

毎回このタイヤを使用しています
フロントタイヤは10000k走ってますがまだ溝はあります
リヤタイヤの交換サイクルは5000~6000K毎グリップもまずまずです

2018-07-22
用途:
ホンダ ゴリラのタイヤ交換
対象商品:
36573074

コストパフォーマンスの高い良いタイヤです。交換時はまた購入したいです。

2017-07-17
用途:
モンキータイヤ交換
対象商品:
36573074

値段が安くノイズも静かです割ホイルなので簡単に組むことが出来ました

2016-12-30
用途:
通勤
対象商品:
36573126

このタイヤは耐摩耗性に優れていてひび割れもせずしっかりしていると感じます。今までBS、DL、IRC、ミシュラン、ビーラバー、を使いましたが最も減りませんでした。経済的なのでリピート購入です。ただレバーでの装着は硬いので柔軟なリムガードでは切れてしまいホイールに傷が付きます。私は厚めの革ベルトを切ってガード代わりに挟んでいます。
梱包は丁寧で箱に入ってきました。

2016-04-24
用途:
タイヤ交換
対象商品:
36573126

LEAD EX のタイヤ交換。オドメーターは間もなく15000km。10000km時にバイクショップに在庫が無くてXXXXンに交換してもらったのですが、もうスリップサインが出てます。リーンするときのクイック感はミシュランですが、安定感は良くも悪くもやはり純正だと思います。タイヤでこれほど操作感が違う(耐久性も)のかと驚きました。経済性はダントツ。とにかく倍走れますからね。費用も自分で交換したらショップの半分以下で済んじゃうんですから。リアタイヤはマフラーを外さないと交換できないので、ガスケットもモノさんで購入しましたよぉ。

1人が参考にしています
2016-06-21
用途:
原付タイヤ交換~
対象商品:
36573135

このタイヤ組み換えまでは楽だったんですがビードがなかなかあがらなかったので
パーツクリーナーファイアで対処w
特に問題なく使用してます。
ツルツルのKENDAから履き替えなので今のところ
グリップ、走行騒音など不満はないです。

2016-04-18
用途:
2015年7月交換
対象商品:
36573126

既に1万キロ走りました、またまた走れると思います。交換前はD306でしたが、1万キロで走行中にパンクしました。
比べるとD306より耐久性はいいと思います。あと、2、3千キロを走ったらもう一度交換します。

2016-02-28
用途:
アドレスV125リアタイヤ用
対象商品:
36573126

アドレスV125のリアタイヤに使用しています。
通勤利用で1万キロ持ちます。
ビートも強すぎず交換も楽な方だと思います。
片べりも起きず品質も良く安いので3本目です。
雨天での滑りはリアのみ場合、不安は感じていません

2018-06-07
用途:
ZOOMERのフロントタイヤ交換(C923 120/90-10)
対象商品:
36573135

他ECサイト経由の取引も含めると今回が3度目の購入になります。
長所
*トレッドはブロックパターンでありながらセンター部分に溝などがほとんど無く、偏摩耗が極めて起きにくい
*オンロード/オフロード双方で優れた走破性
*台湾KENDA(ZOOMER標準タイヤ)に比べてトレッドゴムが柔らかく、乗り心地がソフト
*SAVA MC17(東欧製)が入手困難となった現在、このサイズの「まともな」タイヤでは最安
短所
*同サイズのKENDAやDUNLOP K180などより外径がやや大きく、スピードメーターに若干誤差が出る
(更に大径のIRC MB99よりは誤差は少ない)
*耐候性(対紫外線)が弱く、青空駐車では3年でトレッド面にクラックが出始める
今回も溝はまだ十分残っているのですが、クラックが酷くなったための交換です
(サイドウォールにはまだクラックは出ていません)
メーカー側も把握している様で、アルミテープで厳重に遮光したパッケージとなっています

2016-02-23
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
36573126

低価格なのでどうかなぁってお試しで買いましたが、予想以上によかったです。

コストパホーマンス抜群によいです。

Vifora 様2016-01-18
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
36573126

2回目の購入です。原付2種のタイヤでこの低価格と国内メーカーと遜色ない性能を備えているものは無いと思います。次回もリピートしたいと思います。

株式会社ポートオブ岡山 様2016-04-07
用途:
マイクロカーに使用
対象商品:
36573074

サイズがなかなか無かったので助かります走行直進性はGOOD

2016-01-12
用途:
タイヤ交換
対象商品:
36573126

やや固めの接地感とロングライフが気にいっています、いろんな激安タイヤ(2300円以内)を使ったが、一番性能がいいと思う。

大八サービス 様2016-04-25
用途:
減った時の補充用に
対象商品:
36573126

もうちょと安いといいんだけどなー。サイズによては無かったり、タイヤパターンが今一つだったり。

2016-01-30
用途:
ミニバイク
対象商品:
36573074

ハメて使用した感じは問題なかったのですが、タイヤを外す時にとても固かったです…タイヤの内側の径の寸法がキツキツです。外すのにとても苦労し、ホイールが傷だらけになりました

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。