カンチ台座フロントキャリアのレビュー

平均満足度 4.06 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カンチ台座フロントキャリア PALMY
PALMY
2,398 / 税込 2,638
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。 【用途】カンチ台座付車向けフロントバスケット
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大神 様2024-04-03
用途:
マウンテンバイク用
対象商品:
36683717

マウンテンバイクのvブレーキのベースところにあったネジ穴を利用して理想的に取付できました。同ブランドのカゴも迷うことなく付けられ、よくあるカゴ付きクロスバイクの完成。違和感無いです。

2022-06-06
用途:
Vブレーキ付自転車への取り付け
対象商品:
36683717

取り付けは説明書の通りで特に迷うことなくできました。
ママチャリのかごを取り付けて荷物を載せて毎日使っていますが、
スチール製ですのでがっしりして安心感があります。

1人が参考にしています
ホットライン 様2021-12-19
用途:
安物マウンテンバイクのフロントキャリアとして
対象商品:
36683717

そのままピッタリいうわけにはいきませんでしたが、ステーをちょっと曲げて取り付けることができました。違和感は全くありません。

1人が参考にしています
2020-11-06
用途:
Vブレーキの営業車への前かご取り付け
対象商品:
36683717

「カンチ台座」というのがわかりにくいかも?
Vブレーキ付きの自転車に前かごを取り付けるための台座です。
自転車への取り付けはVブレーキへの友締めが2か所と、フォークが一か所。
取り付けに必要なボルト類も全部ついてます。
重量はアルミ製の方が軽いのですが、割と重いものを継続して運ぶので、安心感があるスチール製のこの製品を選びました。

7人が参考にしています
2020-06-28
用途:
子供の自転車用
対象商品:
36683717

GIOSの子供用マウンテンバイクGenova24インチに取り付けました。問題なく取り付け完了。ピッタリでした。

1人が参考にしています
2019-07-13
用途:
数台所有の自転車のカスタムに。すでに3個目の購入です。
対象商品:
36683717

色々なサイズの自転車を数台所有しておりますので、何か変化をつける為クロスバイクやミニに前かごを取り付けるのに重宝してます。

1人が参考にしています
2018-05-30
用途:
クロスバイクに取り付け
対象商品:
36683701

腰に付けてたバックを、この台に載せてます、100均に網ゴムネットでヅレもなく重宝な台座ですねー。

1人が参考にしています
2018-07-01
用途:
街乗りMTBに
対象商品:
36683717

価格、強度共に十分。いろいろなシチュエーションを想定して装着して置くと何かと便利です。
サビなど耐久性、耐候性は追って判断。

2018-03-24
用途:
クロスバイクのママチャリ化
対象商品:
36683701

シティバイクのママチャリ化に使用。ライトウェイのパスチャーに応用しましたが、何とか取り付け完了しました

1人が参考にしています
2016-08-22
用途:
Vブレーキの自転車へ取り付け
対象商品:
36683701

取付は至って簡単です。15分~有れば何方でもできます。
ネジも一式着いています。ただし、台座とカゴを留める為のプレートはありません。取り付けた印象は、ガッチリしてますので少々重いものでも安心感はあります。

1人が参考にしています
2018-02-12
用途:
自転車のカゴを取り付けるために買いました。
対象商品:
36683717

可もなく不可もない普通のカンチ台座フロントキャリアです。

2015-05-20
用途:
リアに流用
対象商品:
36683717

ビアンキ ミニベロ 9の後ろにちょっとしたキャリアが欲しかったため、フロント用とあったが、リアに流用した。
鉄なので、多少曲げても塗装が割れない限り大丈夫だろうとの自己判断で、ステーの曲げを深くしたが今のところ問題なし。

2016-09-11
用途:
新車で買ったクロスバイクのカスタマイズ
対象商品:
36683717

本体の完成度は高いと思われます。
本体黒色を購入しましたが、付属部品がメッキ仕上げのため色バランスが悪く感じられました。
又付属のネジが必要に以上に長く他部品に干渉するため別途購入の必要がありました。
屋外で使用する部品のため塗装の耐候性等については、経過観察が必要です。

1人が参考にしています
2016-03-25
用途:
クロスバイクのカゴ取り付け用。
対象商品:
36683717

真ん中の5mm厚の取付金具を曲げないと取り付けできませんでした。バイスとハンマーが必要。それ以外は特に問題なく取り付けできました。自分のダイナモライトはブラケット位置調整すれば干渉せず使えてます。この値段なので、ボルトや金具がステンレスでないのはしょうがないですね。

1人が参考にしています
ハワイアン電子 様2015-06-27
用途:
自転車フロントカゴ取り付け用
対象商品:
36683701

アルミフロントキャリアが破損したので、強度的に強いと思われる
スチール製を購入しました。
3ヶ月で、溶接部が外れました。
値段なりの安い作りですね。
多分、二度と買いません。
今後PALMYの物は、購入しないでしょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-11-25
用途:
Vブレーキ車に前カゴを付けるため
対象商品:
36683717

重さがありますがとても頑丈でしっかりしています。
商品の写真では専用L型金具が黒に見えましたが実物は鉄そのままの銀色でした、それがちょっと残念でした。

2013-10-14
用途:
アラヤ フェデラルに使用
対象商品:
36683717

金具を少し曲げる必要がありました。安く、丈夫ですが重いです