インナーサイレンサーのレビュー

平均満足度 4.43 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
1,398 / 税込 1,538
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。 【用途】直管タイプマフラー用。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-18
用途:
ハーレーダビットソンの北米仕様マフラーに使用
対象商品:
36693937

ハーレーダビットソンの車検時北米仕様マフラーが規定値オーバーのため、パイプ径に合うサイレンサーがあったため購入しました。ポン付けでは後2db足りなかったため追加工にて規定値以下になり無事車検に合格しました。

1人が参考にしています
2022-05-14
用途:
モンキーのマフラーの消音
対象商品:
36693921

外径のD寸法が47mmとなっていますが 実測47.5mmぐらいあったので
グラインダーで表面を削り47mm以下にして使用しました
47mm用なら47mm以下でないと入らないよ 確認して掲載してほしい

4人が参考にしています
2020-12-31
用途:
マフラーの消音に

バイクのマフラーがバッフル無しの直管状態であまりの爆音だったのでこちらの商品を取付けました。
音量も下がり、耳障りな高音が削られ、低音が良い感じで増して静かになり過ぎずで丁度良く満足しています。

2021-01-05
用途:
バイクのマフラー音軽減のため
対象商品:
36693921

取り付けることで音が軽減した。近所にも迷惑かからない音になった。

2020-07-22
用途:
マフラー 静音化
対象商品:
36693946

うるさいマフラーがずっと乗ってられるぐらいの音量になり満足

1人が参考にしています
2020-03-19
用途:
フマラーバッフル
対象商品:
36693955

静かすぎず、詰まり過ぎず、煩すぎず、価格も高すぎず、安すぎず、うむ、丁度良い。

2人が参考にしています
2019-11-30
用途:
バイクの整備
対象商品:
36693946

バイクの社外品マフラーのインナーサイレンサーに使用しました。マフラーの後方管端は角度が付いているのでエキパイとマフラーの接合部に挿入してます。特に固定してませんがもう少し静かにしたいので追加で2連装しようと考えています。

2019-09-21
用途:
汎用マフラーに取付
対象商品:
36693937

旧車(1973年グロリア)で、マフラー純正品が入手できず汎用マフラーで代用したところ、かなりの爆音だったので、この製品を使った。本製品単独でもかなりの消音効果があり、更に同社のグラスウールを一巻き追加して装着したら約10デシベル減少し、ほぼノーマルと同等になった。

2人が参考にしています
山﨑エクスパート 様2018-12-03
用途:
車の改良、音消し
対象商品:
36693982

安物のマフラーを買ってつけたのですが
爆音でして
タイコの中を改良してもうるさかったのですが
きやすめにこのサイレンサー買ってみて
取り付けたところ心地よい低音になり
パワーも出た気がします

1人が参考にしています
2020-02-05
用途:
バイク消音
対象商品:
36693946

ストレートパイプに入れてます
気持ち下がった感は有りますが
どうかな??

2018-05-03
用途:
エイプ50 ビームスマフラー様に
対象商品:
36693973

ノーマルバッフルだと排気詰まり、外してしまうと爆音で悩んでいましたが、この商品を加工する事でうまくいきました。パンチング&グラスウールだと抜けすぎなのでグラスウールを外して金属製シムで穴をふさぎ対応。追加工の工具が無いと難しいです。商品的には満足です。

2018-04-05
用途:
フェアレディZ  S30 縦デュアルマフラーに2個使用
対象商品:
36693946

フェアレディZ  S30 縦デュアルマフラーに2個使用しました。
そのままだと若干外径が小さいですが、グラスウールを更に巻き付けて押し込んだ後、ネジ止めしました。音はインナーサイレンサーを付けていないときは爆音でしたが、付けた後は心地良いレベルの音量になりました。抜けの方も通常使用では問題ないレベルだと思います。非常に満足です。

2018-02-22
用途:
バイクのマフラー消音器に使用
対象商品:
36693973

インナーサイレンサーを自作で作ろうと部品を探していた時にこの商品を見つけ購入しました。
バイクのマフラー出口径が55ミリあり、合うか不安でしたが、少し加工したらすんなり着きました。エンジンをかけると、まだ音が大きいのでグラスウールを厚めに巻きエンジン始動、自分が思った以上に消音効果が出て凄く満足しています。できれば、消音効果の調整用に2巻多めにグラスウールを巻いて販売して頂けるともっと売れるのではないかと思います。

2017-11-05
用途:
排気音調整
対象商品:
36693946

少し排気音が静かになりましたが、もう少し静かにしたくて、ステンレス
たわしを裁いて芯に入れてみました、すごく静かな排気音になって満足しています。

1人が参考にしています
2021-05-01
用途:
車検対応用
対象商品:
36693964

マフラーが劣化で音量が大きくなったので車検対応用に
購入しました。

大嶋クリップ 様2018-01-16
用途:
直管ショートマフラー用
対象商品:
36693921

エキパイ側排気があたり始める部分のグラスウールが圧で裏返しになり飛散するので、その部分をワイヤーで補強する必要があった。元々設置に合った工夫を必要とする製品なので問題は無い。

株式会社エヌ・ビー・エス 様2017-11-01
用途:
バイクの直管マフラーに挿入
対象商品:
36693946

バイクの直管マフラーに音量を下げるために挿入して使用しました。
車検取得に際し使用しましたが、こちらの商品だけでは消音が足りず消音材を追加して、無事車検を通すことができました。
消音材を追加することがで、かなりの消音効果があり108デシベルから88デシベルぐらいまで下げられました。

2人が参考にしています
2017-05-30
用途:
マフラーの消音のため
対象商品:
36693973

満足していますマフラー本体の取り付けにすこし時間かかりましたが加工して効果バッグンです

2017-01-14
用途:
排気音消音
対象商品:
36693946

これを使用し爆音からかなり消音出来ました。うちのマフラには合っていた様子でした。

2017-05-15
用途:
スリップオンマフラーの消音に。
対象商品:
36693946

モトグッチV7Rに取り付けているスリップオンマフラーの音が大きすぎるため、分解して本製品を内部に取付け。少し長すぎるためパンチングメッシュのパイプ部分を20mmほどカットして取付けました。
結果非常に良い感じに仕上がり満足です。
耐久性は今後検証していきます。