ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.11 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
399 / 税込 439
Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-09
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
36711001

ありそうでなかなか手に入らないパーツだと思います。入手できてよかったです。感謝感謝。

2024-03-26
用途:
ガソリン回り
対象商品:
36711001

ホースがしっかり止まってくれますので安心な商品です。

2023-06-13
用途:
モンキーのレストア
対象商品:
36711017

キャブまで行くホースがカチカチに固着していたうえこのクリップが全く外れない状態でしたので交換用です。ステンレスがいいですね。

2022-06-08
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
36711017

工具不要、指で広げられるので作業性がアップします。サイズ展開も豊富で助かります。

2022-02-20
用途:
オートバイ整備
対象商品:
36711044

ホームセンターなどで入手できないので助かりました。普通に使え問題ありません。また購入します。

2020-02-05
用途:
原付のレストア用
対象商品:
36711035

古い原付のレストアで燃料ホース、2stオイルホース等の固定に使用しました、持つ部分が大きく使いやすいです、常に使用する物なので大きさ別にいくつかストックしていつでも使えるようにしています。

1人が参考にしています
2020-12-08
用途:
エンジンメンテナンス作業
対象商品:
36711017

安価で非常に良い商品でした。また再度注文致します。

1人が参考にしています
2020-07-14
用途:
燃料ホースの固定
対象商品:
36711026

キジマの外径9mmのフューエルホースと一緒に購入しました。9mm同士ではゆるかったです。

6人が参考にしています
2020-02-06
用途:
バイクキャブレター廻りのガソリンチューブ固定
対象商品:
36711017

クリップつまみ部がもう少し長い方が使いやすいです。

1人が参考にしています
2019-10-07
用途:
バイクの燃料ホースに
対象商品:
36711026

原付Ⅱ種の燃料ホースを交換する際に一緒に交換しました。
使い勝手もよく機能もしっかりしてました。
このような単純なパーツですがしっかりしていて安心してバイクに乗れます。

1人が参考にしています
2019-07-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36711044

純正のクリップは、ツマミの部分が小さいため、着脱に苦労していましたが、
これは、大きめなので、扱いが良くなりました。
性能に不満はありません。

2019-05-12
用途:
ガソリンホースのメンテナンス
対象商品:
36711035

問題なく使えましたが、適合ホース径が分かれば迷わず購入しやすいです。

3人が参考にしています
2023-05-01
用途:
バイクの修理に使用
対象商品:
36711017

まったく役に立ちませんでした。結束バンドの方がいいです。

3人が参考にしています
2020-10-10
用途:
バイクのゴムホース
対象商品:
36711017

普通につかえるが、ホース径(サイズ)をよく把握していないと、いろんなサイズを買うことになる。

1人が参考にしています
2019-09-24
用途:
バイクに使用しました
対象商品:
36711035

バイクのメンテナンスです。ブレーキ、クラッチマスターシリンダーのホース部がサビてたので交換です。

2018-12-16
用途:
燃料ホース交換時に

ホンダシャリーの燃料ホースを交換する際に、クリップもヘタっていたので交換。案外なかなか手に入りにくいパーツだけに助かります。

1人が参考にしています
2018-09-09
用途:
バイクのフューエルホース交換
対象商品:
36711044

買ったホースにピッタリ。使いやすくステンレスでサビにも安心。

1人が参考にしています
2017-08-15
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
36711001

安定した品質と価額で交換品の定番で大変喜ばれています。また使用したいと思っています。

1人が参考にしています
2018-06-20
用途:
フューエルホース固定
対象商品:
36711026

キジマフューエルホースの固定に使用。ホース4.8×8.7と6.3×10.3 用に9と10をサイズ違いで2種類購入したが大きすぎでした。8.7には9は大きすぎで10.3に10は大きすぎ。10.3には9がベストサイズでした。このホースにはこのクリップと記載有れば親切かなと思います。

15人が参考にしています
2017-04-21
用途:
バイクのレストアに使用
対象商品:
36711035

取り扱いも楽で、ステンレス素材ですので、錆の心配が無いので、長く使用できますので、経済的と思います。