700C用PCフルフェンダーのレビュー

平均満足度 4.17 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
700C用PCフルフェンダー FLINGER
FLINGER
5,598 / 税込 6,158
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 大和商会 様2022-03-26
用途:
通学クロスバイクへの取付
対象商品:
36724597

2016/9/11にレビューして、リピート買いです。
5年前に姉の通学車に取り付けて、
・耐久性
・デザイン
・フィット感
全て合格点です。
今度は弟の通学用自転車に取り付けるために、再度購入しました。
さすがに5年使うと、ステーのフェンダー側ブラケットにガタが出て走行中カタカタ音が出てきていますが、以前は見あたらなかった(見つかられなかった)ブラケットの補修部品も販売されているので、安心してこれからも使い続けていくことができそうです。

1人が参考にしています
2021-07-24
用途:
クロスバイクへ装着
対象商品:
36724606

初めて購入したので装着映えが少し心配でした。ステーの長さを2cm~4cm切断したら、外観も良く 乗っても ガタがなく 安心でした。欲を言えば M6 30㎜ ボルトとナットを1本追加して貰いたいです。

2020-12-16
用途:
スポーツサイクルのメンテナンス
対象商品:
36724606

35年前のブリヂストンスポルティーフの泥よけが折れたのでつけ換えました。換装には穴あけが必要でしたがピッタリ収まり新車みたいになりました。ステーは元のパーツを使っています。

2020-04-07
用途:
スポーツタイプの自転車に取付
対象商品:
36724597

700C用の自転車だったので購入しましたが、ステンレスの棒の長さを、少しずつグラインダーで切断して加工しました。フェンダーが中心に来るようにするのに時間がかかりましたが、微調整しながら取り付けることが出来ました。工作が好きな方に向いていると思います。一般の方は無理だと思います。

3人が参考にしています
2018-05-08
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36724606

商品が届いて実物を見て安っぽくなくしっかりしていたので満足。自転車を何度か倒されたが割れなかった。安くて良い商品と思う。初めて買うときは不安があるがネットだから仕方ない。

2018-07-04
用途:
通勤時
対象商品:
36724597

コスパは良いです。ただステンレスの切断に苦労しました

2017-10-18
用途:
700Cクロスバイクの泥除けとして
対象商品:
36724597

取り付けは必要な個所にダボがついていれば簡単。ただステーの金具の長さ調節をするときに、切断する工具がないと普通のペンチで切断するのは大変。ペンチで傷をつけて捩って切断。

2017-10-03
用途:
700C用のカバーとして購入しました
対象商品:
36724597

品物はしっかりと作られており良いと感じました。
難点は鉄棒を切るカッターがないと、鉄ノコでは滑るし正確なサイズは切れないので、安価でお薦めのカッターも案内いただけると良いと思います。
品物は良かったです。

2017-07-19
用途:
通勤に使用している自転車へ取付ました。
対象商品:
36724597

ステーの長さ調節が難しいですが、取付してしまえばバッチリと水跳ねを防ぎます。

2017-08-14
用途:
自転車のドロよけに使用してます。
対象商品:
36724606

取り付けも 説明書があり スムーズにできました。
ただ 後部用のフェンダーの最先端用ボトルが付属してないのが少し困りました。

2017-01-30
用途:
自転車カスタム
対象商品:
36724597

取り付け自体は簡単です。
ステーの切断工具のない方は下記も一緒に購入すると良いです。
ただしカッターを使ってもかなりの力を要するので握力のない方には厳しいです。
ワイヤーケーブル&スポークカッター  https://www.monotaro.com/p/0106/6257/
クロスバイクに取り付けしましたが、Vブレーキにもキャリアにも干渉することもなく満足しています。

1人が参考にしています
2017-03-31
用途:
自転車に取り付けました。
対象商品:
36724597

基本体のみの購入自転車に取り付けました。泥除け機能に問題ありません。ただし、支える鉄棒との接続部品が外れやすいのが気になります。ねじ固定などができると良いと思います。

2016-09-11
用途:
新車で買ったクロスバイクのカスタマイズ
対象商品:
36724597

取り付けの際、フィッティングに非常に時間を要します。他の方のレビューにあったように、ステンレスステーの切断にはしっかりとした道具の準備が必要です。汎用品の為許容範囲です。フィッティングに時間を掛ければ非常に綺麗に仕上げることができました。
耐衝撃性のある本体素材、衝撃を吸収する取り付けステー等よく考えられた商品であると評価できます。
梱包時2つの本体が直接重なっている為、重なり部分に無数の細かな擦り傷が付いていたのが残念です。
間に緩衝材等一枚挟むだけで解消される問題なので、改善を望みます。

2016-02-09
用途:
700X38のフェンダーとして取り付けました。
対象商品:
36724606

700X38の太いタイヤでも取り付けできました。
サイド部分に余裕がありませんが、ワイヤ部分を少し曲げて取り付けする事でタイヤとの干渉もなく問題なく使用できます。
ワイヤーのカットは、他の方が言われている通りキチンとした工具が必要です。
汎用的な製品としては充分な性能と思います。

1人が参考にしています
2016-12-01
用途:
ロードバイクの自転車の水はね対策として
対象商品:
36724606

まだ、固定しては居ませんが、自転車へあてがってみたところうまくつきそうです。これを装着すれば、水たまり、汚い道でも服が汚れることもないと思います。見た目も非常にきれいです。前に東急ハンズで同様な物を見ましたが、高いのであきらめていました。

2018-08-29
用途:
クロスバイクに
対象商品:
36724597

施工に際してステーが硬いステンレスのために確実に切断する方法を用意しておいたほうがいい。当方はボルトカッターで切断した。
問題は『POP OFF』機能。何かの拍子にポンポンすぐ外れて鋭利なステーの先端がむき出しになり非常に危ない。先端に養生部品を設けるとかもう少し外れにくくするほうがいいと思うが。まさに本末転倒。

ヤマグチ 様2014-10-28
用途:
27インチ シティサイクルの補修
対象商品:
36724606

700C用なので不安だったが、27インチ車でも問題無く取り付けできた。ただ、前後のエンドにタブの無い車種で、ステーをハブボルトに固定したため、ステーの加工に時間が掛かった。後輪はステーの長さも丁度良かったが、前輪は2cmほどカットが必要だった。
幅が結構あるので、細いタイヤのロードには似合わないと思う。32Cくらいのシティクロスならバッチリかも。

1人が参考にしています
2015-10-27
用途:
10年近く経過したクロスバイクの補修・交換用にと購入
対象商品:
36724606

とても軽い上に丈夫そうで尚且つデザインも良く、現状大変満足しております。
700 35Cの自転車に装着しましたが、幅が4.5cm程あるので問題ありませんでした。
きちんとした説明書も付いてくるので、取り付けも安心して行えます。
取り付け作業自体は5~10分位で完了する非常に簡単なものです。
購入者が所持する自転車のサイズに合わせて
V型ステーのカットをしなくてはならない点が唯一にして最大の難点かと思います。
ステーはとても太くて何かの道具がないとまず無理です。
素手では折曲げることすら困難かと思います。
幸いなことに金属用のノコギリ(800円くらいの)を所持していたので
それで多分大丈夫だろうと今回思い切って注文。
目論見通りにカットは無事に行えました。
しかし結構太さがあるので1本あたり5分位掛かりましたね。
合計8本のカットはかなり疲れました。結構な労力かと思います。
何かしらの道具の見込みがある方になら大変お勧め出来る商品ですが
道具も無くカットする自信が無い方は金額が多少高くても
他の製品を選んだほうが無難かと思います。
カット用の工具を別途購入する場合、トータルで結構な金額になってしまうので。
価格・品質・取付の簡単さと、どれも素晴らしく買って良かったと思いますが
もしカット出来なかったとしたら、評価は間逆なものとなっていたでしょうね。

3人が参考にしています
2014-07-17
用途:
通勤
対象商品:
36724606

ポリカーボネートとステンレスなので、軽くて錆なくて良い。

2017-04-04
用途:
クロスバイクの泥除け設置
対象商品:
36724597

フレームが長いので自転車に合わせて切断が必要。家庭用ペンチで簡単には切れない。私はベビーサンダーで切断。作業時間は初めてで30分程度