純正補修用バルブのレビュー
2024-10-25
- 用途:
- 輸入車のメンテナンスに
実店舗では倍の価格で販売しているので、安価で提供して頂き助かります。
2023-02-27
- 用途:
- 輸入車のメンテナンスに
- 対象商品:
- 36792095
輸入車の中にS25のダブル球でピン角が一般的な180°ではなくて150°のピン角違いの
バルブがあり、なかなか手に入りにくいのですがモノタロウさんで入手できました。
LEDが主流になる中、ニーズは少なくなってきているとは思いますがこれからも販売
していただければ助かります。
2022-02-14
- 用途:
- ウインカーバルブ交換
- 対象商品:
- 36792061
個人の信頼性で選んでいますが特に問題なく使用できています。LEDが多い現在ですが、こちらの商品で失敗したことがないのでいつも選んでいます。
2021-01-27
- 用途:
- 輸入車のメインテナンス(ポルシェ987ケイマン)
- 対象商品:
- 36792025
製品はピン角150度でピッタリです。SBS配送のトラッキング表示?が思いのほか遅く、思いの外発送・集荷・配送が遅いなと感じていましたが、実際はその逆で予想より半日以上早く届きました。それそのものは素晴らしいのでトラッキング表示の方を改善頂けるとより良いと思いました。
ラティード 様2017-07-05
- 用途:
- ドイツ車のブレーキランプ球切れ交換時
- 対象商品:
- 36792025
ドイツの車と国産車のブレーキランプとはピンの角度が違い取り付けできません。この商品はドイツ車に装着可能です。
1人が参考にしています
2017-07-25
- 用途:
- GN125Hのウインカーインジケーター球として使用
- 対象商品:
- 36792052
GN125Hのメーター内ウインカーインジケーター球として使用するべく購入しましたが、以前はフランス製でしたが、中国製に変更されていました。フィリップスの中国製のバルブはいい印象が全くないので、返品し、近所のカー用品店でフランス製のバルブを買い直ししました。