RESPO AT 添加剤のレビュー
- 用途:
- 三菱アイに
- 対象商品:
- 37600087
16年落ちのでAT変速ショックが大きくキックダウン時の滑りが気になりATフルード圧送交換時にRESPOを入れました。
症状は改善され燃費も少し伸びました。
CVT,パワステにも添加できるとのことで次も入れてみます。
- 用途:
- ATF交換時に
- 対象商品:
- 37600087
変速ショックが気になるようになり、以前は他のメーカーの添加剤を入れたが効果があまり感じられず、この商品のレビューを見て購入。添加剤を注入した後のATの変速がスムーズになったと感じる。次も購入したい。
- 用途:
- ATFの交換時
- 対象商品:
- 37600087
非常に粘度のある液体でした。
60000㎞での交換時に使用しました。
効果を体感したかったので、ATFが新品になってから、100kmほど走行後に注入しました。
正直なところ、期待していなかったんですが激変しました。
アラフィフの妻も、『なにしたの?』と気がついたくらい。
次回も使いたいと思いました。
- 用途:
- RA2プレオの整備
- 対象商品:
- 37600087
2年前にも使いましたが、CVTの保護と燃費が向上するので、CVTF交換のため一緒に添加しました。
- 用途:
- ATF交換時
- 対象商品:
- 37600087
ATF交換時に使用しています。何かトラブルが起こってからでは手遅れなため、ATFは毎年交換を行っていますが元々年2万キロ近く走る過走行車の為、10万キロ超えたあたりから入れ始めました。少しでもOHの時期をずらし長く乗れればと思います。体感はシフトショックが少なくなりトルク伝達がより力強く繋がっている感じがします。
- 用途:
- オートマの調子向上
- 対象商品:
- 37600087
今までなんかギヤがスムーズに変わらなかったが、添加剤を注入したところ目に見えて変化がありました。
- 用途:
- 15万キロ越えの軽自動車のATに添加
- 対象商品:
- 37600087
過走行の軽自動車のATに添加しました、劇的な改善は感じませんが、変速が滑らかになったようです、このまま様子を見ていこうと思います。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 37600087
仕事用のライトバン(350,000K走行のプロボックス)のATF工漢字に使用。シフトフィールが良くなり あと100,000Kはがんばれるかな?
- 用途:
- オートマ滑りの解消のため購入
- 対象商品:
- 37600087
オートマ自身の故障だったため効果は確認できなかった。内容量利根段には?です。もう少し安ければ使ってみたい。
- 用途:
- 過走行のATに使用
- 対象商品:
- 37600087
添加剤はあまり信用していませんでしたが、これは違いました。入れてからすぐに変則ショックが緩和され、伝達パワーがアップしました。また次回も様子を見て使用します。
- 用途:
- 中古車のメンテナンス
- 対象商品:
- 37600087
中古のマーチですが走行距離が95000キロ走っていて若干トルコンがすべっていました。添加剤を入れたら良い感じです。次回のオイル交換時も添加剤を入れようと思います。
- 用途:
- 今回、初めてマイカーに使用しました。
- 対象商品:
- 37600087
注入後、20分程度の走行後から効果が見られました。
オートマミッションの変速ショックが無くなり、マイルドな変速を体感しています。
また、オートマのスリップロスも軽減された様子で、エンジン回転と車速がシンクロした様に増速していきます。
価格に見合った効果を発揮していると思います。
(走行距離15万㌔のオートマに使用)
- 用途:
- 試しに
- 対象商品:
- 37600087
試しに入れようと思ったら、ATFじたいが減っていたので、ATFを足しました。
もったいないので、パワステとオートマに少し入れました。
効果は分かりません?