タイヤ1本巻き 黒/白のレビュー
- 用途:
- 自転車タイヤ取り換え時
- 対象商品:
- 37603115
ネットで見たときはまがりものみたいに見えましたが、商品を手にしたら価格以上で護謨質もさりながらタイヤの柔らかさ言い分なしです
- 用途:
- ママチャリタイヤ交換
- 対象商品:
- 37603106
タイヤそのものの精度は全く問題なし。ビードも均一に上がりました。ホワイトウォールの精度はイマイチでタイヤが回転すると偏心します。まー見た目だけの問題ですので神経質な人以外は問題なし。乗っている本人は判りませんし(笑)、後は耐候性・・ひび割れかな、長い目でみれば。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 37603072
地方在住のため、自転車店で該当するサイズが販売されておらず困っていました。注文後すぐに届き問題なくタイヤ交換することができました。品質的に全く問題なく使用できています。
- 用途:
- 買い物用
- 対象商品:
- 37603081
以前ついていたタイヤは今のよりも太いものでした、のりここちもよかったんですが出だしのこぎだしがおもかったんですが、今回のタイヤは細くて頼りなさそうでしたが意外とのり心地もよく軽やかに走りました。次もまた買いたいです。
- 用途:
- ママチャリタイヤ交換
2年後ぐらいからサイドの白い部分のひび割れが酷く白だからかなり目立つ。ちなみにシンコーのDEMING L/Lは5年経ってもその様な事が無い。素材に問題が有るのでは無いかと思う。それともロングライフタイプでは無いのでこれが本来の実力なのか?と思う。
- 用途:
- すり減ったタイヤとの交換
- 対象商品:
- 37603124
タイヤを交換しただけなのに白いリングが目立ち、自転車まで新しくなったような感じです。
使用感は良いですが、空気圧指定が44 PSI指定ですね。
50PSIぐらいが有れば尚よいです。
- 用途:
- Dahon EcoC7の後輪タイヤ(20インチ)の交換
- 対象商品:
- 37603063
Dahon EcoC7の後輪タイヤ(20インチ)が、約1年半の使用で、ワイヤーに沿って破断してしまいました。
全国展開しているある自転車屋さんで見てもらったところ、手持ちの普通のタイヤに交換することを、勧められましたが、交換費用が手間賃込みで3980円というものでした。
そこで、自分で交換することにしました。
monotarouさんで購入したタイヤの値段が820円ですから、自転車屋さんに頼む値段の約5分の1で、交換できたことになります。
現在約3か月使用しています。
使い勝手は、悪くありません。
次は、Duroのカラー・タイヤ(20インチ)にしようかなとも、思っています。
- 用途:
- 商売用に。
- 対象商品:
- 37603115
価格から、「安かろう、悪かろう。」と思っていたが、品質は良さそう。
価格も、近所のホームセンターなどよりだいぶお値打ち。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 37603097
タイヤ側面が白いものを探していました。ホームセンターや自転車用品店に行っても在庫が無い場合が多いがモノタロウでは狙い通りのものがあるので助かる。