UTCバイク用4サイクルオイルSJのレビュー
- 用途:
- FZR400のオイル交換
- 対象商品:
- 37606414
以前買ったPBのオイルが酷すぎたのでとても良く感じます
高回転まで回しても安心感があります
ただ1L缶しか無いのは使いにくいですね
4L缶や18L缶とか出して貰えるといいと思います
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- スーパーカブに使用
- 対象商品:
- 37606414
いたって普通のオイルです。耐久性も、使用感も純正と何ら変わりません。コストパフォーマンスの高い商品だと思います。4Lのお買い得商品があればなおよいと思います。
- 用途:
- スズキのバイク650CCに使用
- 対象商品:
- 37606414
この熱い夏なんの問題もなく 熱ダレもなく 3000km過ごしました 3000km超えた辺りから 少しギヤの入りが 怪しくなりましたけど まだ少しいけそうです
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 37606414
50ccから、リッターバイクまで使えます。下から上まで良くエンジンが回ります。マメに交換していれば、充分良いオイルです。おすすめします。
- 用途:
- 定期的な交換
- 対象商品:
- 37606414
オフロード200ccバイクの定期交換に使っています。良好です。あえて言わせてもらえば,他のオイルに比べて,高速道路の連続運転時(1日に700kmくらい)オイル消費量が多いかな?でも200ccのシングルエンジンですから減るのは当たり前ですが。
- 用途:
- アドレス125sに使用
- 対象商品:
- 37606414
アドレス125のオイル交換に使用してます。
年間1000km程度しか乗らない為、毎年交換してますが
全く問題ありません。
- 用途:
- 大型バイクと小型バイクのオイル交換に使用
- 対象商品:
- 37606414
ちょい古めの大型バイクと小型バイクのオイル交換で使用していますが、だいたい2500kmぐらいからギヤが渋くなります。
この値段なのでこまめに交換ができるのは助かります。
ただ、先日届いたうちの1本からオイルが漏れていました。
輸送中の破損であれば仕方ないのですが、明らかに段ボール箱をその漏れている部分のみ補強してあったので発送前に漏れている事が気づいていたのでしょう。
安くて良いオイルだったので非常に残念です。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- ヤマハトリっカー 250ccに使用
- 対象商品:
- 37606414
年間2000km位乗りますが、毎年取り替える分には特に問題はないと思います。
ドンキよりも安く、L売りのコスパでは、とてもいいと思います。
- 用途:
- クロスカブのオイル交換
- 対象商品:
- 37606414
今まで聞いたこともない商品名だったが、価格の安さとJX日鉱ブランドに惹かれて2缶購入。
交換してから1,000キロ走行したが、品質には全然問題なし。かえって高速時のエンジン音が気にならなくなった。高速といってもクロスカブだからせいぜい時速80キロ程度だが…。前はエンジン負担が大きい音だったが、バイパス国道でも時速70~80キロでは巡航走行可能。先日、このオイルで2回目の交換。交換直後にアイドリングの静かさを実感。(でもこれは、チェーン調整やエアフィルター交換の影響かも?)
DCMブランドオイルやホンダのG2よりはコストパフォーマンスがいい。
- 用途:
- 原付の定期メンテナンス
- 対象商品:
- 37606414
CP高いです!全く問題ありません。元売大手の製品で、信頼性もあります。
小まめなメンテをされる方には十分な製品だと思います。
- 用途:
- オートバイエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 37606414
コスパ最高です。性能も特に悪い訳じゃなく、レース等に使わない限り問題も無いでしょう。10W40で安いオイルは限られていますが、これが一番トータルバランスが優れていると思います。
- 用途:
- ギア付きバイクにて
- 対象商品:
- 37606414
高いオイルより、安くて良いオイルを頻繁に交換するためにリピートしています。
価格、性能共に満足ですが…
運送箱が潰れていないのにオイル缶だけが潰れていた事が2.3度有り
(運送中では無く出荷時に潰れていた可能性大)
中身には何の問題もありませんが、缶を再利用したい時もあるので、缶が大きく
潰れているものは訳有り品等で販売して欲しいです。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。