UTCバイク用4サイクルオイルSJのレビュー

平均満足度 4.60 (538件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
   
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
538件中 461~480件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-09-29
用途:
オフロードバイク
対象商品:
37606414

安い。使用感も問題無い。もう2回目の使用ですが続けて使いたい、しかし自社ブランドのオイルも気になる。

2014-04-21
用途:
オイル交換前のフラッシングとして
対象商品:
37606414

SJ規格でこの価格ですから、メインのオイルではなく、フラッシングとして使ってます。
某ディスカウントショップで800円位で売っていました。
原付のオイル交換には最適です。

2014-04-14
用途:
バルカンのオイル交換
対象商品:
37606414

今までカワサキ純正を使用していましたが、価格が安く乗り換えましたが問題なく使用でき満足しています。

2014-01-17
用途:
YBR250のオイル交換
対象商品:
37606414

ybr250に使用しました。交換前は、ニュートラルに入り難かったのですが交換後は大変入りやすくなりました。
エンジンもスムーズになり、気持ち良く乗れるようになりました。
安いので、次も使う予定です。

2人が参考にしています
2014-05-10
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
37606414

NC750Sで新車から使ってます。値段の割りに良いオイルだと思います。

2014-07-27
用途:
自動二輪のエンジンオイル交換
対象商品:
37606414

扱い商品のなかで安いわりにメーカーも問題ないので購入。使用上、特筆すべきことはありません。もちろん今後も購入すると思います。

2015-07-19
用途:
CB1000SFに・・・
対象商品:
37606414

バイクのオイルは純正品ばかりを使用していましたが、年間走行距離があまり伸びなくなってきたので
安価なオイルを頻繁に交換することにしました。
暑さでも全く不満を感じないので次回もリピートします。

2014-04-29
用途:
GN125hに使用

3000キロ毎の交換に使用しております。30年前の設計の空冷エンジンなので、高価な合成油は逆にオイルにじみ等のトラブルを招くおそれがあるようです。通常使用であれば、このオイルがベストだと思います。

1人が参考にしています
株式会社サン久 様2014-04-19
用途:
バイク250ccオイル交換
対象商品:
37606414

ドンキホーテより安いです。

2013-09-11
用途:
750cc空冷オートバイに使用
対象商品:
37606414

81年式XJ750に使用しました。旧式空冷エンジン車ばかりいじっておりますので鉱物油と相性が良く、高級銘柄の合成油を使用してもオイルの滲みが増したり、クラッチの感触が悪くなるなどが目立つことが多く、安価な鉱物油のみ使用しております。その中でもこのオイルは一番安いクラスですが、ミッションタッチ、クラッチの切れ・繋がりも非常に良く、個人的な感想ですが、30年以上オートバイを乗り続ける者として「間違いなく良いオイル」と実感しました。メーカー純正オイルや銘柄の中級品鉱物油を選ぶならこちらを買うのが正解だと思います。
もし、20w-50があれば空冷大排気量に良いですし、40年以上前の太古車にも最高だと思います。20w-50の鉱物油は年々入手しづらくなっており、CB72等の旧車乗りは「高級銘柄クラシックオイル」「米国車用高粘度鉱物油」「粘度向上剤(STP等)添加」というケースが多く、20w-50(20w-60)の普通のバイク用オイルを探している話は多いので、あれば旧車乗りのベストアイテムになると思います。

7人が参考にしています
2014-12-12
用途:
原付のエンジンオイル
対象商品:
37606414

2度目の購入です。品質に何の問題なし。安心して使用できます。

1人が参考にしています
2013-11-22
用途:
二輪車

有名メーカーのオイルよりも私の単車には合っていたようです。他メーカーのオイルはギアが固くなったりギア抜けしたりしましたが、こちらのオイルは全く問題なく快適に乗れています。街乗りなので良いオイルを入れる必要もないので、コスパ最強のこちらのオイルには今後もお世話になると思います。

1人が参考にしています
2013-12-15
用途:
最適である
対象商品:
37606414

価格、品質ともに優秀である。これ以上のオイルは必要ないかもしれない。

1人が参考にしています
2013-12-26
用途:
定期的なオイル交換
対象商品:
37606414

こちらのオイルは全く問題なく快適に乗れています。街乗りなので良いオイルを入れる必要もないので、コスパ最強のこちらのオイルには今後もお世話になると思います。

2015-05-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37606414

普通に使用しています メーカー純正との差は素人の私にはわかりませんが、この価格なら1000キロ走行ごとに無条件で交換しても負担にならないです
消耗品なので純正品を交換期間長く使用するより、こまめに新しいオイルにする方がエンジンには良い気がします

2人が参考にしています
2014-11-15
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
37606414

スーパーカブのオイル交換用として使用していますがまったく問題なく満足しています。一流メーカーのオイルなので安心して使えます。価格も安いし。

2013-09-19
用途:
125ccのスクター用
対象商品:
37606414

通勤にSYM RV125Iを使用しています。このスクターは、高回転を常用としておりますので、1000kmでエンジンオイルを交換しておりますが、まったく問題なく使用できています。価格も安く、性能も問題ないと思います。これからも、使います。

1人が参考にしています
2013-11-03
用途:
4サイクルバイクのエンジンオイルとして
対象商品:
37606414

従来は高価な化学合成油を使用してきたが、コストダウンの為にこの商品にした。特段な問題なし。

1人が参考にしています
2013-08-12
用途:
オイル交換
対象商品:
37606414

ゼファー750に使用しました。交換後、ツーリングに行きましたが猛暑の中を500キロ以上走っても特にダレる感じがしなかったこと、燃費も良いことから次回も候補に入れたいと思います。なんといってもコストパフォーマンスが良いです!

2人が参考にしています
2014-11-04
用途:
v-strom650に使用
対象商品:
37606414

普通に使えてます