エンジンオイル漏れ止め剤のレビュー
- 用途:
- 漏れまではいかない位のにじみが多めのものに使用
- 対象商品:
- 37610702
自動車修理工場の者です。何台かオイルパンやヘッドカバーのガスケットからのオイルが明らかに垂れてくるような(漏れ)ものには当たり前ですが効果がありませんでした。整備しましょう。
にじみ程度のものには運がよければ何台かは進行を遅らせる程度の効果は見られました。安価なので、オイル交換ごとに症状によっては多少の効果はあるので在庫しておいて時々使用してます。
- 用途:
- オイル漏れ発見時
- 対象商品:
- 37610702
以前にオイル漏れがあり整備工場ではエンジンを下ろしての作業と聞き工賃が高価なので
他に方法は無いか対策を検索中にオイル漏れ防止剤があることを知り試しに購入して充填した結果数日後にオイル漏れが止まったので、効果に喜んでいたところ数ヵ月後に再発してので再度の購入と也、効果が出ることが楽しみです。
- 用途:
- マイカーのメンテナンス
- 対象商品:
- 37610702
オイルシールが悪くなった時に応急で使いました。
少しの間止まりましたが、結局また滲み始めました。
応急で治ればラッキー。
- 用途:
- エンジンのメンテナンス
- 対象商品:
- 37610702
ややエンジンの不調があったので99年式のアメ車に使用しました。投入後、裏面に記載されている300kmあたりで効果が出るとありましたが、少しはエンジン安定したかも?という感じです。
- 用途:
- 旧車の修理
- 対象商品:
- 37610702
昭和40年代の日産L20エンジンで、オイルパンガスケットからのオイル漏れ対応で使用しました。当初、一回乗るたびに1滴シミを作る状態でしたが、注入後2か月でオイル滴下はゼロになり、ほぼ完全に止まりました。あまり期待はしていなかったのでビックリです。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 37610702
18年経過した愛車も15年目くらいからオイル漏れが
始まり、今では2回/年のオイル交換毎に使用しています。
ただ最近添加しているのにもかかわらず、オイル漏れが
再発し、限界感を感じ事ています。
一度値段が高いものを使用して、漏れが止まらなければ
パッキン交換を考えます。
車検時に指摘されるような、にじみには確実に効果を発揮する
ものだと思います。
- 用途:
- ダイハツネイキッド平成12年製クランクオイル漏れ
- 対象商品:
- 37610702
19万キロ走行時クランクシャフトリアオイルシール付近からオイル漏れがひどく駐車場床が汚れるため使用した現在オイル漏れは、止まったようだ
- 用途:
- 残念な結果です
- 対象商品:
- 37610702
この商品が効果を発揮する事が出来る状態では無かったようです。
以前は、2週間で2Lも減ることはありませんでしたが、これを投入後、2週間で油圧計がコーナーで点くほど油面がさがってしまいました。
投入により漏れは悪化し、以前より激しくなりました。
シール材が膨張したのかどうか不明です。
この商品を投入すると、粘度が低くなるため、そのせいか、以前より漏れが激しくなりましたのではないでしょうか。