瞬間コンクリート21のレビュー

平均満足度 4.40 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
瞬間コンクリート21 21(トゥーワン)
21(トゥーワン)
4,298 / 税込 4,728
15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm) 【用途】トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-27
用途:
工場床の補修
対象商品:
37650444

工場出入口の段差を埋めるために使用したところ、
期待した以上に耐久性が高く、上をフォークリフト等の
重量物が何回通ってもヒビ一つ入りませんでした。
他所にも使ってみたいです。

2019-06-24
用途:
雨の日の止水に
対象商品:
37650444

雨の日にU字溝の止水をするのに使いました。
水中ポンプで水を吸い上げて止めている間に固まってくれます。
時間にするとほんとに15分程度。すごい発熱します。
60度くらいはあるんじゃないかと思いました。
買うのは3回目です。すぐ固まるのでこれで素人に金コテ仕上げは難しいです。仕上げには使わないほうが良いかと思いますが。

1人が参考にしています
2019-02-27
用途:
駐車場の車止めとして使用。
対象商品:
37650444

早く堅くなるのでとても便利です。
雨の合間に直ぐ作業出来るのはとっても有り難いです。
又、買ってしまいました。

1人が参考にしています
2022-05-27
用途:
冷蔵庫の床補修
対象商品:
37650444

他の方が言われている通り固まり始めるまでがすごく早いです
練るのをやめるとあっという間に固まり始めます
一人でやりましたがコテで整える間もなく
失敗気味な仕上がりになってしまいました
作業前の段取りをしっかりやってから水を加えましょう
練り続けてくれる人が一人いるだけで作業効率はぜんぜん違うと思います

2人が参考にしています
2019-05-23
用途:
水路の補修。 コンクリートのひび割れの補修。
対象商品:
37650444

水の取入口が経年変化で劣化し、閉じても水漏れがおきだした。
短時間で補修をする必要が有ったので仕様してみた。
仕上がりも綺麗で満足。

2019-02-22
用途:
冷凍庫内のアンカー部の欠け穴の補修
対象商品:
37650444

冷凍庫内(-23度)の穴埋めに使用したが、なかなか固まらず、灯光器で暖めたらすぐに固まりました。
今のところ強度もあり、使用かってが良く作業しやすく、非常に助かりました。

アルファー食品株式会社 様2021-04-14
用途:
冷凍庫の床補修
対象商品:
37650444

冷凍庫の床補修を行いましたが、低温では硬化が遅かったのでヒーターにて温めて硬化させました。
常温では硬化が早く、すばやく施工しないと、混ぜた容器の中で固まってしまいました。

2人が参考にしています
2019-03-13
用途:
側溝の補修
対象商品:
37650444

確かに15分程度で硬化が始まります。素早い仕事が求められます。DYSでしたがそこそこの仕上がりになりました。但し、水の量を間違えないように。きっちりと計りましょう。

1人が参考にしています
2019-04-14
用途:
ブロック塀の補修
対象商品:
37650444

一袋の量が思ったより少なかったが、すぐ硬くなるので緊急に補修するのにはとてもよかった。乾くのがはやすぎると思った

2015-11-11
用途:
床の補修に使用
対象商品:
37650444

硬化が早いので使いやすいと思います。価格は高いですね

2人が参考にしています
ヤマセミオート 様2015-09-09
用途:
床の補修
対象商品:
37650444

床の補修が簡単にできました。

Handy KOUZUMA 様2015-06-21
用途:
機械修理 破損部の補強
対象商品:
37650444

素晴らしい製品です。
水と混ぜるだけで強力な強度を確保できます。使用範囲は無限だと思います。
耐熱強度の確保が出来れば素晴らしい商品だと思います。

1人が参考にしています
遠藤牧場 様2019-07-23
用途:
牛舎通路の くぼんだところの 補修
対象商品:
37650453

毎日朝夕、糞だし作業で ショベルが通るので なかなか修繕できないでいました。 コンクリート施工後、すぐに固まって、強度もでてくくれたので 補修成功です。

合名会社 吉田製作所 様2019-03-20
用途:
道路の陥没の穴埋めに使いました。
対象商品:
37650444

使用した量が少なかった為、小さい穴は凹んでしまった。

藤吉産業株式会社 様2016-06-07
用途:
床の補修
対象商品:
37650453

直ぐに固まり強度もあるので、フォークリフトが直ぐに乗っても大丈夫でした。ただ早すぎるので、仕上げが少し難しいです。また、固まる時のアンモニア臭がキツイです。

2016-06-07
用途:
コンクリート通路の補修
対象商品:
37650444

コンクリートの端側の壊れに充填すると壊れなくなりました。

2018-11-08
用途:
アスファルトの補修
対象商品:
37650453

10KGの商品に対して約1Lの水で練りこむのですが、思ったほど量が取れなかったので補修部分の大きさから購入量を考える必要あり。
曇り日の作業で気温はそれほど高くなかったが、固まるスピードは速かったです。

1人が参考にしています
2015-07-16
用途:
コンクリートの割れ欠けの補修
対象商品:
37650444

15分間で簡単補強、強度はコンクリート4倍との説明で購入したが、説明通りの性能だと思う。
値段は高いが商品には非常に満足している。
硬化が早いので事前にきっちり下準備をしておくことが重要。
少し緩め(水分多め)の方が作業し易いと思う。

1人が参考にしています
2014-07-31
用途:
補修作業
対象商品:
37650444

水や油分があっても使用できるため重宝させていただいてます。

2018-07-04
用途:
床補修
対象商品:
37650453

夏場の高温のせいか水と混ぜると、すぐに固まり使いずらい