プレミアムRXプラグのレビュー

平均満足度 4.74 (234件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
2,198 / 税込 2,418
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
234件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-06-17
用途:
プラグ交換
対象商品:
40309385

純正と比べて、エンジンの回転の上りがやや軽くなったような感じがします。エアコン使用時、走り始めはいつもエンジン回転数が上がるのに一息ついてから上がり始めてたのが、無くなりました。息つきなく上がり乗りやすくなりました。

1人が参考にしています
2018-10-21
用途:
エンジンのプラグ交換時
対象商品:
38278493

最近ノッキングが酷くなったので交換した所、ノッキングも無くなり以前より調子も良くなりました。

有限会社AutoGalleriaTAKEZO 様2015-08-24
用途:
Ferrari456GT用補修部品として
対象商品:
38278493

RXプラグを安価で購入することが出来、部品価格を大幅に節約できました。
商品は、NGKのものなので全く問題ありません。

1人が参考にしています
2014-09-02
用途:
燃焼効率向上
対象商品:
40309394

燃費とパワーが上昇したと実感できます

2014-02-25
用途:
プラグ交換
対象商品:
38278475

自走が3万キロを超えたので交換しました。
確かにパワーが上がった感有り、要約すると一定速度からチョイ踏みで
エンジンの当たりの手ごたえが体に伝わってくるって感じ。
ただ、普通1本買いなんてたぶんしないと思うので、セット価格の設定があれば
うれしかったかな・・

Engineering Edamoto 様2014-02-19
用途:
プラク交換
対象商品:
38278502

エンジンの吹きが軽くなった

アイランド 様2016-07-12
用途:
交換作業
対象商品:
40309385

NGKなので問題ございません

2015-04-09
用途:
燃焼室でスパークしてる(他に書きようがないよね)
対象商品:
38278484

イリMAX改、接地電極が2本の物と新品で比較してイリMAXの接地電極の先端を細く削った物では高回転まで回るが低速域のトルク感が少なくイグニッションへの供給電圧を16(v)とし更にコンデンサーで安定させ接地電極が2本の物を8,000km使用していた。
太い電極で高い電圧の方が火花は強いと認識している私には細い中心電極が不安要素であった。
低速でのトルク感は接地電極が2本の物にやや劣る気がしているが1800rpm以上はレスポンスも良く感じている。
製品としては、やや不満有りだが次回も購入かもしれない。
使用車種は、ボルボV70

2人が参考にしています
2013-12-03
用途:
交換
対象商品:
38278493

スズキ、キャリーですが純正が白金プラグだと思い込んでいましたが、
10年4万キロ走行で交換してみて
標準プラブだったのでびっくり。
電極は丸くなっていました。
RXプラグに変えて、走りに特段変化は感じませんが、燃費を期待したい。
10年は安心して使えそうです。

1人が参考にしています
2013-11-02
用途:
自家用車
対象商品:
38278475

この度、プレミアムRXプラグを使用して感じた事は、前使用のイリジュウムプラグよりワンランク上
の加速感が上がった事と、幾分燃費効率も良くなった感じですね、今後使用のプラグは、プレミアムRX
にします。(ちなみに使用の車は、34セドリックです)(^0^)/

2015-08-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
38278493

少しだけ燃費が良くなりました。値段は少々高いですがたぶんリピートすると思います。

2013-08-03
用途:
点火プラグ交換
対象商品:
38278502

9年使ったイリジュームプラグがそろそろ寿命なので、どうせ交換するなら少々高価でも性能の良い物と思いプレミアムRXプラグを購入し交換取り付けました。一緒にエアフィルターも交換したためか、低速トルクが太くなりエンジンも低回転から高回転までスムーズに回ります。燃費の方はまだ不明ですが、トルクが増した分アクセルの踏み込みを少なくできるので、その気になれば向上させることが出来ると思います。

1人が参考にしています
2017-03-29
用途:
ジムニーJB23W用
対象商品:
38278493

10万km走行したジムニーがだんだん息つきが発生し加速も悪くなっていましたが、プラグ交換しただけで今までの不調が嘘のようにスムーズに吹き上がり大変調子良くなりました。

2017-02-28
用途:
エンジンプラグ交換
対象商品:
38278475

プラグ交換してエンジンをかけたらアイドリングが安定しなくなった。
工場内で移動を繰り返していたためと思い走行確認したが改善が無く、再度整備箇所を確認してみると1本のプラグの外側電極が変形していることが原因だと分かった。
輸送中の損傷と思ったが梱包の箱に損傷はないものの、金属部にに損傷があることは、碍子にも損傷があると想定されるので、今回は全てプラグを古いプラグに交換した。
新品部品であっても不良品であるか確認しないとならないことがわかりました。
時間とコストがかかり、せっかく安い買い物をしたと思っても、逆に高くつき大変納得のいかない結果となりましたので、満足度は不満とさせて頂きます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2013-01-24
用途:
カローラ アクシオ のプラグを交換しました。
対象商品:
40309421

エンジンの掛かりがよくなりました。
アイドルアップの時間が少し短くなりました。
燃費が約1km/㍑よくなりました。

1人が参考にしています
2016-10-25
用途:
交換用
対象商品:
40309437

エンジン始動後に、エンジンアイドリングが早く下がるようになった

2013-05-29
用途:
車検整備
対象商品:
38278475

エンジン音も静かになり、低回転から高回転まで満足の一言です。
流石、NGK!

2013-02-16
用途:
車用
対象商品:
40309394

車検を機に変えてみました。登坂車線で一度ぬかれた車に追いつきぬくことに成功しました。あとは燃費ですね。

1人が参考にしています
2013-01-02
用途:
スパークプラグ
対象商品:
40309394

軽自動車に取り付けました^_^ もともと、イリジウムプラグが付いていました。
なんだかパワーが上がった気がする
買って良かったです

1人が参考にしています
2014-10-27
用途:
プラグ交換
対象商品:
40309412

82000km走行 かなり燃費が違います。 正確ではないが20%up