ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーのレビュー
- 用途:
- WR250FFのメンテナンスに使用
フューエル1と比べると灯油臭い 使用後の計量キャップはそのままボトルに被せるとボトルがベタベタになるので拭き取ってから被せる必要有り 効果はフューエル1と同様に燃焼室のカーボンが良く取れる
- 用途:
- 車両メンテナンス
- 対象商品:
- 38290244
前から使ってました。このクリーナーは入れるとすぐ効果が出るような気がします。だいたい規定量にしてガソリン満タンにすると、少しだけ車が速くなった気がします。そしてレスポンスが
良くなりアクセルのオンオフに回転がついてくるのがはっきりわかるようになります。
新車から4万キロさぼってた分、今、現象が出てきました。
- 用途:
- オートバイエンジンのメンテナンス
- 対象商品:
- 38290244
5Lで15ccということです。
10Lタンクなので結構持ちます。
ヤマハのバイクなので使っています。
PEA含有量が多くコスパが高いらしい。
具体的な効果は分からないですが、
PEAのカーボン除去効果は実証されているそうなので効果があるんでしょう
イワシの頭も信心からですw
- 用途:
- 走行距離5000kmの原付バイクに使用
- 対象商品:
- 38290235
入れてからエンジンの吹き上がりが良くなり、交差点でエンストすることもなくなりました。まだ1回目の使用ですが実感あります。2回目も連続して使いたいと思います。
- 用途:
- 中古購入のカブに
- 対象商品:
- 38290244
使用して2回の給油ですが、オイルの汚れ方をみると効いているかと。
ただ、漏れていなかったオイルが一部ガスケットから漏れ始めました。効きすぎているのかもしれません。どっちにしろ、漏れるべくして漏れていると思うのでガスケットを交換してみます。今後も使用すると思います。
- 用途:
- コペン に使用
- 対象商品:
- 38290244
二回続けて使用
計っていれるのは、めんどくさいけど、効果を考えるとお得
1割弱の燃費アップと、吹き上がりの鋭さがたいかんできます
- 用途:
- エンジン内のカーボン除去
- 対象商品:
- 38290244
いつも使用している商品であり、使用後にエンジンを開けて内部確認したところ、予想以上にカーボン除去ができていた。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
- 38290235
20年前のバイクに投入。
アイドリングが安定して、乗りやすくなりました。
定期的に使用して行きます。
- 用途:
- バイクと車のメンテナンス用
- 対象商品:
- 38290244
計量カップも付属しており、コスパも高くお薦めの商品です。
他社のものもいくつか使用しておりますが、これは違いをはっきりと体感できました。またリピします。
- 用途:
- 長期間放置のバイクのエンジン用に
- 対象商品:
- 38290235
15年ほど放置されていたバイクに使用しました。マフラーから黒い液体が出てきたので、一定の効果があったのかと思っています。
- 用途:
- エンジン添加剤
- 対象商品:
- 38290235
信号でバイクのエンジンが低速になった時に、時々エンジンが止まっていたが、ヤマルーブPEAカーボンクリーナーを注入してからは、気にならなくなりました。
- 用途:
- キャブ車の軽トラで使用
- 対象商品:
- 38290235
デスビローター・エアフィルター・燃料フィルターを交換しても
坂道などで負荷が掛かるとノッキングするので、ダメ元で使ったら
ノッキングが軽減してびっくり。
燃料タンク30Lに本品100mlを1回使用して、効果が確認出来ました。
フューエル1より安価ですが、ヤマルーブPEAカーボンクリーナーの
方が確実に体感出来ます。
そのため再び購入しました。
- 用途:
- 軽自動車の3000KM毎のカーボン除去
- 対象商品:
- 38290244
以前はWAKOSのフューエルワンと使用していました。効果は歴然と分かるほどエンジンの調子が良くなりましたので、3000km毎に使用しています。
今回は、バイク用ではありますが、評判の良くフューエルワンと同等レベルの性能。値段が安く、軽四であれば3回使用できるのがポイントでした。
使った感じですが、フューエルワンよりも濃度粘度が濃いですので、3回使用できるのか?と感じました。1回目の入れた感想ですが、マフラーから排出されるカーボンが駐車場の地面に多く出ていることから、効果はあると思われます。
コストパフォーマンスに優れ、濃度の高いPEA成分率なのかなぁと思い、満足はしております。
- 用途:
- バイクの燃料系洗浄
- 対象商品:
- 38290244
アイドリング不調でキャブばらさないとダメかと思っていましたが、ダメもとで使ってみたらアイドリングが安定しました期待以上の効果です。
- 用途:
- 愛車の維持管理
- 対象商品:
- 38290244
キャブレター方式の古いモーターサイクルや旧車などで、機関すべてをフルオーバーホールしたにもかかわらず、あと少し極低速トルクがなめらかに出力しないか、とお悩みならばヤマループは効きます。
意外な効用と思われるかもしれませんが、イグニッションコイルの火花の強さに頼らずとも低速トルクはこれで安定出力します。
- 用途:
- 原付のガソリン給油の時
- 対象商品:
- 38290244
原付のちょい乗りが多いため、エンジン内部にススが溜まりエンストする事があり、ガソリン給油二回に一回の割合でキャップ1杯分入れてます。
効果有り。