ブレーキシューのレビュー

平均満足度 4.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)
939 / 税込 1,033
カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。 【用途】ロードブレーキ用
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-06
用途:
ロードバイクのメンテナンス
対象商品:
38412141

信頼の商品をリーズナブルな価格で迅速な配送をもって対応していただきありがとうございます。アルミリムのバイクには相性が抜群です。

2020-02-29
用途:
減ったので交換。
対象商品:
38412141

タッチ感はいーです。効きも申し分なし。やっぱり純正が安心できます。

2019-11-16
用途:
自転車整備時
対象商品:
38412141

シマノ製ブレーキには純正品のシューと思い購入しました。雪や雨では晴天時より制動距離は伸びますが、それでも問題になるようなことはありません。

向山 様2018-07-13
用途:
交換
対象商品:
38412141

ブレーキ性能はいまいちです。特に雨の時は止まらず怖い。

2015-10-07
用途:
ブレーキシューの交換
対象商品:
38412141

TEKTROのR530をSHIMANOのブレーキに交換しようと思いましたがシューの交換だけでもそこそこいけると聞き、交換のために購入しました。確かに効果はあります。今回はR55C3を買いましたがR55C4という新しい型のシューが出ているので商品は切り替えてほしい所です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2015-09-20
用途:
自転車のブレーキシュー交換
対象商品:
38412141

雨の日に乗らない自転車用に購入しました。ドライでの性能は満足しております。雨天時用の自転車にR55C4が欲しいのですが取り扱いが無い?のでしょうか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

2015-02-12
用途:
ロードバイクのブレーキとして
対象商品:
38412141

クーポンを活用して、安く購入できました。
継続して使用しているため商品に関しては、申し分ないです。
ロードバイク用の商品を今以上、取り扱って下さい。

2014-04-28
用途:
アルミリムでブレーキシュー
対象商品:
38412141

リムへの攻撃性がとても低いのに、ドライ&ウエットでの効きもよく、鳴きも無い。
アルミリムで舗装路だけなら、全体的なコスパを考えると、これ以外を選択する理由が無いです。
すでに後継のR55C4が発売されているので、早期取り扱いをお願いしたいです。

1人が参考にしています
2012-08-04
用途:
ロードバイクの交換部品
対象商品:
38412141

交換後ブレーキフィーリング良好
すり減る前に、ゴムが硬化し、ブレーキの効きがわるくなるため、
より軟化(減りOK)で、4個/セットの安価な部品提供を望む

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。