トグルスイッチ(基本形) Sシリーズのレビュー

平均満足度 4.50 (148件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
419 / 税込 461
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
148件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オフィス ビジネス インスパイア 様2025-05-12
用途:
鉄道模型パワートランス切り替え

丈夫で漏電などもなく性能的に満足していますが、トグルスイッチが非常に固いので、もう少し切り替え操作が円滑にできるようにしていただきたい。

1人が参考にしています
エル通信企画 様2017-02-05
用途:
無線機の切り替え補助スイッチとして
対象商品:
38444481

定評のあるメーカーと思います。いざという時のスペアーとして無くてはならない部品です。

2019-04-19
用途:
装置部品
対象商品:
38444104

以前から使っていて全く問題ない商品。
今回も問題なかった。

2022-03-23
用途:
機械の修理
対象商品:
38444104

いまどき、超小型のスイッチしかなくやっと御社のリストから見つけ出しました。

2017-01-30
用途:
回転ツールの切り替え。
対象商品:
38444463

若干作動が固いが、優れものだと思う。半田ののりもいい。

2016-08-06
用途:
プレス機のスイッチ
対象商品:
38444515

バッチリでした。取り付けやすかったです

2017-11-11
用途:
エアサスのSV制御
対象商品:
38444332

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

OHMシステム 様2017-10-28
用途:
ホットショーケースのスイッチの取替
対象商品:
38444384

前にメーカー品で無い物を購入して、使用したがすぐに不良となり
後悔しました。さすがメーカー品は造りもしっかりしているので
良い買い物をしたと思っています。

スパッと 様2017-02-04
用途:
機械製作
対象商品:
38444357

ソレノイドを使ってスイッチをリモートコントロールするために購入しましたが、30N (3Kg)のソレノイドでは固くて動作しませんでした。
57N(5.8Kg)のソレノイドでようやく動作させることが出来ました。
価格的に満足ですが・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2021-09-27
用途:
照明用人感センサーのセンサーON-OFF切り替えに
対象商品:
33662537

人感センサーをバイパスさせる為に購入しました。機能的には「ON-ON」でよかったが切り換え感がはっきり判る様に「ON-OFF-ON」タイプを購入しましたが失敗でした。この「ON-OFF-ON」タイプはOFFからONにするときはかなり抵抗がありますがONからOFFはあっさりと切り替らってしまうのでOFFになっては困る場所には向いていません。ちなみにOFFからONは1.2kgの力で切り替えられますが、ONからOFFは0.4kgの力で切り替わってしまいます。あと、OFFの状態だとレバーにガタがありました。

1人が参考にしています
2016-05-15
用途:
ステレオのスピーカー切り替え
対象商品:
38444147

お店に行ってもほしいものが置いてあるかがわからず、無駄足になることが多い。価格的にも商品の種類にも満足。

2021-11-12
用途:
制御用SW
対象商品:
38444481

このスイッチは、開閉の際の発生するノイズがほとんど出ない事をオシロで確認しています。ただ、電圧は5Vです。でも、スイッチによって、ノイズが出るものもありますので、その差は大きいと思います。唯一欠点は、ストロークの重さです。

2017-10-01
用途:
部品交換
対象商品:
38444366

レバー破損のため購入しました。良い商品だと思います。

2016-03-13
用途:
モーターの正転、逆転用スイッチで重宝して使用しています
対象商品:
38444366

釣り竿の微妙な[アタリ]をキャッチすべく、トップをバランスよくテーパーに削り出すにはモーターの正、逆転は必要なアイテムです。その他、店には売っていない特異な浮子を製作するときも、トグルスイッチの正転、逆転でバランスよく仕上がります。

2021-03-09
用途:
駐車場のマーカー用スイッチ
対象商品:
38444287

駐車場とその奥の壁に夜間LED点灯の切り替えスイッチ、ソーラシステムで充電、CDSセンサーで夜間点灯、さらに駐車場のスポットライト等センサーと強制点灯のスイッチ、堅牢でスムースに配送されました。

2021-05-28
用途:
回路制作
対象商品:
38444174

2極単投の意味が不明で、商品の説明図面を見たところ、ピンが6個正確に記載されていたので、C接点2回路であることを確認した上て購入したら、実物はピンが4本のA接点2回路であった。私が欲しかった商品はNKKでは2極双投というらしいが業界人以外は区別がつかない。
図面の使いまわしによって違う商品の図面が記載されていたわけで、意図的ではないものの
詐欺の一種であるとはいえると思う。
やむなく、商品代金500円に送料500円を加えて注文しなおす。

1人が参考にしています
2016-02-16
用途:
除雪機
対象商品:
38444445

メーカー純正品を買うより はるかに節約できて満足しています。

2016-02-15
用途:
ソーラー充電回路の配線に使用
対象商品:
38444122

しっかりしていてパネル取り付けても満足なスイッチ感が有ります。

西村電機工業株式会社 様2017-04-17
用途:
操作盤の操作スイッチなど
対象商品:
38444156

常時使用しているので改善点などございません。
満足しています。

2016-03-06
用途:
テスト装置
対象商品:
38444375

強度、on/off性能ともに満足できる物でした。