- 用途:
- 電源の切り替えに
- 対象商品:
-
75804084
電流が多いので、しようがないですが、レバーが重くて使っていません。
- 用途:
- 電装配線切り替え。
- 対象商品:
-
38444156
スイッチが少し硬く感じる。もう少しゆるいほうが使いやすいと思う。そうすればスイッチの太さももう少し細く出来るのに。
MonotaROからの回答
- 用途:
- マメトラの回転ハ歯を昇降スイッチ
- 対象商品:
-
38444454
いつも壊れるスイッチの仕様がハンダからネジに変更にし多少壊れなくなった
- 用途:
- 業務用換気扇のスイッチ交換
- 対象商品:
-
38444384
今は問題ないが耐久性はいかがなものか・・・・・・・
- 用途:
- 電気制御切替器に使用
- 対象商品:
-
38444481
スイッチのON・OFF動作時切り替えがよくわかり目視にて確認可能です。使用して良かった、
- 用途:
- ボート用電源スイッチ
- 対象商品:
-
38444104
ボートのスイッチ用に購入しました
日本製なので 安心感が違います
欲を言えば ネジの部分が もう少しあるといいかな
防水ように オーリングを入れると ナットがふた山ぐらいしか
入らないので できればもう少しあると助かります
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
-
38444217
屋外の機械操作盤の修理に使っています。
普通に使えます。
- 用途:
- 船外機の昇降スイッチの交換
- 対象商品:
-
38444427
前のスイッチが古くて壊れたようなので
ここで購入しました、迅速な対応とお値段も安くて
いい買い物でした。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
38444366
休日にならないと修理〔交換〕できないのですが、現在使用中の物と一緒なので問題ないと思います。
- 用途:
- 仕事
- 対象商品:
-
38444147
近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。
- 用途:
- パソコンの切り替えに
- 対象商品:
-
38444472
接点容量が十分に有るのでパソコンのHDDの切り替えに重宝しています。
- 用途:
- 電源の開閉
- 対象商品:
-
38444253
ねじ止めなので半田の必要なしで圧着端子で接続できるし、取り付け簡単
マイナス要素は防水でないこと。
- 用途:
- ソレノイドバルブテスト用の盤
- 対象商品:
-
38444296
特に問題なく取付けられ 操作出来ました。
- 用途:
- 切削機の切り替え。
- 対象商品:
-
38444481
まんぞくです。ちょっと電極のメッキが、二流でしたが。
1人が参考にしています
- 用途:
- 電源スイッチとして使用
- 対象商品:
-
38444104
容量が大きく7A程度の電源の開閉に使用、同時に「ON/OFF」の文字板も使用している。1年程度1日数回使用しているが、今の所正常動作。
- 用途:
- スイッチの交換
- 対象商品:
-
38444375
スイッチが壊れたので交換しました、
無事に動いています。
- 用途:
- 機器の切り替え
- 対象商品:
-
38444463
壊れそうにないので安心です。
有限会社加賀山パッキング製作所 様2017-03-31
- 用途:
- 切り替え用
- 対象商品:
-
38444427
普通に使えて問題ありません。またリピートすると思います。
- 用途:
- 三路スイッチに
- 対象商品:
-
38444463
三路4スイッチに対応する端子数地元ではまず在庫なし、しかも納期不明直ぐに手配できるので3購入しました。