OS カラーヘッドスペーサーのレビュー
2025-05-03
- 用途:
- エスケープR3
ジャイアントのエスケープに使用しました。純正品と比べると、サイズ、カラー共に厳密には違いますが、最低限の使用機能には問題ありませんでした。1個から購入でき、価格も安く満足です。
2021-01-14
- 用途:
- 自転車のコラムスペーサーに使用
- 対象商品:
- 38627005
自転車のコラム部分のワンポイントでおしゃれ感覚で購入しました。
耐久性については、今後の使用で判断待ちになります。
仕上がりについては、大変満足しております。
今後、更なる「色の種類」が増える(緑色)と楽しむことが出来ますね。
2017-12-06
- 用途:
- 自転車の組立作業
- 対象商品:
- 38627014
デザイン的に色を変えたくて購入、特価で安く買えて満足です。
他の方が書かれていますがハンドルステムとの寸法的整合性から
外径寸法が重要になります。
今回パソコン画面の寸法を定規で測り内径寸法から換算して出しましたが
是非外径寸法の記載をお願いしたい。
最近主流のカーボン製コラムスペーサーを扱ってもらえれば
選択肢が増えてGoodです。
2018-12-29
- 用途:
- 自転車の整備
- 対象商品:
- 38627014
一年ほど前に購入してレビューに外形寸法の表示をお願いしたが
いまだ表示されてないので参考までに記載します。
内径28.9mm
外形36.0mm
パイプ厚3.46mm
購入時の参考にしてください。
7人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご意見ありがとうございます。
2017-02-12
- 用途:
- 自転車のステム組み付け時の調整に。
- 対象商品:
- 38626996
寸法表記を詳細にしてほしい。内径記述しかないので。外径が思ったより大きかった。あとブラックの10㎜が販売されていないので何とかして欲しい。