静音オイルレスコンプレッサー 39Lのレビュー
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 01775262
音がとても静かです。作業効率がアップしてとても助かっています。
アタッチメントを交換すれば色々なものに使えるので便利です。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 01775262
エア量、圧力、使用電力共に問題ありません。家庭の外部コンセントで使えます。
定格時間は30分と短いですが
これ以上の時間を連続使用する作業ならエンジン式の方がいいでしょう。
雨戸塗装、外壁の各所吹き付け補修等に使ってます。
ただ少し大きいので場所とります。
- 用途:
- インパクト・掃除等々
- 対象商品:
- 01775262
レビューどおり音は静かでエアーチャージも早い。しかしながら圧力がイマイチなのが残念です。
- 用途:
- 自家用車のタイヤ交換時のエアー充填と空気圧チエック
- 対象商品:
- 01775262
引き回しも軽く、コンプレッサーが作動しているときの音も静かで充填も早く満足してます。
- 用途:
- クルーザーに積んでいます。
- 対象商品:
- 01775262
クルーザーに積んでいます。
主に釣りの後、ロッドやリールを水洗いした時に水滴を除去するのに使っています。
パワフルなのに音が静かで、最初は本当に動いてるの?と感じるほどでした。
以前のものはうるさくて煩わしかったのですが、これは本当に良いです。
皆さんにオススメします。
- 用途:
- 2サイクルエンジン等のエアークリーナー等の清掃他
- 対象商品:
- 01775262
思っていたより、音が静かで満足しています。
- 用途:
- 手及び足での作業の代わりにエアーでの作業に使用。
- 対象商品:
- 01775262
前回2台購入時一台はタイヤの空気入れこの機械は圧力計の不具合、もう一台は音がだんだんひどくなりいつ止まるかわからないので代替えの為予備でもう一台用意をしています。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 自動車のタイヤの空気入れや、重機の清掃など
- 対象商品:
- 38909236
かなり静かで気に入ってます。重量もそれ程重くなく取り回しも良いです。タンク表面の塗装が雑で、サビ防止のために自分で塗装しました。移動用車輪のぐらつきも気になります。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
- 38909236
とにかく、静か!! スケールアップする為に、たまたま目について購入したが大変良いです。
ホース等が別売であることの説明があって欲しかった。
- 用途:
- 自動車のタイヤ交換、タイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 38909236
とても、音が静かで、エアーがたまるのが、ものすごく早いです。重宝してます。
- 用途:
- 博物館の人型ロボットの駆動源
- 対象商品:
- 38909236
最初フィルターを付けない状態で回したらかなり音が大きかったので驚きましたが、フィルターとビニールパイプを付けたら、普通に話が出来るほど静かでした。
2ピストンのためか放熱器の熱も手で触れるくらい温度も低く、充填時間も早いです。
さらに静音のための防音ケースも小さく出来、ファンをまわす時間も短くて済みました。
- 用途:
- タイヤ交換等
- 対象商品:
- 01775262
今まではタンク容量の少ない大工仕事用の小さいのを使っていたのですがうるさいし車いじり用に購入しました。
静かだし、ラジオも普通に聞こえるし携帯中に作動しても問題ありません。
ただ、作動圧を0.6まで上げてもらえたらなお満足です。
- 用途:
- 自動車タイヤの交換、エア充填、ブロア
- 対象商品:
- 01775262
すぐそばで普通に会話ができるぐらい静かです。
エア充填やブロアでは全く問題なく満足していますが、リリース起動圧力が0.5MPaのため、エアーインパクトの使用空気圧力が0.6MPaの場合に圧力不足が発生し、トルクが落ちてしまいます。
リリース起動圧力を0.6MPaにアップできればいいと思いました。