ドライブベルトのレビュー
- 用途:
- アドレスv125Gに使用
- 対象商品:
- 39188746
アドレスv125Gドライブベルト交換用に使用するために購入しました。
まだ使っていませんけど、ドライブベルトは急に切れたりすると聞いたために予備として保存しています。
ゴムなのである程度は劣化の事を考えてほうがいいかもしれませんね
ありがとうございました。
- 用途:
- af 34消耗品の交換
- 対象商品:
- 39188667
3年ぶりの2度目の購入です。駅までの約2キロを毎日
使ってます。今回は切れたわけでなく加速が鈍化してる感じがしたので交換しました。コスパは良いですね。
- 用途:
- 単車メンテナンス
- 対象商品:
- 39188667
Dioのメンテナンスのために購入。
ちょうど磨耗していたので、交換しました。
値段安いので気になりましたが、今のところ問題ありません。良い買い物てした。
- 用途:
- リピートオーダー
- 対象商品:
- 39188721
安い割に耐久性もあり、満足できる商品ですね。
韓国メーカーですが、国産品と遜色ないしっかりしたモノですよ。
余程の改造や無理矢理の加速強化しなければ、十二分の製品だと。
- 用途:
- 値段なりの寿命でした.
- 対象商品:
- 39188746
アドレスV125G(K7)で毎日片道8kmの通勤でしたが,国道バイパスでほぼ全開で約1年,6000kmいかずにブチーンと逝きました.純正の半額以下なので期待はしていませんでしたが,同時交換したリヤタイヤより寿命短かったです.次は台湾鈴木純正ベルトにしました.
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 39188667
とても早い配送でした。分解して待って待ってましたのでとても助かりました。
すぐ装着、問題なく動きました。
あまりスピードあげないで運転します。
- 用途:
- ドライブベルト交換時。
- 対象商品:
- 39188667
安くて助かりました。
気になるのは耐久性ですが、確認はこれからです。
普通に足として使うだけで、全開加速も滅多にしないので
充分かと考えております。
- 用途:
- AddressV125 K7
通常純正品735mmですが、純正品自体も固体差があります。733mm純正品もあります。今回の商品計測したら74コマ734mmあります。通常純正品より1みりmm短いですが、問題なしですね。あとは耐久性ですね。5000km持てば元取れるかな?