充電制御車用バッテリー Hightec SilverⅡのレビュー

平均満足度 3.88 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電制御車用バッテリー Hightec SilverⅡ BOSCH(ボッシュ)
徹底的に「長持ち」にこだわった極板設計。(新開発鋳造シルバー合金極板採用) 自信の3年走行距離無制限製品保証。 完全メンテナンスフリー。 安定した電気供給がオーディオの性能を最大限に発揮。 短距離走行にも対応。(高受電受入性能ですばやく電力を回復) 週末中心の使用にも。(自己放電が少なく大容量) 充電制御車にも最適。 【用途】乗用車用
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-03
用途:
使用の少ない自家用車

セルの回りが弱々しい等の前触れもなく、出先で突然死しました。JAFによると「おそらく分極の一つが急にダメになったのでは」とのこと。買って2年、やっぱりみんなが言うように「青い」のにしとけばよかった・・・。

2017-05-23
用途:
使用の機会が少ない自家用小型トラック
対象商品:
39269824

同型の規格のものより、作りも、コスパも、長い間おいて置ける、ので選びました。

1人が参考にしています
2016-10-01
用途:
ラパン用
対象商品:
39269815

1年間使用しまったく問題なし、さすがBOSCHです。

1人が参考にしています
有限会社オートフリーク 様2017-01-10
用途:
バッテリーが上がってしまいました。
対象商品:
39269824

車が動けないので早く使えたいのですが納品が遅いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-03-02
用途:
車両の電源
対象商品:
39269824

性能は良さそうだが、acデルコのOEMみたいです。

1人が参考にしています
2015-01-03
用途:
軽4のバッテリー
対象商品:
39269815

オーバースペックなのですが、ここ3回はこのブランドにしています。問題は全くありません。韓国製です。

5人が参考にしています
2014-12-01
用途:
車のバッテリーとして
対象商品:
39269815

コンパクトで軽量、メンテナンスフリー、パワーもありとても満足してます。
今回で、4個買いました。車は、すべてハイテックシルバーです。
夏も冬も安心です。

1人が参考にしています
カーライフゼロ 様2015-05-29
用途:
バッテリー交換
対象商品:
39269824

バッテリーが到着してびっくり。バッテリーを横倒しで梱包発送した状態。
さらに液が露出して箱がふにゃふにゃ。
このコメント欄で2年前に同じ状態で
発送され、お客さんに指摘され、返信で注意しますと答えてたのに、
全然修繕されてなく、非常に残念でした。時間がなかったので、別で購入をしました。
ここでは、2度とバッテリーは買いません。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

2014-04-07
用途:
マイカー用
対象商品:
39269876

色んなメーカのものを考えましたがやはりボッシュと言う事で安心して注文しました。一応確認として到着後にバッテリーチェックしましたが「充電量100%・健全性100%・電圧12.865V」でとっても良好でした。前のバッテリーがダメになっての交換ではなく定期交換なので、交換前・交換後の違いは判りませんが容量の大きさがやはり安心と言った所ですね。

2人が参考にしています
2013-12-22
用途:
バッテリー交換
対象商品:
39269833

新JIS規格でパワーアップした容量と腐食に強い極板の銀合金化されてる点とメーカー品で安心して使用できます。今までもずーっとバッテリーはBOSCHのメガパワーシリーズです。

2013-12-03
用途:
自動車
対象商品:
39269815

今までのバッテリーは、ホームセンターの特価品でした。なので、電気消費が大きくなると(ライトとパワステの同時使用)、電圧が下がって、バックカメラが映らなくなっていました。でも、いまのところ、快適です。

2014-03-09
用途:
仕事のライトのバッテリーとして
対象商品:
39269815

大きさも丁度良くお値段もお手頃で持ち手が付いてて扱いやすくてきにいっています

1人が参考にしています
2013-01-23
用途:
6年未交換で乗ってきたキャンピングカーのメインバッテリを交換しました。
対象商品:
39269876

取っ手も付いていて交換が楽でした。充電なしで交換しましたが、簡易比重計が付いていて充電状態が良好状態でしたので、そのまま始動可能でした。
その後高速道路で6時間程遠出したら、電圧が13Vを超えて満充電できたようです。
ディーゼル車ですが、充電後はプレヒート後の電圧復帰が速く、とても元気にセルモーターが回り、快調です。
メンテナンスしにくい場所に設置されているので、メンテナンスフリーなのが良いです。
これであと6年以上頑張れると思います。

2013-07-15
用途:
自動車の交換用バッテリー
対象商品:
39269824

バッテリーも元気で、ボッシュブランドで
安心してつかえます。
しかし、今回はMonotaroの梱包にビックリしました。
車用バッテリーが横に入れられて配送されていたからです。箱にも横倒し厳禁とあるのに。
他のメーカーのものなら、希硫酸が漏れ大惨事でした。在庫品か横倒しが原因か初期電圧が低いため充電してつかいました。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-01-20
用途:
軽自動車
対象商品:
39269815

このバッテリーだけマイナス25度でも、セルが力強く回りました。
以降その他のバッテリーは買ってません。

2人が参考にしています
2012-08-04
用途:
古いバッテリーの交換
対象商品:
39269815

・商品は液体の入っているバッテリーであり、梱包も2重化され良好であった。
・商品が製造から時間が経過しているせいか、商品の電圧は12.4Vと新品の割に低いため、充電後、交換を実施

2人が参考にしています